帮助 OEM 取得成功
自动化技术有助于降低成本、提升效率并加速试点项目的实施。
使用塑料废物作为基本原料的任何产品,都必须保持低污染水平,和/或在处理过程中,将剔除不必要的物质作为一个常规步骤。有效的废物分拣作用重大,但是连接到过程控制系统的数字工具及其仪器可检测工况是否超出正常范围(通常由原料污染引起),以免污染最终产品。这些数字技术有助于保证始终如一的运营和最终质量。
实时监控系统™ (RTMS)
实时建模系统™ 提供实时原料建模,可完善过程工况,达到优化生产的目的。
适用于化工行业的控制系统和软件
嵌入式先进控制装置可实现稳定的资产控制,并保持一致的运营模式,从而影响产品质量。
工业边缘软件和解决方案
边缘设备与 DCS 和 DeltaV™ 无缝集成,直观呈现处理数据,以便实时分析数据(和采取实时行动)。
改善工厂质量和能源平衡
提高可能影响产品质量的原料蒸馏效率。
Fisher FIELDVUE 数字阀门控制器 (DVC)
高精度位置控制通过数字阀门控制器设备,确保过程设置点的准确性。
虽然塑料回收过程各不相同,但有一个共同的要素,那就是都要在严苛工况下运行。严苛程度取决于具体过程,但大多数过程需要在高温条件下运行,并且在某些情况下需要用到热解工艺。一些通过化学方式转化塑料的工艺需要结合使用高温、高压、腐蚀性溶剂和腐蚀性催化剂。许多此类过程通过蒸馏方式来分离所产生的各种组分。所有这些过程都需要使用先进的仪表来进行过程控制,从而维持生产并确保安全。如今,自动化平台集成了所有这些要素,从而实现可靠的连续生产。
部分行程测试
部分行程测试可验证关键设备在应急准备方面的功能。
通过认证的安全仪表系统
罗斯蒙特仪表具有卓越的性能表现。采用经过现场验证的压力和温度技术,已取得 IEC 61508 安全标准认证。
费希尔数字隔离解决方案
利用成熟的解决方案和专业知识,准确运行安全仪表系统阀门组件。
AgileOps 运行管理软件
利用智能仪表、操作软件、先进的控制系统和资产管理工具,操作员能够通过安心无忧的传感器,安全地远程访问诊断数据。
罗斯蒙特火焰和气体检测
集成的火焰和气体检测解决方案保障人员和设施的安全。
AMS 智能设备管理系统
通过预测性维护,工厂可以避免因非计划停车和低效率造成的利润损失。AMS 智能设备管理系统能够帮助避免这些不必要的成本,并提供一个了解现场智能设备工作情况的窗口。
安全阀
组合使用专门设计的(创新型)传感器和软件,以检测腐蚀等重要的过程工况,以免操作设备损坏及环境事件的风险上升。
Fisher™ ENVIRO-SEAL™ 控制阀填料系统
动态加载填料系统提供卓越的阀杆密封,以防止危险或污染流体排放到环境中。
严苛工况控制阀
严苛工况控制阀用于优化流程厂区内极具挑战性装置的性能,这些装置中通常包含带空泡、侵蚀性、腐蚀性、高噪声、高压力、高温、高压降或高流速的介质。
围绕塑料生产和回收建立真正的循环经济的主要优势之一是杜绝或减少废物。通过无界自动化和对实时数据的访问,帮助您更深入 地了解现场能源绩效。利用这些解决方案实时监控能源消耗 和损耗,发现节能和降低排放的机会。
减少能源使用并降低排放
实时监控能源消耗和损耗,发现节能和降低排放的机会。
Fisher™ ENVIRO-SEAL™ 控制阀填料系统
动态加载填料系统提供卓越的阀杆密封,以防止危险或污染流体排放到环境中。
Plantweb™ Insight 热交换器应用程序
意外结垢会导致能源成本提高,若情况严重,还可能导致意外停车。热交换器监测解决方案可尽 早检测到加速结垢,识别可能导致腐蚀的水污染源头,并制定维护计划,从而提高运营效率。
DeltaV 先进控制
通过基本测量结果和数据有效地分析火焰加热器的性能,从而提升燃烧和控制效率。
罗斯蒙特™ 6888 直插式氧量分析仪
罗斯蒙特 6888 直插式氧量分析仪可持续、准确地测量任何燃烧过程产生的烟气中的氧量。
高准科里奥利流量和密度仪表
我们的科里奥利流量计为化工运营中的质量流量、体积流量和密度测量提供值得信赖的可靠性。
Yarway 蒸汽疏水阀
艾默生 Yarway 蒸汽疏水阀配备在线维修选项,适合各种应用。
罗斯蒙特 8800 系列涡街流量计
罗斯蒙特 8800 系列涡街流量计具有出色的可靠性,无垫圈、无堵塞型仪表表体,可杜绝潜在的泄露点,提高可用性,减少意外过程停车。
适用于蒸馏塔充注的罗斯蒙特 3051S
过度纯化的聚合物会增加能耗和成本,但内置的性能诊断控制和高级过程控制可以提高产量和能源效率。
没有哪家公司愿意看到新开发的过程只能成功试点,却无法扩大规模来实现经济方面的可持续性。通过实施旨在降低成本和复杂性的项目执行工具和实践,助力项目取得成功。通过有效利用这些工具,可以显著提高资本效率,让按时、按预算、按预期交付项目成为可能。
项目确定性
艾默生的项目执行方法提供的解决方案可减少成本、降低复杂性并适应变化,提升资本效率并提供更可靠的项目进度表。
智能调试
通过技术手段,简化连接到 DeltaV™ 分布式控制系统 (DCS) 的现场仪表的 调试 。
DeltaV 虚拟化
DeltaV™ 虚拟化解决方案搭载以自动化为中心的适配超融合基础设施 (HCI),能够降低 IT 基础设施的复杂性。
数字双胞胎解决方案
数字双胞胎解决方案使用动态仿真软件对物理环境进行建模,帮助您在不影响流程运行的情况下进行高级测试并培训操作员。
工业无线技术
无线解决方案具有布线少、调试快、设备免标定等特点,可减少超过 50% 的安装时间和成本,从而降低对现场调查、设备、工程设计和培训的需求。
先进化学回收技术常见问题
“化学回收”一词涵盖分解塑料废物以重新制成新塑料产品的不同过程。化学回收采用的几种技术均反映了废物的分解程度。
溶解 过程是将废物与适当的溶剂进行混合,使其液化。在此状态下,可去除与溶剂不相容的废物和颜料。进行清洁后,使用抗溶剂将聚合物重新凝固成其纯度形式,以供再次使用。溶剂和抗溶剂可通过蒸馏方式进行分离,以便重复利用。
解聚过程是通过化学反应将聚合物重新分解为单体形式,从而去除污染物。单体通过第二次反应再聚合,再次变回纯度形式的固体塑料。该过程需在高压和高温条件下运行。这两种过程在处理之前都需要先进行拣选。
其他过程使用热解工艺(有时与蒸汽相结合)来分解废物,其中热量决定了废物分解的程度。烃类的回收采用温和的方法,适合用作燃料或制造新塑料产品的原料。更为彻底的热解工艺可用于产生适合各种用途的合成气。热解过程无需严格拣选,可接受混合废物,但能耗较高。
进军化学回收领域的公司都是从零开始。有些是初创公司,有些是大公司新设立的部门,但过程装置都是全新的。例如,PureCycle 通过溶解过程,利用废弃的塑料原料生产出近乎原生的聚丙烯。该公司制定了雄心勃勃的计划,旨在利用这项技术在未来 15 年内建立 50 家新工厂。为实现这一宏伟目标,PureCycle 与艾默生合作,为这些新工厂配备 Plantweb 数字生态系统、智能传感器和控制阀、先进的运营软件以及云数据管理系统。采用先进的数字自动化技术,该公司能够更快完成项目,打造完全集成的系统并提供出色的操作性能。
不难看出,地球正逐渐被塑料垃圾淹没,因此回收利用非常重要,我们必须尽一切可能推动废物的回收利用。但这只是发展真正的循环经济中的一小步。回收利用会助长我们的“一次性使用”心态,购买产品并使用后就将其丢弃。我们必须摒弃这种线性思维,向循环经济转变,延长产品的生命周期。产品需要可重复使用、可维修、可改装。当产品达到使用寿命时,可回收利用,从而实现新生。显而易见,为实现此目标,需要从产品构思之初就考虑到这些因素。实施后,这将大幅降低对环境的影响,并减少回收需求。
可以,这种技术被称为机械回收,在特定限制内是可行的。经过仔细分拣的塑料垃圾,包括按颜色和材料进行分拣之后,可以粉碎并清洁,然后重新熔化。这种技术主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 材料,广泛用于塑料饮料瓶的回收利用。PET 可以经受住这样的处理方式且质量损失极低,然而大多数其他类型的塑料在再熔过程中会出现降解情况。
是否有必要进行分拣取决于回收过程的性质。虽然大多数解聚和溶解过程可去除颜色,但要获得等同于原生的再生塑料(例如聚丙烯),必须彻底地进行分拣。热解过程对混合原料更宽容,但会大大降低最终产品的化学性能。