安全阀上的 SIS 数字式阀门控制器

什么是部分行程测试?

SIS 标准规定安全系统中最终元件的验证测试频率。由于完全行程测试会影响过程,因此操作员通常在计划的停车期间执行离线测试。但如果一项安全完整性功能要求加快测试频率,用户将在阀门在线时执行部分行程测试,而不影响过程。

部分行程测试期间,阀门移动总行程的一部分,以证实不会受阻,或发现其它危险性故障。通过操作停车阀来验证阀门可以工作,并在要求安全性的情况下移动到安全位置。

读取更多...
单击以继续读取 什么是部分行程测试?

工作原理

节省成本

部分行程测试可以安全地延长完全行程测试的间隔时长。它节省了测试使用的昂贵 试板和专业人工。

部分行程测试设备

数字式阀门控制器可作为部分行程设备来使用。该仪表通过缓慢移动部分行程,然后恢复正常状态来执行部分行程测试。在 对过程造成较低影响的前提下测试安全停车阀门的机械组件 。


数字式阀门控制器还能 诊断潜在问题 并传输测试结果。它可以提供用作验证测试文档的所有紧急事件的记录。该仪表还 计算行程时间 ,与所需的行程时间/响应时间进行对比。

与完全行程测试对比

虽然进行部分行程测试不能省去完全行程测试(止回阀复位等作业需要完全行程测试)的需求,但可以将后者频率降低到只在工厂停车期间进行测试。

其它资源

了解如何为部分行程测试(pst)标定和组态 Fisher FIELDVUE DVC6200 SIS 仪表。

请启用 JavaScript 以使用此网站。