生效日期:2016年10月1日
使用我们的网站、电子邮件通知、移动应用、社交媒体应用、窗口工具以及我们其他在线服务(“服务”)前, 请认真阅读以下使用条款(“条款”),因为它将影响你的法律权利与义务。
关于我们
艾默生电气公司(纽约证券交易所简称:EMR)是一家注册于密苏里州的美国公司,注册办公所在地为:8027 Forsyth Boulevard, St. Louis, MO 63105。
本合同及你的同意
我们的服务由艾默生电气公司及其子公司和关联方(“艾默生”、“我们的”或“我们”)所有,并由其提供、运营。我们的服务由位于美国境内和境外的服务器托管。
艾默生子公司及关联方的服务分别由该子公司及关联方所有,并由其提供、运营。但是,本条款仅适用于特别链接至本条款的艾默生公司的服务的使用。其他艾默生公司服务可链接至或以其他方式提供其自身的、单独的条款。
通过访问或使用我们的任何服务,你同意接受本条款。如果你不同意受到这些条款的制约,包括我们此处引用的隐私通告,请勿使用这些服务。
本合同包含一项可由当事方强制执行的有约束力的仲裁条款。本条款要求使用强制仲裁单独解决争议而非通过陪审团或集体诉讼,同时本条款在争议解决时将限制你可得到的救济。
我们的服务
我们的服务仅供你个人以非商业目的使用。我们服务的内容仅提供一般性信息。有些情况下,我们的服务可能会因为计划维修或更新、紧急修理、通讯链接和/或设备失效,或者其他类似的原因中断。
我们的服务包含文本、软件、图片、照片、图表、声频、录像、应用、用户界面、可视界面、标识、设计、产品名称以及技术规格(“内容”),该内容的部分或全部由我们或其他渠道的提供的信息和材料衍生而来,并且受到著作权法、商标法、专利法和其他相关法律的保护。我们的服务整体内容作为美国著作权法下的集体作品受到著作权法的保护。我们服务中展示的商标、标识和服务商标是属于艾默生及其子公司、关联公司、授权人或内容供应商或其他第三人的注册或未注册商标。所有商标、标识及服务商标皆为相关拥有人的私有财产。未得到权利人的事先书面同意,我们服务所载任何内容均不构成使用任何展示的商标、标识或服务商标的许可或者授权。
除非明确书面同意,禁止在任何其他网站、连线计算机或环境下使用任何内容。你不应复制、重制、重新发表、修改、上传、张贴、传输或以任何方式散布内容;内容不可被反编译、逆向工程或分解。 唯一的例外是,你可以在完整保持所有著作权、商标或其他所有权的标示且不删改作者归属的情况下因个人非商务需求在你的单机上下载一份内容。该有限授权不构成内容所有权转让,且你理解你不会通过使用我们的服务获得任何关于内容的许可、所有权或其他权利。
使用我们的服务
为了使用我们服务的某些功能,你可能需要建立一个账号。你不应当:
在创建你的账户时,你必须提供真实的、最近的、准确及完整的信息,并且必要情况下你必须更新你的信息来维持其真实准确性。你有责任保护你密码的安全,并且对你账号上的活动负责。你可能需要因非授权的使用对我们或者其他人造成的损失负责。如果你发觉或怀疑你账号上出现任何安全问题或非授权使用,你应当立即发送邮件至inquiries@emerson.com或者拨打+1 314-553-2000通知我们。
你同意你有法律权利和能力就本条款达成协议,及遵守所有可适用于你对我们的服务的使用以及你提交、发布或展示的任何内容(例如:图片、照片、图像、声频、视频、文本、信息、作品、应用、链接及其他通讯、内容或材料,统称为“用户提交信息”)的法律、规定及条例(例如:联邦、州、地方以及地区规定),包括但是不限于,各著作权法及进出口法。
你不应当:
用户提交信息
你和你的代理人对你的用户提交信息负责,包括但不限于负责任何侵犯著作权、专利、商标、所有权或任何因该提交造成的损害赔偿。
你的用户提交信息必须遵守以下规定:
我们的政策一直是,除非我们明确要求,不接受或考虑任何创意、建议或材料。任何你发送给我们的信息或材料均不将被认为是秘密或私有的。我们的服务可能正在或将来允许用户提交信息及其托管、分享和/或发布。无论发布与否,用户提交信息都不被认为是保密的。你理解网络可能会存在安全问题且我们不能保证用户提交信息或其他信息的安全。
你保留你的用户提交信息的全部所有权。通过在我们的服务上提交信息和材料,你自动提供我们(或保证信息和材料的所有人已明示许可我们)一个免版税的、永久的、不可撤消的、不受限制的权利, 及在世界范围内使用、复制、展示、演绎、修改、改编、发表、翻译、传输其分配或以其他方式向他人提供该信息或材料的部分或全部,或为任何目的而包含在任何其他作品、媒体或现有或研发中的技术中采纳的许可。你同时同意我们可以自由使用任何你因任何目的发送给我们的想法、概念、窍门或技术。
我们保留单独决定用户提交信息是否妥当且遵守本条款的权利,包括但不限于用户信息超过规定长度。我们可能但没有义务,任何时候在没有事先通知的情况下因用户提交违反本条款的信息,单独决定删除、编辑、限制、和/或监视用户提交信息,或中止用户权限。
我们的服务可能允许一项通过第三方供应商进行的“在线聊天”的功能。在这种情况下,任何沟通或你通过在线聊天功能提交的内容(“聊天数据”)将被认为是个人信息,对它的使用受我们的隐私通告管辖。我们的第三方提供商采取安保措施以对其存储的即时聊天文字记录保密,你的聊天数据在被抓取约十三(13)个月后被删除。但是,没有任何电子存储方式是100%安全或者无错误的,因此无法保证你的聊天数据的绝对安全。
第三方内容及链接网站
在使用我们的服务的时候,你可能会接触到各种来源的其他用户提交、发布、或陈列的用户提交信息。我们不对此类用户发布内容的准确性、有效性、安全性或相关知识产权负责。在法律允许的最大限度下,你同意对以上信息放弃你拥有的或可能拥有的针对我们的有关其他人的用户提交信息的任何法律上的、衡平法上的权利或救济。
为了方便你的使用,我们可能提供其他独立第三方的网址(“链接网站”)。使用这些网站的风险需由你自己负责。我们无法控制任何第三方网站的内容、服务、隐私政策、使用条款或实践,所以我们对以上不承担任何责任。包含这类内容或网址不意味着我们赞助或支持它们(包括在链接网站上显示的任何信息或材料,或其描述的任何产品或服务),也不意味着我们和任何这些内容或网址有任何联系或关联,更不意味着任何链接网站获得了使用任何艾默生或其子公司或关联企业的商标、商号、标识或著作权。我们不会参与或负责跟踪你和第三方供应商之间的交易。你与在我们服务上找到的第三方之间的通信和商业交易将仅限于你与该第三方。
免责声明
我们的服务, 包括但不限于,内容、用户提交信息、我们服务上提供的任何产品或服务及所有信息、软件、设施、服务、相关沟通及其他内容均在“按现状”,“按可用状况”及“不保证无瑕疵”的基础上提供。在有关法律允许的最大限度下,我们否认任何明示或暗示的声明或保证,包括但不限于:(i) 我们服务上任何信息的商品性能保证、非侵权性以及特别用途的合适性;(ii) 交易或者履行中产生的保证;(iii) 准确性、可靠性、有用性或完整性;(iv) 访问我们的服务将是不间断的或无误的;以及 (v) 我们的服务将是安全的。我们对任何因访问或使用我们的服务造成的任何性质的损害不负任何责任,包括因病毒、蠕虫、木马或其他可能感染、影响、或损害你的电脑硬件、软件、记忆存储或任何其他你或他人的财产的损失的电脑软件或异常造成的损害。
我们不对因任何材料、内容、用户提交信息、第三方在我们服务上或任何横幅或其他广告上提供的或任何产品或服务对任何个人或实体造成的任何损失、损害(包括实际的、间接的、惩罚性的或其他性质的)、伤害、索赔、责任或其他任何种类或性质的理由承担任何责任或义务。
责任限制
你同意承担使用我们服务的全部责任并且同意艾默生对你及任何一方所负责任限于如下内容。在任何情况下我们、我们的供应商或其他提到的或参与创造、生产或交付我们服务的第三方均不对因你访问、使用、无法使用我们的服务或其包含的任何内容造成的直接、偶然、间接、特别或惩罚性的损害负责(包括但不限于任何发生的成本费用、利润损失、数据或程序损失或业务中断),包括但不限于因未履行、错误、遗漏、指向链接网站、中断、干扰、删除、缺点、操作或传播上的延迟、电脑病毒、通讯线路故障或损坏、非授权使用、改变或使用任何电脑或系统 造成的损害,无论任何保证、合同、侵权、疏忽、严格责任或其他法律理论基础,无论我们是否被通知损害的可能性。我们不对任何第三方或用户的行为、遗漏或行动承担义务责任,包括用户提交信息及链接网站。艾默生及其子公司、关联公司及我们的行政人员、董事、股东、前身、继让者、员工及代理人对你在任何本条款下基于合同、侵权或其他理由的诉求的最大责任是一百美元($100)。如果你对我们服务包含的任何内容或本条款的任何部分不满,你的唯一救济是停止访问及使用我们的服务。
通过访问我们的服务, 你理解你可能放弃了一些目前未知或未预测到的诉求,并且根据该等放弃,你承认你已阅读并理解,并在此明确放弃《加利福尼亚州民法典》第1542节以及任何美国州或地方任何类似法律规定下的利益,《加利福尼亚州民法典》第1542节规定:“一项一般放弃的效力不包括债权人在作出该放弃时不知道或者未能预料的对债权人有利的请求,该等请求若为债权人所知将必然实质性影响到其与债务人的和解”。
补偿
你同意因任何第三方由于以下理由向艾默生提出的要求、损失、责任、诉求和费用(包括律师费用),为我们或我们的管理人员、董事、股东、前身、继让者、员工、代理人、子公司、关联公司提供补偿、辩护且使其不承担责任:(i)你的用户提交信息或你使用或访问我们的服务;(ii)你违反或涉嫌违反本条款;(iii) 你侵犯或涉嫌侵犯任何第三方权利,包括并不限于任何知识产权、广告权、秘密、物权或隐私权;(iv)你违反或涉嫌违反任何准则、法条、条例或命令;(v)任何你的用户提交信息对第三方造成的损失;或者(vi)任何你的虚假陈述。我们保留为任何与补偿有关的事项提供独家辩护权和控制权,并且任何情况下你不应在未获取我们的书面事先许可前达成和解。你将会在我们的请求下在辩护诉求时提供全力协作。本辩护和补偿义务在本条款和你停止使用我们服务后依然有效。
为使此通知发生效力,你必须将你的信件直接发送至艾默生指定代理,邮箱地址:inquiries@emerson.com。
全部协议及禁止地区无效
以上条款构成你与艾默生关于使用我们服务的全部协议。若任一条款被具有合法管辖权的法院判定无效,该条款的无效并不应影响其他条款的有效性,其他条款保持全部效力。
关于我们产品和服务的义务与责任仅受该产品出售和服务授权的条款和条件所管辖。
我们不保证我们的内容在其他地区是合适或可用的,禁止在被认为该内容非法的地区使用我们的内容。如果你在美国密苏里州以外使用我们的服务,你有义务遵守当地法律。你不能在违反美国及其他国家出口法律的情况下使用我们的服务或出口信息。网站上公布的或以其他方式包含在我们服务下的内容可能涉及不适用你所在的国家的产品、项目或服务。
联系我们
若你对本条款有任何疑问,请寄送信件至艾默生电气公司,收件地址:Website Inquiries, 8000 W. Florissant Avenue, Building AA, St. Louis, MO 63136,或者发送电子邮件至:inquiries@emerson.com,或者电话拨打:+1 314-553-2000。