能够加深了解工厂关键资产健康状况的数据分析软件。
借助智能预测网络,获取运营监测。Plantweb Insight 应用程序通过无线传感器和网络实现,为 Plantweb 数字生态系统提供丰富的 Pervasive Sensing™ 数据。工业软件可通过预构建行业认可的分析工具实时解析关键资产健康状况数据。Plantweb Insight 应用程序可以在任意位置轻松实现执行和访问,将传感器数据以数字方式转换为可执行的信息,以便优化决策。
代替以往手动操作和不一致的数据通讯。通过 Plantweb Insight 实时了解关键资产运行数据。该解决方案采用了行业认可的预构建分析技术,将传感器数据转换为可执行的见解。
实时了解关键资产运行状况,避免潜在安全危害并更好地确定维护操作的优先级。如果能在异常情况发生之前及时发现潜在问题或在故障发生之前预防故障,不但可以提高工厂的安全性,还可以确保运营符合合规性和监管标准。
借助基于 Web 的平台,您可以随时随地安全地访问数据。此外,以人为本的设计界面可为您在应用程序中提供一致、直观的导航。
该解决方案可以与您现有的无线基础设施无缝集成,帮您扩展当前系统的功能。Plantweb Insight 适用于各类型规模的运营。
Plantweb Insight 疏水阀应用程序通过验证疏水阀是否处于故障模式,来确定疏水阀的运行状况。使用该应用程序,您可以查看每个疏水器以往的运行状况、排放和能耗趋势,并跟踪关键性能目标的影响设置。该应用程序利用罗斯蒙特 708 无线声波变送器收集数据,持续确定疏水阀的状态。包括确定疏水阀的故障(穿透、溢出、堵塞)和未激活状态。
Plantweb Insight 热交换器应用程序可对现有基础设施收集的数据进行分析,并对外壳和管道热交换器进行深入监测。 该解决方案基于数十年过程经验和行业审查分析,通过预构建算法来提供可靠的预测性诊断结果。该应用程序会持续计算和跟踪结垢、热负荷和传热系数等关键性能指标。
Plantweb Insight 泄压阀监测应用程序可以确定安全阀阀组内意外事件的发生时间和位置。该应用程序利用机器学习技术来识别影响运行的异常情况,帮助用户轻松识别问题资产和区域。用户可以在软件界面内查看事件综合日志以及由泄压事件引起的生产损耗与排放信息。
使用 Plantweb Insight 互联照明应用程序,在恶劣和危险环境中节省能源,延长照明灯具的使用寿命。此应用程序根据设施的上传图像使用互联照明组。利用预先编程的控件或创建自定义控件,使操作员在场时保持灯亮。设备健康指标和分析工具提供可执行洞察,简化互联照明系统的维护计划和优先级排序。
Plantweb Insight 泵应用程序可提供所有资产运行状况综合视图,从而深入监控定速泵。预构建算法基于多年经验和行业审查,可分析并计算资产状态和警报。该解决方案的预测性诊断和警报权重可以更好地确定泵维护操作的优先级,帮助用户减少可记录事故并快速识别需要注意的资产。
Plantweb Insight 空冷换热器应用程序可分析无线传感器收集的数据,对空冷换热器和翅扇进行深入监控。持续性和预测性的空冷换热器监测 有助于减少意外故障和过程中断。
Plantweb Insight 冷却塔应用程序利用过程数据来确定该关键资产的整体运行状况。该应用程序利用关键温度、流量、液位及分析信息来鉴别影响冷却水系统长期可靠性和系统效率的异常情况。
Plantweb Insight 在线腐蚀应用程序设计用于已安装的无线腐蚀探针的连续分析和腐蚀趋势监控。该应用程序深入 仪表工作情况,提供达到严重腐蚀阈值、探针使用寿命、低电量等预警。显示直观热图以及基于 NACE 标准的液位腐蚀性智能信息。(参考NACE SP0775-2013)
Plantweb Insight 非侵入式腐蚀应用可助您深入洞察资产状况,实现预测性维护并提高工厂优化。通过不断的监控资产来评估侵蚀和腐蚀的影响,改进决策过程从而满足不断发展的加工行业要求。该应用程序通过优异的可视化及分析,安全地向用户提供罗斯蒙特无线 Permasense 腐蚀数据。
Plantweb Insight 无线压力表监测应用程序可在易于使用的单个界面中监控所有无线压力表。该解决方案会分析工厂传感器和现有基础设施收集的数据,并提供所有无线压力表的实时压力状态。该应用程序还具有设备运行状况指示器,可以帮助您有效地管理维护工作。
Plantweb Insight 网络管理应用程序为用户提供了网络运行状况的综合视图。该应用程序可识别在满足最佳实践方面的缺点。还提供网络信息和诊断小结。网络网格图可实现网络可视化和快速故障排除。
Plantweb Insight 电池模块管理应用程序可以将多个网络的所有电源模块指标整合到一个中心位置。该程序不仅有利于用户查看电源模块状态,还可以提供剩余寿命的估计值,并提醒用户注意消耗大的设备。
门槛较低的入门级工业物联网分析
为新一代数字化劳动力创建工业物联网基础
为工业物联网投资提供回报:一个科技案例
2017 年瓦勒奖:两个产品获奖
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。