环境可持续发展
艾默生帮助世界上一些重要行业的客户在可持续发展方面取得了显著进展,并且我们也随时准备帮助其他客户实现可持续发展。
天然气重整利用基于现有天然气可用性和基础设施的先进且成熟的过程。在美国,95% 的氢产品利用天然气重整* 实现并满足制氢需求。艾默生通过蒸汽甲烷重整装置、胺处理和变真空吸附领域的先进技术为操作员提供支持。
ELITE 科里奥利仪表
ELITE 科里奥利流量计设计用于提供准确、可重复的流量测量,满足您极端挑战性环境和应用的要求
罗斯蒙特色谱仪和 X-Stream 过程气体分析仪
在浓度处于超低 ppm 水平的过程应用中实现多组分准确分析。
设备性能监测
通过我们的性能和状况监控服务,您能够轻松且经济高效地访问设备的性能数据。
Anderson Greenwood 400 和 800 型安全阀
卓越的性能以及先进的超压保护技术
罗斯蒙特无线温度
罗斯蒙特 3144P 温度变送器为您提供具有行业领先准确性、稳定性和可靠性的温度测量。
RX3i PLC(通过 MTP 进一步集成到 DeltaV)
艾默生支持的 MTP 集成可实现更多模块化制造、减少资本和运营成本,并加快数字化转型部署。
Mimic 仿真软件
Mimic™ 仿真软件可准确提供工厂行为的实时仿真。
采用 DeltaV PredictPro 和先进过程控制技术的 DeltaV PK 控制器
一款功能非常强大且用途广泛的 DeltaV™ 控制器。
Anderson Greenwood 400 和 800 型安全阀
卓越的性能以及先进的超压保护技术
高准紧凑型密度计
CDM 为贸易交接和浓度测量提供了准确的密度和温度。
罗斯蒙特 Permasence 超声波传感器
Permasense 无损系统采用传感器技术和无线数据传输持续地监测金属损失。
逸散性排放球阀
由于资金有限,处理工厂中成千上万条潜在的泄漏路径似乎是一项艰巨的挑战。
罗斯蒙特 CT580 气体分析仪
以极高的精度和可重复性在近红外和中红外范围内即时检测并分析气体分子。
KTM 金属阀座
全球全通径、分体式球阀供应商,开启了软阀座、金属阀座。
Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 数字阀控制器
DVC6200 使运行尽量接近设定点,以更准确的控制来提高产品质量。
费希尔高性能蝶阀和控制阀以及执行器系统
使变压吸附 (PSA) 设备可靠运行,避免发生意外中断。
充分利用整个氢价值链中的工程专业知识和解决方案。
艾默生的优势在于我们的创新技术能力。在新兴市场(如氢气采用和生产)中,现代化技术可能决定获得短期还是长期成功。
艾默生在技术和服务方面具备深厚的全球化专业知识,可以帮助任何行业应对大规模采用氢气的严峻挑战,同时降低风险。
艾默生的解决方案可用于整个氢价值链,赋予客户竞争优势,使其能够与拥有丰富领域专业知识的合作伙伴开展合作,以应对各种应用挑战。
关于脱碳氢的常见问题
蓝氢一词是指利用蒸汽甲烷重整 (SMR) 或其他方法从天然气或煤炭中产生的氢气,同时利用碳捕获、利用与封存 (CCUS) 法收集分离出的 CO2,降低排放到环境中的温室气体水平。蓝色表示获得的是更加清洁的能源流,与完全可再生的绿氢相比,如今这些能源流中的大部分成本更低,更具商业可行性。
相比不使用 CCUS 通过矿物燃料产生的灰氢,蓝氢 的碳密集度低了几个量级,而且所用的工艺比那些通过电解法获得可再生氢的工艺更容易扩展且久经考验。这些因素以及丰富的烃类原料会使蓝氢在市场上极具成本优势,因为公司和消费者(特别是在运输和重工业领域)需要权衡近期能源价格的不确定性与长期可持续性目标。
现有基于化石燃料的制氢方法和 CCUS 都需要能源、资本资源和员工来运营,而且可能总会有工业过程产生一些正净碳排放。目前,蓝氢生产商和用户特别关注安全性、效率和可靠性。随着需求与日俱增,要确保氢气稳定供应,那么保证纯度、准确控制过程装置、实现尽可能高的 CO2 捕获率、优化存储能力以及管理能源和维护成本这些因素都必不可少。
蒸汽甲烷重整是常用的天然气制氢法,这与蓝氢工业规模商用生产密不可分。SMR 在巨大的温度和压力下将蒸汽作用于化学催化剂,由催化剂将氢与原料分离,并使碳与水中的氧原子结合,生成副产品 CO2。该过程的产量和效率取决于对进入重整装置的蒸汽与碳保持理想比率,从而防止催化剂焦化并管理能源使用。
碳捕获、利用与封存是指对能源价值链应用的各种温室气体减排技术。在蓝氢应用中,有三种常用且广为人知的碳捕获方法,变真空吸附 (VSA) 和变压吸附 (PSA) 均能捕获超过 90% 的比率,另一种则是胺类吸附。PSA 和 VSA 涉及类似的挑战 — 即便周期率很高,仍要确保安全性、纯度和可靠性,并防止降低捕获效率的泄漏事件。胺类吸附则需要在再生碳捕获过程中使用的化学溶剂所需的能源与过程本身的效率之间进行折中。
脱碳(蓝色)氢气的一个关键卖点是,降低成本、提高效率所需的自动化技术已经存在,价格相对低廉。自动化可以利用先进过程控制系统、在线资产监测和质量流量计以更高的精度控制蒸汽-碳比率,从而提高 SMR 装置的效率和盈利能力。使用连续化学组分分析可以延长催化剂的使用寿命,这对提高上述碳捕获、利用与封存方法的性能至关重要。当用于评估与能源相关的 KPI 时,能源管理信息系统 (EMIS) 使得氢工厂更容易达到其运营的理想蒸汽和用电目标
脱碳没有唯一的道路,大家耳熟能详的“能源转型”一词印证了我们一步一个脚印的进步。
为了满足日益增加的温室气体减排需求,很多公司希望采用对气候友好的氢气作为灵活、无限可再生能源。