媒体资源
艾默生正在帮助我们的客户实现运营、可持续性和业务绩效目标。了解具体方式。
为了满足日益增加的温室气体减排需求和重要的可持续性目标,很多公司希望采用氢气作为灵活的可再生能源。从生产、输送和储存,再到分输和消耗,艾默生可为整条氢价值链中的客户提供环保的可持续解决方案。先进的技术有助于提高产能、减少可变性、降低能源使用、减少排放并验证整个价值链中的运营可持续性。
艾默生与氢气解决方案创新者 BayoTech 携手合作,通过建造数百台模块化高效制氢装置,以更低的成本生产更清洁的氢气。这些装置每天最多可生产 1,000 千克氢气,足以满足 200 辆氢燃料电池汽车的用气需求。为了在全球范围内扩大规模,BayoTech 的本地生产中心将依托艾默生的可编程逻辑控制器和边缘控制技术、远程监控和 Microsoft® Azure IoT 套件开展安全自主地运营。
“氢被视为‘未来燃料’,而在雄心勃勃的脱碳和净零排放目标下,扩大产能、加快过渡到使用可持续能源制氢显得尤为重要。”
Mark Bulanda,
艾默生自动化解决方案业务执行总裁
关于氢的常见问题解答
氢 (H2) 是一种化学元素,占宇宙所有物质的四分之三左右。虽然它是储量最丰富的物质,但地球上存在的纯氢少之又少,因此必须使用其他能源提取。由于按重量计算,氢气的能值是汽油的三倍,因此当使用可再生能源生产或与碳捕获技术结合时,氢气可以实现净零排放或接近净零排放。
作为燃料,氢气通过传统燃烧或电化学燃料电池转化为能源,或与天然气混合 用于发电应用、住宅供暖,或者卡车、火车、船舶和航空器的重型运输。氢气还可在各行业中用作原料,包括炼油、制药、金属制造以及甲醇和氨气生产。
如今,99% 的氢气通过气化或蒸汽甲烷重整从天然气或煤炭等化石燃料中制得,产生 CO2 副产品。然后,可以应用碳捕获、利用与封存 (CCUS) 技术除去温室气体,获得俗称的蓝氢。也可通过电解技术制氢,具体是让电流通过水分子,将其分解成氧气和氢气,可实现零碳排放。大多数电解操作由现有的电网供电,但如果使用风能或太阳能等可再生能源,由此产生的“绿色”氢气可以提供相同能量。
氢气是一种功能多样的燃料,开辟了实现长期可持续经济增长的途径。作为运输和制造业的可持续燃料以及家庭用电和供热原料,氢为全球经济的多个领域增值。行业专家预测,到 2050 年,全球氢气技术市场的规模可能达到 2.5 万亿美元,仅在美国就会增加 340 万个工作岗位。此外,如果投入大规模生产,可再生氢可使全球 CO2 排放量减少 25%。
但要实现完全商业化,必须解决与成本、耐用性、可靠性、性能以及缺乏基础设施相关的关键挑战。我们必须进一步开发新技术,例如产出率更高的电解槽,并将其推广到更大的氢气市场,才能在生命周期成本、性能、耐用性、学习速率和环境影响方面与化石燃料或风能、太阳能和核能竞争。 还需要解决非技术障碍,例如制定规范和标准、建立最佳安全实践,以及发展强大的供应链和劳动力。