媒体资源
艾默生正在帮助我们的客户实现运营、可持续性和业务绩效目标。了解具体方式。
全球大型可再生柴油与可持续航空燃料生产商需要拓展其在新加坡的业务,因此选择携手艾默生。艾默生的自动化系统和软件将帮助 Neste 实现高性能、高效率的运营,支持其实施到 2023 年将年产量增加 130 万吨的计划。经过扩建的 Neste 炼油厂不仅可以实现这一生产水平,可以再生产 100 万吨可持续航空燃料以及聚合物与化学品用可再生原料,帮助公司实现到 2030 年减少 2000 万吨客户温室气体排放的目标。
引领生物柴油发展
随着生物燃料成为可持续性工具包中越来越重要的资源,我们的技术正帮助企业引入更多此类可再生燃料,推动实现其环境目标。
为了生产生物燃料和可再生燃料,世界各地的能源生产商努力探索运营调整,而这项任务需要投入大量资金。与此同时,由于生物燃料可从各种原料中获取,因此在能量值、化学成分以及原料加工难易度上存在很大差异。当生物燃料炼油厂努力生产低碳密集能源的过程中,这给生产和利润预测带来了挑战。
更换原料会带来变化,因此必须使用分析系统确定各种原料类型的理想操作条件,以提高柴油收率和减少浪费。Plantweb Optics 分析工具可以助您一臂之力。
关于生物燃料的常见问题解答
简单地说,生物燃料是从生物质中提取的任何燃料 — 生物质应作广义理解,包括植物和动物粪便。生物燃料可以与石油燃料混合使用,但也可以作为单一燃料来源使用。从玉米中提取的乙醇是很早且常见的生物燃料之一。目前的可再生生物燃料是从植物和动物粪便中生产的,因此环境可持续性更高,并且化学成分几乎与化石燃料相同。生物燃料虽然不是新兴事物,但随着公司越来越关注更具可持续性的能源(如大豆、甘蔗、动物粪便和木本植物),这给生物燃料的使用注入了新动力。
生物燃料是一种可再生的清洁能源。生物燃料采用有机补充原料生产,因此可通过能反复使用的可持续产品实现循环经济。
生物燃料与其他可再生能源的关键区别在于:生物质可直接转化为液体燃料(称为“生物燃料”)进行运输。这为能源的大量使用提供了更具可持续性的解决方案。加大使用乙醇或生物柴油,可以相应减少使用由化石燃料制成的汽油和柴油。此外,与纯汽油或柴油燃料相比较,生物燃料燃烧更清洁,因此向环境排放的有害气体更少。
传统的液位与流量测量技术受不断变化的流体属性和环境条件影响,因此如何测量具有不同流体属性的生物燃料颇具挑战。艾默生的智能流量计量系统和液位仪表能够在各种环境中测量不同属性的流体,因此能够根据相关法规报告流体接收、使用及装运情况,甚至可以证明补贴资格。
与传统石化产品相比,生物燃料的腐蚀性更强,但可采用一些技术来缓解这一问题。艾默生的 Plantweb Insight 利用传感器监控腐蚀状况和解读复杂数据。这样就可以在问题出现之前提醒用户,从而提前解决即将发生的腐蚀问题,防止重要设备受损,帮助延长设备的使用寿命。
虽然原料有差异,但完全控制反应器非常重要,可以避免产品过度裂化,从而满足质量标准。先进的分析软件可以让炼油厂确定每种原料类型的理想操作条件,并设定理想目标。这有助于提高柴油收率,减少废弃物处理。