测量系统可持续发展解决方案
用于排放监控、氢、二氧化碳捕获和生物燃料的工程解决方案,包括项目管理、工程设计、采购、制造、调试和生命周期服务
艾默生的工程可持续发展解决方案将先进的流量测量和分析系统无缝集成到全自动和仪表化设置中。这种集成可确保在碳捕获、利用与封存 (CCUS)、制氢 (H2)、天然气掺氢以及连续排放监测 (CEMS) 应用等各种关键过程中实现准确且可靠的监测、分析与控制。
氢气可以通过不同的方法制氢、储存、运输,作为无二氧化碳的能源载体,对于那些仅凭脱碳难以有效减少排放量的行业来说,氢气是减少排放量的有效手段。
在氢气经济价值链中,制氢只是第一步。艾默生的制氢解决方案包括可测量原料质量流量的科里奥利流量计,它在重整过程中更容易控制蒸汽与碳的比例,因为科里奥利流量计不会受到成分或物理特性变化的影响。艾默生的连续气体分析仪通过对原料进行一致的成分分析并监控氢气纯度,可提高制氢过程的效率。
采用艾默生的掺氢和管线注氢系统保持贸易交接期间测量的准确性和控制,该系统提供掺氢流的气体质量数据分析,在不同流量下也可保证可靠的质量流量测量结果,对混氢物进行腐蚀监控,可远程访问和控制,同时符合气体质量标准和合同协议的规定。
借助艾默生的氢气与液化氢计量和装载系统,在加氢站实现可重复的高压分配、流量控制以及可靠的火焰检测,在氢气价值链末端得到经认证且准确的计量结果与消耗量。
请咨询艾默生专家,了解暴露分析,不确定度计算,物料平衡审查,流动保障和法规合规性,氢脆、氢气渗透或泄漏解决方案的审查,提高氢气运输能力,降低压降并提高流速,而上述服务均属于工程氢气测量和分析解决方案的一部分。
二氧化碳排放者和 H2 工厂运营商可以通过参与全面的系统设计审核,测量和评估不确定度,开展质量平衡评估,以及应用状态公式计算,利用艾默生在可持续发展解决方案方面的专业能力。通过技术流量审核管理并执行预测性和例行排放监控验证,可对这些流量和质量系统的整体管理情况进行监控。这些工作都是为了确保法规合规性,与企业净零目标保持一致。
装运/卸载系统
艾默生的装卸系统可确保高效的罐区库存管理和物流管理。在更为广泛的产品范围内实现准确可靠且及时的输送操作,同时确保法规和安全方面的合规性。
用于计量的 Plantweb Advisor
用于计量的 Plantweb Advisor 是艾默生的全新模块化分析平台,拥有测量领域出色的整套功能和灵活性。该软件使您了解测量产品与系统的运行状况和风险。用于计量的 Plantweb Advisor 具备远程监控功能、运行状况评估仪表板等,有助于节省时间和成本。
•天然气掺氢 (HNG):无需昂贵的基础设施投资,即可在能源系统中部署氢气。天然气掺氢 (HNG) 中的氢气浓度低于 10-20%,可与终端设备、天然气输送、配送基础设施和国际标准兼容。
•使用氨作为氢能载体:与纯氢不同,氨是大气条件下的一种稳定液体,并具有更高的能量密度,这使得储存和运输解决方案更紧凑,处理更安全。由于氨已经在全球大量生产和运输,并用于各种工业应用中,因此现有基础设施(如管道、储存设施和运输网络)有可能重新用于基于氨的氢气的储存和配送。
随着制氢、输送氢气和能源存储基础设施的不断发展,准确测量的重要性在基础设施的管理和维护中日益凸显。例如:
•在蒸汽重整或电解制氢过程中,测量是确保高效生产和纯度的关键。
•在钢瓶、储罐或管道中处理和储存氢气时,出于经济目的,为了防止泄漏或不安全的状况,必须进行准确的测量。
氢气是一种高度易燃且有潜在爆炸危险的气体,因此准确测量和监控混合物中的氢气浓度对于防止危险状况发生、确保安全以及符合环境法规至关重要。
可以通过以下方法来控制氢含量:进行符合最终客户要求的准确测量,管理泄漏检测,识别高浓度氢气造成的可接受的损坏风险,控制混合物的热值和沃伯指数以满足管道要求,并分析气相色谱法中每个组分的测试气体成分。
碳排放量较高的行业将碳捕获、运输、利用与封存 (CCUS) 过程整合视为实现低温室气体排放量目标的主要因素,是可靠且可持续的全球能源供应的重要组成部分。
无论是进行过程控制、分配,出于保护环境目的检测二氧化碳泄漏,还是确认每个排放计划下的二氧化碳量,都需要用到流量测量和分析系统。流量计量要求取决于所指定排放量的不确定性、液相、流量计在 CCUS 系统中的位置、运输方式及法规要求。
艾默生的工程流量测量系统包括配备流量计、分析系统、流量计算机和腐蚀侵蚀监控解决方案的二氧化碳完整性工作站,符合设备及测量系统的要求。
我们的可持续发展专家提供流量计量设计评估、测量管理、流量审核、不确定度、质量平衡、分配和状态计算公式等服务,以降低 CCUS 项目的总体开支,并确保实现可靠的过程控制、管道完整性和泄漏检测。
利用在气体和液态碳氢化合物贸易交接及财政计量系统方面的综合解决方案,我们可以确保在可持续发展领域提供出色的解决方案,例如我们的二氧化碳完整性工作站。该系统包括优质的流量计、精密采样系统、量子级联激光 (QCL) 分析仪、过程气体分析仪 (PGA) 或气相色谱仪以及先进的流量计算机。
液体计量系统
从简单的单流道输送系统到复杂的现场计量装置,艾默生的液体计量系统有助于降低财政风险,降低暴露性,确保法规合规性,并能优化系统性能,维持系统生命周期。
气体计量系统
艾默生全套气体测量系统提供准确可靠且可重复的流量测量,符合法规要求,有助于降低风险和拥有成本,并提高运营绩效。
在引入 CCUS 概念之前,液态二氧化碳的装载/卸载过程都是利用船舶完成的。纯二氧化碳的特性使它成为一种特别的化合物,可以有效地进行测量和运输。典型 CCUS 应用中的杂质使得这一过程变得有些复杂。很难将二氧化碳维持在接近三相点的液相、密相或超临界相,因而降低了装载系统的效率、速度和吞吐量。
管道运输需要遵守多项操作和设计规范。杂质的存在和压降导致的相变风险是管道运输的常见问题。
二氧化碳流中包含的杂质会影响管道系统的设计和运行管理。游离水会与二氧化碳和其他杂质产生反应,导致酸性腐蚀、水合物形成和两相流。除此之外,二氧化碳流中包含的杂质会增加临界压力,降低临界温度,将气泡和露线分开,从而形成两相包络线。与纯二氧化碳的测量值相比,包含杂质时会导致压降、不确定性、功耗、管道强度、毒性等增强,并且可能会损坏设备。为了确保二氧化碳混合物的安全运输和管道完整性,应将杂质浓度限制在适当的范围内。
该方法有一个重大优势,即可将现有的气体测量系统设计用于二氧化碳管道输送。如果要以气相形态输送二氧化碳,则需要进行压缩,以确保输送效率。然而,由于气体密度低,以气相形态输送二氧化碳并不划算。
液化二氧化碳的运输通常发生在船舶卸载液态二氧化碳并在同一相态下将其卸放到临时储罐时。液态二氧化碳在较低的温度和入口压力下运行,可实现高密度,从而更高效地通过管道输送,并提高泵的运行性能。然而,为了以液相状态输送二氧化碳,需要去除水以防止水合物形成、冻结和腐蚀,而液化成本主要是制冷控制。
要以密相或超临界相状态输送捕获的二氧化碳,必须将其压缩到高于临界压力 > 80bar (1160psi) 。由于二氧化碳具有高密度和低粘度等物理特性,密相或超临界相二氧化碳输送适用于流量较高的情况,对于远距离输送而言是经济实惠的选择。然而,输送管道上的每个温度和压力变化,都会导致二氧化碳在不同相态之间切换或处于多相流动状态。此外,并不是所有现有的海上管道都能够在如此高的压力下运行,通常工作压力接近 30 至 40bar(400 至 600psi)
各国政府要求全球监管机构执行更严格的环境保护排放标准。艾默生提供适用于燃烧效率控制、烟气过程控制、CEMS 监管测量和预测排放监控的解决方案。
一氧化碳、二氧化碳和氧气测量系统经过精心设计,集成了气体分析仪、采样系统和仪表,可调节燃烧过程和燃料消耗。我们的量子级联激光 (QCL) 分析仪技术解决方案通过优化选择性催化还原和脱硫过程的烟气处理 (DeNOx),提高了工厂效率。
工厂利用罗斯蒙特 XE10 连续排放监控系统 (CEMS)、量子级联激光 (QCL) 分析仪和过程气体分析仪 (PGA) 来满足环境法规中关于固定源排放的报告要求,并利用其内置的分析和自动验证功能确保获得准确的性能。
艾默生专家可以提供预测性排放监控支持,评估燃烧过程,对能源流进行分类,计算相关的不确定性,收集采样数据,审查排放监控计划,为年度验证过程提供支持,并提供对已有问题的根本原因分析,从而降低运营对排放的影响。
这些设备可作为解决方案协同工作,增强排放和产品运输操作,确保效率。适当的设计和操作可尽量降低不合规的可能性,并最终降低可持续发展项目的总体成本。
罗斯蒙特™ XE10 连续排放监控系统 (CEMS)
罗斯蒙特 XE10 CEMS 可提供对固定源排放的可靠分析。通过了欧洲排放指令 EN 14181 和 EN 15267-3 (QAL1) 认证的标准化解决方案,符合美国 EPA 40 CFR 第 60 部分和第 75 部分法规。罗斯蒙特 XE10 CEMS 还配有自动标定功能,有助于进行 QAL3 质量保证程序要求的零点和量程气体漂移检查,确保性能可靠,保持排放报告的合规性。
关于过程气体和液体分析系统
艾默生为液体和过程气体分析应用提供更全面的集成分析系统和解决方案。
二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4)、一氧化二氮 (N2O) 和氢氟碳化合物 (HFC) 的排放构成了锅炉、燃气轮机、柴油发动机等大型燃烧装置产生的大部分空气污染物,需要控制和监控这些污染物。
美国环境保护署 (EPA)、欧盟工业排放指令 (IED)、欧盟排放交易体系 (ETS)、中国环境保护产品认证证书 (CCEP)、韩国国立环境科学院 (NIER)、俄罗斯 ROSSTANDART 和其他监管机构负责执行排放监控合规性。
EN14181:2015 固定源排放适用于由气体分析仪、样品处理系统和采样探头组成的自动测量系统 (AMS) 的质量保证。
自动测量系统 (AMS) 要求通过质量保证等级 QAL1 型认证、按照标准参考方法进行 QAL2 正确安装和标定、通过 QAL3 连续功能和年度监控测试 (AST) 认证。
EN15267-3:2007 自动测量系统 (AMS) 的空气质量认证第 3 部分适用于监控固定源排放的自动测量系统的性能标准和测试程序。
英国和欧盟采用监控认证计划 (MCERTS) 产品认证体系,旨在提供高质量的环境测量并确保 CEMS 安装的质量。
满足制氢需求和纯度要求,为炼油厂的加氢裂化装置、加氢处理装置和异构化装置提供稳定的氢气供应。