AMS 边缘计算设备

工业边缘上的在线机械资产监测和过程分析

AMS 边缘计算设备让更多工厂资产的在线监测变得经济实惠。

AMS 边缘计算设备
边缘分析可改变资产监测方式

边缘分析可改变资产监测方式

AMS 边缘计算设备让制造商可以持续在线监测之前一直未充分监测的电厂配套设施 (BOP) 机器资产。

艾默生屡获殊荣的边缘设备和软件解决方案采用基于 CHARM 的技术,用于从 BOP 资产收集振动和过程数据。该解决方案采用嵌入式自动分析功能,可提醒相关人员注意各种资产(例如风机、电机、齿轮箱、泵和其他旋转机械)的常见故障。

虽然使用 AMS 边缘计算设备时不需要其他软件,但可靠性、操作和维护人员可以通过将此设备与 AMS 机械管理软件整合,在简单故障识别的基础上进一步分析。

读取更多...
单击以继续读取 边缘分析可改变资产监测方式

关键资产的嵌入式自动分析

简单泵

泵对工业过程的日常运行至关重要,但从启动之时起,它们就开始老化。据估计,泵占工厂或炼油厂总维护成本的 7%,而泵故障可导致 0.2% 的生产损失。这些数字可能看起来很小,但美国大约 150 家大型炼油厂在泵上的投资超过了 5 亿美元,想到这里,您就会明白耗资有多巨大。毫无疑问,泵是维持生产计划的重要角色。

通过边缘分析扩展监测范围 — 简单泵

烃泵

烃泵是炼油行业的重要资产,但也存在潜在风险。若进行人工检查的频率较低,那么看似健康的泵可能会很快就会成为减少或停止运转、昂贵维修以及违反法规的根源。您的团队和设施安全可能会遭到危险烟雾甚至火灾的威胁。

通过边缘分析扩展监测范围 — 烃泵

电机

交流感应电机是当今使用的主导电机技术,占装机容量的 90% 以上。感应电机有单相和多相两种配置,功率从不到 1,000 马力到 10,000 马力 (hp) 不等。它们通常用作集成的直接驱动装置,叶轮(风机、鼓风机、泵等)直接安装在电机轴上。在此类配置中,电机是许多重要工厂资产的驱动器。

通过边缘分析扩展监测范围 — 电机

风机

离心式风机和鼓风机应用范围广泛,包括气体处理、化学处理、除尘、干燥、烟雾控制以及过程加热/冷却。它们的尺寸和叶片配置因应用和行业而异,但它们都有一个共同点:轴承、转子、叶片等组件的正常磨损会导致生产过程意外中断。

通过边缘分析扩展监测范围 — 风扇

热交换器

外壳和管道热交换器是过程工业的公认主要设备,它非常通用,能够适应各种过程应用和条件。无论是制冷、加热、蒸发还是冷凝,外壳和管道都能够满足您的需求。

维护资产的健康和性能对于维持生产计划至关重要!

通过边缘分析扩展监测范围 — 热交换器

齿轮箱

齿轮箱是食品和饮料、制药、采矿、金属和采石、发电、化工等众多不同工业领域中最常用的设备之一。尽管它们的作用至关重要,但却常常被忽视,直到出现故障或意外失灵。意外故障往好里说是带来不便,往坏里说则会造成巨大的生产损失和高昂的计划外成本,总额往往可达数千美元。维护资产的健康和性能对于维持生产计划至关重要。

齿轮箱

低速旋转资产

低速旋转设备广泛应用于食品和饮料、制药、采矿、金属和采石、发电、化工等众多不同的工业领域。重载机器通常会配备抗摩擦轴承。通常的振动分析很少能在轴承意外失效前发现轴承退化的症状。意外故障往好里说是带来不便,往坏里说则会造成巨大的生产损失和高昂的计划外成本,总额往往可达数千美元。艾默生的 PeakVue 和 PeakVue Plus 分析技术是久经验证且功能强大的低速资产监测工具。

低速旋转资产健康状况
兑现提供规范性维护的承诺

联系专家

请求咨询,了解艾默生的机械健康状况及工况监测与软件专家团队如何帮助您启动、扩展或改进当前的计划、项目或站点。艾默生专家将很快与您联系。


开箱即用型分析软件

基于 Web 的直观本地分析和报告软件

借助 AMS 边缘计算设备,用户无需使用额外软件(如 AMS 机械管理软件)就能监测资产。 

AMS 边缘计算设备具有强大的开箱即用软件功能,可通过 Web 浏览器进行分析、报告和发出警报。这个基于 Web 的瘦客户端界面搭载具有预编程应用解决方案的内部 Logic Studio,可以提供易于理解的分析和警报报告,并且其 Asset Studio 界面可向用户的移动设备或桌面瘦客户端发送资产信息。

通过 OPC UA 和 Modbus TCP,可以将整体资产健康状况状态及警报发送到艾默生的 AMS Optics 资产性能管理平台,并将详细的资产数据发送到控制系统。

项目符号
已获专利的嵌入式先进分析技术

用户可以利用艾默生的 PeakVue™ 和 PeakVue Plus 技术,执行先进的自动化振动监测和分析。

项目符号
安装简便;体积更小

专为安装在资产上而设计,可降低布线和其他安装成本;有线或无线以太网部署可以提高灵活性。

项目符号
基于 CHARM 的工况监测

最多可容纳 12 个 CHARM,用于收集振动和过程变量并应用嵌入式自动分析,以提醒相关人员注意与各种资产相关的常见故障。

项目符号
与强大的工业软件平台搭配使用

在 AMS 机械管理软件中分析振动波形、频谱和历史存储趋势,通过 OPC UA 向 AMS Optics 发送资产健康状况和警报,或在本地瘦客户端界面中查看 Asset Studio。

项目符号
坚固耐用、安全且通过行业认证

坚固耐用的工业设计,带保形涂层,通过网络安全、冲击和振动测试,坚固耐用的 IP66 和 NEMA-4X 等级外壳;海事认证,危险区域等级。

项目符号
旋转机械模板和默认警报限制

适用于风机、泵、烃泵、电机、齿轮箱等设备的开箱即用型模板和预配置预测限制与规则。

AMS 边缘计算设备和 AMS 机械管理软件组成的持续在线工况监控系统,体现了各行业制造商在保障设备可靠性和维持业务正常运行的方式上做出的转变。

监测器和软件协同工作,使工厂员工能够从设备内(边缘)分析收到有关资产健康状况的实时更新、执行更深入的分析(与监测器的本地瘦客户端界面相比),甚至可以通过云架构执行部署,实现出众的可扩展性。

相关人员可以根据需要、在有警报时或按计划将 AMS 边缘计算设备的数据提供给 AMS 机械管理软件,并且这类数据可能包含波形数据和状态信息,以便使用 AMS 机械管理软件的振动分析仪工具进行详细分析。

读取更多...
单击以继续读取
搭载 AMS 机械管理软件的 AMS 边缘计算设备

艾默生的 AMS 产品组合:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

艾默生的 AMS 产品组合通过整合整个企业的数据、系统和人员来实现我们的 Boundless Automation(无界自动化)愿景,以期在安全、生产、可靠性、可持续发展和员工赋能方面取得进步。

宣传手册:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

AMS 可靠性产品组合有助于可靠性工程师维护技术人员运营经理自动化工程师仪表专家过程工程师调节阀专家振动分析员等人员在现场、车间、董事会等场所更高效地完成工作。

如需了解更多信息,请浏览 AMS 品牌网页

读取更多...
单击以继续读取 艾默生的 AMS 产品组合:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性
宣传手册:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性
请启用 JavaScript 以使用此网站。