您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
智能 IIoT 解决方案和分析将为您提供降低能耗所需的可执行洞察
现如今,全球都在追求净零目标,减少碳足迹和提高可持续性因而成为了当务之急。与此同时,能源管理系统的全球标准 ISO 50001 也提高了门槛。在某些情况下,实现合规的公司有资格获得政府财政支持。我们在工业物联网 (IIoT) 和能够增强可持续性的产品和软件方面拥有丰富的专业知识,为优化能源管理提供了适当的可执行洞察。
与 IIoT 专家讨论您在可持续性方面遇到的挑战
了解如何减少压缩空气
了解标准是一回事,使用数据准确测量性能并解决问题又是另一回事了。实现峰值效率不仅仅在于发现明显的能源浪费。
要有效实现净零目标,您需要知道如何迈出第一步,还需要掌握相关专家提供的正确信息。艾默生为小型和大型能源管理系统提供专业知识、硬件和软件解决方案,帮助您实现可持续性目标。
一般的制造工厂会因泄漏而损失 30% 的压缩空气,导致生产效率降低,维护成本增加。艾默生可提供监控和维护工具,能够实时测试压降和峰值,并长期测量效率,从而优化消耗、提高产能。无论是监控一台设备还是整个工厂,艾默生的解决方案非常灵活,可根据客户需求进行调整。
气动系统分析对于实现优异性能和及早发现问题至关重要。艾默生解决方案能够在不影响周期时间的情况下降低压力,帮助您找到并维持最佳压力值。这样可以保证设备安全运行,从而确保产能,并减少气流和消耗。
除了压缩空气以外,艾默生解决方案还能监控其他公用设施(如水、蒸汽或其他气体)和电力。这对于饮料生产等行业至关重要,因为简化设备清洁和批次间转换的流程对这类行业而言势在必行。客户可部署艾默生的边缘分析仪表板,以评估效率、优化生产率、避免或减少停机时间。
随着排放法规日益严格,能源等行业必须提高效率。艾默生的创新解决方案能够帮助企业优化制造过程,最终减少污染。我们的组件和分析系统旨在测量排放、改进消耗指标、增强粉尘或其他废物的收集,并加强预防性维护。艾默生帮助客户实时了解这些因素,成为企业实现可持续性目标的盟友。
介绍推动运营改进的切实可行的见解。
艾默生的尼尔斯·贝克曼解释了制造商可以通过数字化转型解决的三大挑战,使他们能够充分利用自己的机器。
在此数字化转型研讨视频里,我们的IIoT专家将向您介绍艾默生可以为您提供的可性性见解的类型,并提供相应指导和能帮您效益提升的成果转化建议。
尽可能地发挥IIoT的潜力,提高食品和饮料运营的生产力、可靠性和质量。艾默生可以帮助您对流程进行数字化改造,并为您的业务带来可预测的成功。
艾默生提供一系列解决方案,支持收集、分析和可视化轮胎硫化过程中与机器性能和能耗有关的数据。观看此视频,了解如何提高轮胎固化应用程序的效率和可持续性。
饮料制造商可以利用艾默生先进的CIP技术、精确测量解决方案(Rosemount和Micro Motion)和PACSystems Edge来优化生产,以增强可见性和自动化报告。
案例研究
艾默生的多媒体解决方案可以监测空气、水、蒸汽、天然气和电力等关键公用事业的数据,它与机器学习模型结合,预测异常情况,提示采取行动以减少浪费、优化资源利用。
阅读文章
消费品巨头高露洁-棕榄利用艾默生有关 IIoT 的专业知识,减少气动系统中的浪费。艾默生的安沃驰 AF2 系列智能流量传感器通过远程监控,帮助高露洁-棕榄将压缩空气效率提高了 15%。
阅读艾默生数字化转型工具如何控制成本、降低能耗并帮助实现可持续性目标。
通过使用智能气动传感器监控压缩空气消耗,公司可以降低能源消耗和排放
来自艾默生的 Robert Brezni 在《Fluid Power Journal》的这篇文章中介绍了安沃驰 AF2 和 SPA 等智能气动解决方案如何帮助企业减少碳排放并提高可持续性。
工业能源管理领域正发生着一场变革。《Fluid Power World》杂志介绍了艾默生的安沃驰 SPA 系列智能气动分析仪等解决方案如何进行准确检测和远程监控,从而提高效率并减少停机时间。
在过去,测量压缩空气设备效率并没有什么好方法。而现在,艾默生的安沃驰 AF2 系列可以为任务提供实时监控和分析。这也让消费品包装商在节能和减少碳足迹的斗争中拥有了新的武器。
在这篇发布在《Fluid Power Journal》的文章中,Discrete & Industrial 集团总裁、来自艾默生的 Hakan Erdamar 说明了为什么提高气动效率是实现可持续性的关键。
阅读刊登于《Fugitive Emissions Journal》的这篇文章,了解艾默生如何通过提高取样口密封质量、加紧密封,帮助减少储罐排放。
智能监控器有助于隔绝制造应用所产生的空气泄漏,并解决低效问题。
数字化转型可帮助竞争激烈的行业降低成本、确保法规合规性。
实现一致的过程结果和批量产出
更加可靠、易于维护的模块化空气过滤系统
IIoT 解决方案可改善循环特性、安全性和能耗。
艾默生开发了面向偏远资产的能量效率和操作控制装置解决方案
监控燃烧应用,提高安全性、可靠性和能源效率
观看 Nils Beckmann 的讲座,了解智能气动解决方案如何实现数字化转型。
下载本手册,了解我们的 IIoT 应用解决方案
查看本宣传页,了解您可以获得哪些可执行洞察
立即联系我们,安排您专属的数字化转型入门课程