机械保护系统

机械保护系统

当您需要保护关键资产时,符合 API 的系统可让您更加安全、更有信心地执行运营。

机械保护系统产品

避免计划外停车

安全法规和保险要求可能会迫使工厂在在昂贵的关键生产资产上部署停车系统。但是,保护不仅仅是一笔必要的费用,正确的系统可以集成预测智能,以避免误跳闸或意外跳闸,并确定关键资产能够持续安全运行。 此外,艾默生系统还适合各种 API 标准和 SIL 认证,能满足严格的安全和保险要求。

读取更多...
单击以继续读取 避免计划外停车

产品和专业经验

保护和预测

AMS 6500 ATG

AMS 6500 ATG 保护系统是一种现代化保护和预测系统,旨在轻松替换过时的防护系统,使用户能够经济高效地对关键旋转机械设备(例如蒸汽轮机、燃气轮机、锅炉给水泵、海上压缩机、管道涡轮压缩机、化工行业压缩机、涡轮排气机、鼓风机、增压器等)启动预测性监测。

AMS 6500 ATG 产品图片

Balance-of-Plant 预测

AMS 6500

对于某些旋转设备以及与之相关的流程,基于路径的定期数据收集不足以监测资产的健康状态。在线状态监测可以提供所需的频率和类型数据,以便在正常运行期间持续解决正在发生的问题,并在瞬态阶段快速响应突发情况。艾默生 AMS 6500 机械健康监测系统具有多功能、可扩展的特点,能以多种组态进行部署,根据应用需要在线监测工况。

AMS 6500 产品图片

数字超速保护

AMS 6300 SIS

关键旋转设备如果出现超速状况,可能会损坏您的设备并伤害现场的员工。此外,维修或更换损坏的设备既费时,又成本高昂。瞬态和正常运行期间,AMS 6300 SIS 可防止因突然负载丢失和意外变化而导致的超速情况。此外,相同的传感器还会验证旋转设备的旋转方向,确保设备正常工作。

AMS 6300 SIS 产品图片

机械健康状况传感器

AMS EZ 1000

使用艾默生的 AMS EZ 1000 电涡流传感器和转换器,可满足您的备品备件需求。通过这个与一系列传感器和电缆兼容的转换器,您可以根据应用混搭备品备件,减少转换器库存。简便的现场校准程序能提高工作恢复速度。借助 AMS EZ 1000,即可快速顺利地在停机之后更换传感器或在大修/维护期间更换传感器。

AMS EZ 1000 产品图片

AMS 6500 ATG | 保护系统现代化

您的关键资产和生产目标是否处于风险之中?

API 670 采用超现代、成熟的技术,使您安心无虞。

尽管难以置信,但许多世界先进制造商的工厂还在使用 30 多年前的保护系统来保护压缩机、涡轮机、发电机等关键设备。此外,被广泛采用的传统系统供应商让许多长期客户和最终用户不得不承受交付时间长、备品备件不可用、供应链面临挑战或支持不力带来的沉重打击。

希望实施现代保护技术的工厂正在转向 AMS 6500 ATG 系统,这是一款经现场验证并配备嵌入式预测工具的保护系统。现在,操作员可以在设备很有可能发生故障的瞬态阶段(即涡轮机械的启动和关停阶段)识别正在发生的故障并分析状况。

安全和合规
安全和合规

AMS 6500 ATG 符合 API 670 标准和危险环境使用所需的多种安全认证:CSA 1 类 2 分类、IECex 2 区、ATEX 以及 DNV GL 认证。

预测功能
预测功能

艾默生振动分析解决方案提供强大的预测功能,同时融合轴承故障早期检测 PeakVue 技术,可帮助用户了解资产健康状况。

随时随地可访问性
随时随地可访问性

通过 OPC UA 和 Modbus TCP 及 RTU 轻松连接到现有 DCS/PLC、历史数据库或 MHI 系统。信息可通过Machine Studio软件或AMS ATG View移动应用程序访问 (两者都是系统的一部分)。

易于使用的 Machine Studio
易于使用的 Machine Studio

Machine Studio 使用直观的图形用户界面和简洁的模板轻松、灵活地进行配置,从而节省时间。报告功能 (如系统组态和更改管理) 通过自动化文档流程进一步节省成本。

灵活性和成本意识
灵活性和成本意识

通过具备用户可组态输入功能的监控器和过程卡,保持灵活性并降低总拥有成本。通过可改写卡在现场进行 I/O 更改,适应各种测量类型的备用卡数量减少,而且卡设计可与现有传感器配合使用。

与 AMS 机械管理软件配合使用
与 AMS 机械管理软件配合使用

虽然使用 AMS 6500 ATG 时不需要其他软件,但用户可以搭配使用补充解决方案 AMS 机械管理软件,在简单识别故障的基础上进一步分析故障。

请启用 JavaScript 以使用此网站。