您的关键资产和生产目标是否处于风险之中?

API 670 采用超现代、成熟的技术,使您安心无虞。

尽管难以置信,但现在许多世界先进制造商的工厂还在使用 30 多年前的保护系统来保护压缩机、涡轮机、发电机等关键生产资产。此外,应用范围广泛的传统供应商使许多长期客户和最终用户不得不承受交付时间过长、备用零件不可用、供应链面临挑战或支持不力带来的沉痛打击。

希望实施现代保护技术的工厂正在转向 AMS 6500 ATG 系统,这是一款经现场验证并配备嵌入式预测工具的保护系统。现在,操作员可以在设备最有可能发生故障的瞬态阶段(即涡轮机械的启动和关停阶段)识别正在发生的故障并分析状况。

读取更多...
单击以继续读取 您的关键资产和生产目标是否处于风险之中?

拥有超过 35 年的专业经验

40 多年的专业经验

过去五十年来,艾默生一直为全球先进的制造业客户设计并交付保护和预测技术。

更换了1,000多个系统

更换了1,000多个系统

艾默生已在全球范围内对1,000多个陈旧或过时的保护系统进行了现代化改造。

3,000 台机器受到保护

超过 5,000 台机器受到保护

在众多行业中,每周有超过 5,000 台关键涡轮机及其他机器受到 AMS 系统的保护。

表单

联系机械保护系统专家

您现在拥有一个经过证实、随时可用且长期受支持的方案,可以替代传统的在线保护系统供应商。

即刻行动

请使用随附的表格申请一份免费建议方案,以更换您现有的保护系统。艾默生专家将很快与您联系。


使用 AMS 6500 ATG 实现保护系统现代化

适用于过时的传统保护系统的成熟可靠的解决方案

使用 AMS 6500 ATG 实现保护系统现代化

安全和合规

AMS 6500 ATG 符合 API 670 标准和危险环境使用所需的多种安全认证:CSA 1 类 2 分类、IECex 2 区、ATEX 以及 DNV GL 认证。

预测功能

艾默生振动分析解决方案提供强大的预测功能,同时融合轴承故障早期检测 PeakVue 技术,可帮助用户了解资产健康状况。

随时随地可访问性

通过 OPC UA 和 Modbus TCP 及 RTU 轻松连接到现有 DCS/PLC、历史数据库或 MHI 系统。信息可通过Machine Studio软件或AMS ATG View移动应用程序访问(该系统包含上述两种应用程序)。

易于使用的 Machine Studio

Machine Studio 使用直观的图形用户界面和简洁的模板轻松、灵活地进行配置,从而节省时间。系统组态和变更管理等报告功能可通过记录过程自动化进一步节省成本。

灵活性和成本意识

通过具备用户可组态输入功能的监控器和过程卡,保持灵活性并降低总拥有成本。通过可改写卡,可在现场进行 I/O 变更,适应各种测量类型的所需备用卡数量相应减少,而且这些卡旨在与现有传感器配合使用。

与 AMS 机械管理软件配合使用

虽然使用 AMS 6500 ATG 时不需要其他软件,但用户可以搭配使用补充解决方案 AMS 机械管理软件,在简单识别故障的基础上进一步分析故障。

专业领域




请启用 JavaScript 以使用此网站。