AMS 智能设备管理系统
全厂范围智能现场设备的数据、工作情况和关键分析信息的可见性。
AMS 智能设备管理系统改变了工厂管理智能现场设备的方式。
AMS 智能设备管理系统添加了一项新兴技术 — 现场设备集成 (FDI),彻底改变了工厂与其设备的通讯的方式。FDI 结合了 EDDL 和 FDT/DTM 技术的优势,为设备集成提供了一种标准方法。部署了 FDI 的 AMS 智能设备管理系统降低了复杂性,简化了设备管理,不仅易于使用,还帮助最终用户和设备制造商节省了成本。
关于 AMS 智能设备管理系统中的现场设备集成 (FDI)
将多达 30,000 台设备的数据添加到一个单一数据库中,该数据库包含了您连接在不同主机系统上的全部智能设备数据,包括配置有 AMS Trex 等现场通讯器的离线设备数据。通过安全网络中的各个站点访问浏览器界面,即可查看设备健康状况和标定状态,从而扩展资产管理功能。
AMS 智能设备管理系统集成了 AMS Optics 等企业级应用,能够提供可视化的仪表健康状况。作为一个可靠的数据来源,它借助开放的工业协议,为您提供连接在各种 DCS、PLC 或安全系统上的设备数据,从而进行数据分析以改进流程。
利用历史基线数据和性能信息,您可以分析趋势,以确定何时需要更换或维护。AMS 智能设备管理系统提供了能够体现差异的可视化图表,并为您提供解决问题的建议性操作。
AMS 智能设备管理系统支持设备测试方案的定义、设备标定调度和设备标定数据的管理。通过无纸化操作以规避文档出错,并通过自动存档减少不必要的工作。
ERIK LINDHJEM | 艾默生副总裁兼可靠性解决方案总经理
在对例行维护工作进行数字化改造的过程中,工厂找到了更好的现场设备管理方法。Erik Lindhjem 阐述了先进工厂如何通过实施全面的设备管理软件,并搭配适用的手持通信装置来提供诊断、文档、标定和设备组态,从而从被动应对转变为主动出击。
ANNA VELEÑA | 艾默生产品经理
艾默生的 AMS 智能设备管理系统数据服务器采用轻量级网络协议 MQTT,能够将智能现场设备数据发布到控制网络之外的第三方平台,以便进行分析和更深入的洞察。在本文中,产品经理兼专家 Anna Veleña 将与我们分享她的见解。
ERIK LINDHJEM | 艾默生副总裁兼可靠性解决方案总经理
现在,各团队正在使用资产管理软件,通过 OPC UA 和 MQTT 等现代协议整理来自阀门、仪表和其他设备的数据。然后,他们会将数据情境化,用于在企业层面提供协作,并通过 CMMS 实现闭环维护任务和工作流程的自动化。艾默生副总裁兼可靠性解决方案总经理 Erik Lindhjem 解释道。
TINH PHAN | GLOBAL SALES ENABLEMENT ENGINEER, EMERSON
There are continuous changes happening to improve predictive alert handling and optimization to help you on your Digital Transformation journey.
使用组态模板和批量组态缩短设备调试时间
通过批量设备组态加速启动和调试。只需创建一次设备组态模板,即可应用于同类型设备,并可通过内置验证报告再次验证更改。使用 AMS 智能设备管理系统自动配置和验证设备,至多可减少 80% 的工作量。
了解为什么自 1996 年以来,艾默生的 AMS 智能设备管理系统一直是业内首选的智能现场设备管理软件应用程序,并深受全球前沿制造商的信赖。
SNAP-ON 应用程序和高级选项
推荐使用 AMS 智能设备管理系统 SNAP-ON 应用程序和高级选项来强化单一设备或一组设备的信息及其诊断功能。对于现有 AMS 智能设备管理系统用户,高级选项和 SNAP-ON 应用程序可为您提供一种经济实惠的方法,将您的现场设备、阀门、标定和无线网络程序提升到新的水平。
AlertTrack SNAP-ON 应用提供了对现场设备的健康状况和参数变化记录的可视性。对多个设备进行分组,设置待扫描或记录的参数,或分析趋势以识别问题资产。将报警发送到手机或移动设备,接收设备运行状况或过程工况的实时通知。AlertTrack SNAP-ON 应用有助于确定问题根本原因,以使您能在设备损坏之前解决故障。
通过 AMS ValveLink SNAP-ON 应用可以使用 HART® 和 Foundation™ 现场总线 FIELDVUE™ 数字阀门控制器。它提供的 PC 环境便于诊断 DVC2000、DVC5000、DVC5000f、DVC6000、DVC6000f、DVC6200 和 DVC6200f 系列数字阀门控制器的运行特性。
AMS Wireless SNAP-ON 应用为您提供更强大的无线网络管理能力。规划您的网络并对照建议的设计惯例对它们进行验证。安装好无线网络后,就能够以图表方式查看通信和状态,通过预测诊断识别潜在的问题点。
标定助手 SNAP-ON 应用可与记录标定仪连接,用以管理 HART、Foundation 现场总线、IEC 认证的 WirelessHART® 和常规设备的标定。通过它可将设备轻松按测试方案和标定路由分组,以实现高效率。
DCMlink SNAP-ON 版本集成到 AMS 智能设备管理系统中,使您可以在与其他艾默生工厂资产相同的环境下诊断、组态和监控您的执行器。
ProofCheck™ 是安全仪表系统(SIS)的一项开箱即用测试解决方案。ProofCheck 将常规 SIS 测试的所有元素整合到一个解决方案中,包括现场设备、布线、信号调节器、安全逻辑、BPCS 逻辑、最终控制元件响应以及手动输入的数据。所有信息捕获后存于数据库,通过内置报告展示。
罗斯蒙特工程助手 SNAP-ON 应用使您能够在 HART 和 Foundation 现场总线、罗斯蒙特® 3095 MultiVariable™ 变送器以及 HART 罗斯蒙特 3051SMV MultiVariable 变送器上执行扩展组态和测试计算功能。
仪表校验 SNAP-ON 应用使您能够在控制室里方便地校验和记录 Micro Motion® 科里奥利质量流量计的性能和整体健康状况。可以预定仪表校验测试,进行前瞻性维护工作。
使用 QuickCheck SNAP-ON 应用修复多设备输出,进行系统联锁检查。QuickCheck SNAP-ON 应用使一次可以检查多个设备,简便又快捷。您也可以保存步骤,便于后续运行。
艾默生还集成了第三方应用,如 Masoneilan 的 ValVue、Smar 的 Valid 以及 Flowserve 的 ValveAnalysis SNAP-ON 应用。AMS 智能设备管理系统延续艾默生一贯的开放性,同时支持与您工厂资产的高度集成。