三菱电力公司选择艾默生软件和技术用于先进清洁能源氢储存中心

“Ovation 集成控制平台”、“AMS 智能设备管理系统”和“PACSystems RSTi”

Mitsubishi Power 公司将利用艾默生的数字化链接 Ovation™ 架构优化行业领先的先进清洁能源储存中心的生产效率,并帮助确保安全运营。图片来源:Mitsubishi Power 公司。高分辨率图像

一体化的控制和安全平台优化了全球最大的绿色氢能生产和储存工厂,支持可靠、清洁的能源发电
 

匹兹堡(2022 年 7 月 12 日)— 三菱电力美洲公司选择与全球软件和工程佼佼者艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)合作,助力推动全球绿色氢能生产和储存设施自动化。这个行业的先进中心通过生产和储存绿色氢能进行长期储能,帮助整合可再生能源。三菱电力公司将借助艾默生的制氢经验和自动化软件专业知识来提高安全性,降低成本,并简化整个设施生命周期的维护。

冬春两季产生的多余可再生能源很难以其自然状态储存并供夏季高峰期使用,而且存储成本高昂,因此被白白浪费。先进的清洁能源储存中心将使用可再生电力为电解槽提供动力,生产绿色氢能。产生的氢能将储存在地下盐穴中,以便在需要时通过氢燃料涡轮机生产清洁电力,从而利用可持续能源稳定电网输出,并为美国西部的脱碳事业开辟新道路。

三菱电力公司氢基础设施高级副总裁兼先进清洁能源储存总裁 Michael Ducker 表示:“零碳排放的发电、储电和输电系统对于满足全球可持续发电需求至关重要。艾默生的氢能专业知识和数字化互联架构设计将有助于缩短启动时间,架设安全可靠且易于扩展的输电系统,以实现我们的可再生能源生产和储存目标。”

先进清洁能源储存中心将通过 220 兆瓦 (MW) 的电解槽库转化可再生能源,每天生产高达 100 吨绿色氢能。该设施将在两个盐穴中储存 300 吉瓦时 (GWh) 的能源。相比之下,整个美国锂离子电池的储存容量仅为 2 吉瓦时。先进清洁能源储存中心拥有可容纳多达 100 个盐穴的空间。

这个综合设施将提供短期和长期氢能储存,供附近 840 兆瓦Intermountain Power Project (IPP Renewed) 电厂在旺季和全年使用。初期,IPP Renewed电厂 将在 三菱电力公司M501JAC 燃气轮机中使用 30%(体积)的氢气燃料运行,并在 2045 年过渡为 100%(体积)的氢燃料。艾默生和 三菱电力公司 共同携手为 IPP Renewed 提供数字化解决方案,以优化发电厂性能,提高可靠性,生产更清洁、更可靠的电力。

艾默生公用事业部总裁Bob Yeager 表示:“配电领域面临一个非常复杂的问题,即成功管理供需可变性,从而缓解电网压力。三菱电力公司成功利用数字自动化堆栈开发出一种创新型可持续方法来解决这一问题,使供应商能够在用电高峰时段持续使用产量峰值可再生能源。”

三菱电力公司将使用艾默生的 Ovation™ 集成控制和安全平台,以优化先进清洁能源储存中心的生产效率,帮助确保安全运行。Ovation 平台将为可再生氢能生产过程和紧急停机、火灾和气体保护提供可靠的控制与监测。该平台还将从发电厂的各种第三方系统收集并整合数据,帮助消除复杂性和风险。艾默生的 PACSystems™ RSTi-EP I/O 将实现更便捷的现场连接,在不延长时间或增加成本的情况下帮助促进项目变更,而 AMS 智能设备管理系统将帮助监测发电厂的资产健康状况,以提高安全性、可靠性、效率和可持续性。

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的艾斯本技术,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问: Emerson.cn

请启用 JavaScript 以使用此网站。