艾默生 Rosemount™ 802 无线8通道离散输入或输出变送器(如图所示,选装了艾默生 SmartPower™ 电源模块)提供8个可组态的离散 I/O 通道。高分辨率图像
罗斯蒙特 802 无线8通道离散输入或输出变送器可实现远程设备管控,有助于降低成本、提高安全性和生产效率
明尼苏达州沙科皮市(2024 年 8 月 20 日)— 艾默生今日宣布推出 Rosemount™ 802 无线8通道离散输入或输出变送器,该变送器具有8个离散输入/输出 (I/O) 通道,每条通道均可组态为输入或输出。通过 WirelessHART® 功能,802 变送器可以连接到无线网关,将数据无线传输到无线网关;该网关有线连接到控制系统或资产管理系统等主系统,主系统就能通过 WirelessHART 网络实现远程监测和管控设备。
新款Rosemount™ 802 无线8通道离散双输入或输出变送器及现有的Rosemount™ 702 无线离散双输入或输出变送器是当今市面上唯一支持 WirelessHART ®的远程 I/O 变送器 - 通过无线连接,实现灵活组态和轻松部署,为艾默生的 Boundless Automation™(无界自动化)智能现场愿景提供支持。
新款Rosemount™ 802 无线8通道离散输入或输出变送器的无线功能减少了技术人员对监测和管控现场设备(如电机、阀门和泵)进行耗时的现场的硬线连接,大幅降低了安装成本, 提高了人员的安全性, 同时也保持了主系统启用的离散输入和输出控制级别。
新款Rosemount™ 802 无线8通道离散输入或输出变送器与现有的Rosemount™ 702 功能相似,但 I/O 通道由2个升级为8个,每个通道均可组态为输入或输出,所以对于一个区域内安装的多个设备且每个设备都必须受到监测和/或管控时,Rosemount™ 802 变送器是比 702 变送器更具成本效益的解决方案。
电源选项包括 10-30V 直流电源或艾默生 SmartPower™ 模块。后一个选项无需布线,可免维护运行长达八年,并可快速、轻松地进行现场更换。
Rosemount™ 802 无线8通道离散输入或输出变送器符合最新的危险区域防爆认证和性能标准,包括 ATEX 2 区本安防爆认证、美国 2 类非易燃和 2 区本安防爆认证、加拿大 2 类非易燃和 2 区本安防爆认证,以及 IECEx 2 区本安防爆认证。设备外壳符合 NEMA® 4X 和 IP66 防护标准。
更多详情请点击此处了解:Emerson.com/Rosemount802。