利用 HART Pass-through 通信协议安全而轻松地简化操作并执行远程、实时操作

HART Pass-Through 通信协议


一个完整灵活的解决方案简化了在挑战性环境中的维护。

可完全扩展的性能引擎

在PACSystems RX3i 控制平台上的 HART pass-through 通讯协议通过工业互联网与 HART 设备进行更简单更安全的远程通讯。将 HART 通信协议纳入到控制体系的结构层,无需手操器和多路转换器等中间设备即可执行远程实时优化、故障排除和诊断测试——简化操作、改善决策并降低维护成本。

读取更多...
单击以继续读取 可完全扩展的性能引擎
控制器层的 HART Pass-through 协议使您无需额外设备即可远程管理运营问题。
Exchange 365 用户社区

Exchange 365 用户社区

参与 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。

阅读更多

无限可能的完整产品组合

艾默生 PACSystems RX3i 系列增加了 HART pass-through 能力从而使得从一个单一可信源获取综合的设备管理解决方案成为可能。将 RX3i 与流量计、压力和温度计、阀门执行机构和控制器以及其他 HART 使能的艾默生设备与仪表结合在一起,形成完全集成的资产管理解决方案。它通过受监控通讯网络集成到 PLC 系统中,因此更加安全。

读取更多...
单击以继续读取 无限可能的完整产品组合

最新资讯

艾默生新款小巧坚固的工控机为工业车间到云的连接而生

预装了 Movicon 软件和 PACEdge IIoT 平台的 PACSystems IPC 2010 使工业边缘数据可视化应用具备高性能计算能力

艾默生最新发布的SCADA 软件可加快简化工厂的自动化

模块化、可扩展的 Movicon.NExT 4.2 建立于开放框架上,采用现代工程图学,提高了性能并降低了部署成本

艾默生的新一代机器可视化解决方案让原始设备制造商 (OEM) 系统脱颖而出,并且改善了用户操作

PACSystems RXi HMI 具有针对数字化时代的可视化功能:直观图形、类似智能手机的易用性、不受地点限制的协作性和工业级坚固耐用性
请启用 JavaScript 以使用此网站。