艾默生的新一代机器可视化解决方案让原始设备制造商 (OEM) 系统脱颖而出,并且改善了用户操作

PACSystems RXi HMI 新一代机器可视化解决方案

艾默生的 PACSystems RXi HMI 新一代机器可视化解决方案让 OEM 系统脱颖而出,并且改善了用户操作。高分辨率图像

PACSystems RXi HMI 具有针对数字化时代的可视化功能:直观图形、类似智能手机的易用性、不受地点限制的协作性和工业级坚固耐用性

弗吉尼亚州夏洛茨维尔(2022 年 8 月 24 日)— 任何工业应用机器制造商现在都可以使用艾默生的 PACSystems™ RXi HMI,该产品是新一代机器可视化解决方案,旨在帮助将他们的系统与客户区分开来。新系统可轻松帮助用户克服因预算较低、人员较少和产能需求较高所带来的限制。这种高度直观的人机界面 (HMI) 通过简单易用且类似智能手机的图形显示单元,满足了当今工业劳动力需求,同时又具有坚固耐用的工业性能。

与传统的电阻式触摸屏不同,PACSystems RXi HMI 的设计采用了投射电容式触摸屏技术,用户可通过 10 点触摸功能(如滑动、捏拉或缩放来移动到下一个屏幕或展开图表)与视觉显示单元互动,这样一来,培训水平和经验水平不同的各种人员都能轻松进行操作。

PACSystems RXi HMI 预装了先进的 Movicon™ WebHMI 软件并获得授权,因此设备开箱后便可操作,节省了客户的时间。PACSystems RXi HMI 支持 HTML5 功能, 以便用户可以不受地点限制地进行协作,这样一来,无论距离多远,操作、管理和维护团队都可以在同一时间查看同一个屏幕。这种对信息的即时共享以及对专业知识的获取既降低了维护成本,又提高了产能。

此外,客户将重视对数据操作的实时性,以更大限度地提高整体设备效率。PACSystems RXi HMI 以 Movicon WebHMI 为核心,是支持数据分析、故障排除和诊断功能的 IIoT,可让客户立即获得所需的操作。数据趋势工具以清楚、简单的方式呈现了产能和品质方面的信息。SQLite 数据库工具和 PAC 分析器帮助用户排查问题,并且竭尽全力地缩短停机时间。此外,它还通过 OPC UA 提供大量的协议支持以实现更好的数据情景化,并通过 MQTT 实现轻松的云端连接,因此该解决方案远远不只有可视化功能。

艾默生机械自动化解决方案业务总裁 Jeff Householder 表示:“机器制造商和 OEM 不再是其客户的‘一步到位’的供应商。目前,上述机器制造商和 OEM 通过开发新的更好的方法来解决客户的问题,进而成为我们的长期合作者。新的 PACSystems RXi HMI 提供了性价比高的简易方法,通过实现更高水平的易用性、提高产能、加快通讯速度、改善分析和商业智能能力,以及简化进入 IIoT 的过程,为系统增加重要的客户价值。从各方面来看,RXi HMI 是专为实际工业环境以及新一代工业工作者而打造的。”

PACSystems RXi HMI 可预防物理和数字化风险。它具有一定的防水功能,可在潮湿环境下使用,达到 IP66 防水等级,经过高压水枪和海洋使用方面的认证,并且获批可在零下 20 到 65 摄氏度的温度范围内使用。此外,该设备还具有耐化学性、耐冲击、耐刮擦以及防尘性能。它的设计还符合《IEC 62443 全球自动化网络安全标准》的规定,并可支持最终用户的整体数字安全战略。

如需了解 PACSystems RXi HMI 的更多信息,请访问:https://www.emerson.com/IndustrialDisplays

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的艾斯本技术,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问: Emerson.cn


请启用 JavaScript 以使用此网站。