艾默生最新发布的SCADA 软件可加快简化工厂的自动化

Movicon.NExT 4.2 是一个灵活的模块化平台,提供本地 HMI、监管与分析。

Movicon.NExT 4.2 软件可与众多现场设备和控制系统或企业系统连接,为用户和原始设备制造商提供实现卓越运营的数据与见解。高分辨率图像

模块化、可扩展的 Movicon.NExT 4.2 建立于开放框架上,采用现代工程图学,提高了性能并降低了部署成本

弗吉尼亚州夏洛茨维尔(2022 年 10 月 19 日)——艾默生发布了最新高级自动化平台 Movicon.NExT™ 4.2,使工厂性能、可见性、连接性和可用性达到更高水准。此软件可与众多现场设备和控制系统或企业系统连接,为用户和原始设备制造商提供数据与见解,实现离散与混合制造在内的各种应用的卓越运营,包括食品与饮料、包装消费品以及能源、基础设施、楼宇自动化和机器自动化等。

Movicon.NExT 4.2 是一个灵活的模块化平台,提供本地 HMI、监督和分析,可从嵌入式 Linux 设备上的小型 IIoT 或 WebHMI 应用程序扩展到大型 Windows® 服务器系统,使用户高成本效益地逐步改进可持续性和性能。

“当前,OEM 和工业用户面临许多新挑战,比如高技能劳动力短缺、生产率与生产力需求高、节能目标等,”艾默生机械自动化解决方案业务总裁 Jeff Householder 说,“Movicon.NExT 4.2 为他们提供了开发高级工厂自动化解决方案所需的可扩展、易用的技术,提高其生产力,减少停车,还缩短开发时间。”

Movicon.NExT 4.2 平台帮助客户更快、更安全地开发解决方案,归功于一系列改进,包括提升的性能、提高网络安全性的 IEC 62443-3-3 认证以及提高效率的新扁平化对象。此外,平台可以快速开放应用程序,无需专业技能或定制配置。

每个 Movicon.NExT 模块、Movicon WebHMI、NExT.AR 和 Pro.Lean 也进行了改进,包括增强连接性以增强通信、新增选项以简化许可流程、FDA (CFR) 第 21 条的配方支持以提高可用性,以及报警通知以减少基础设施成本。扩展后的 WebHMI 视觉功能包括添加了各种可自定义对象,更方便开发人员使用。

NExT.AR 增强现实解决方案新增缩放功能,使专业人员可以访问以前难以到达的工厂资产,降低了维护成本。Movicon Pro.Lean 生产力分析模块进行了诸多改进,能更轻松地导航 OEE 指标、管理调度并完善报废管理。
更多信息见 www.Emerson.com/Movicon以及本版本说明

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的艾斯本技术,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问: Emerson.cn

请启用 JavaScript 以使用此网站。