您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
定制解决方案增强操作员体验。
在非 DeltaV 运行环境中,因为计算机硬件和软件不兼容,通常很难成功维护计算机,并需耗费大量时间、人力和资金。DeltaV 提供定制并通过测试的计算机以支持 DeltaV 应用,从而解决了此类问题。
使用 DeltaV 工作站可消除在部署和维护控制工作站的过程中潜在的软件不兼容问题。DeltaV 工作站仅可从艾默生获取,必须在所有 DeltaV 工作站的部署中使用。
DeltaV 工作站硬件配置可提供优越成本性能的解决方案。硬件配置可提供 DeltaV 系统要求的性能,而无需过多的硬件并增加不必要的成本。
DeltaV 软件需要使用特定的操作系统来组态设置以达到最佳性能。利用镜像安装 Microsoft Windows,将可自动组态所有这些设置,且无需进行任何手动配置系统设置,即可支持正确的 DeltaV 软件安装。任何特有的硬件(例如,网卡和显卡)都预先安装并通过 DeltaV 软件测试 — 减少系统的部署时间和成本。
镜像程序仅安装 DeltaV 系统所需的操作系统应用程序。这是确保安全的重要因素,因为这样能够显著减少计算机的“攻击面”。如果使用未经认证的计算机,所有这些必需的安装和组态都必须手动完成。此外,实际上还可能需要重新安装操作系统以确保仅安装了最少的应用程序。
使用多显示器的 DeltaV 工作站需要特定的显卡、驱动程序和管理软件来支持 DeltaV 操作员界面应用程序。利用未经测试或不支持的显卡将会导致性能不佳,可能还会出现意外的操作员界面情况(例如,操作员对话框显示错误且在显示器上的位置不一致)。
DeltaV 四监测器工作站
为操作员提供额外的“不动产”屏幕,查看有关单个工作站过程操作的更多信息。
双监测器工作站
使用更多屏幕区域运行您的 DeltaV 操作员界面,仅需一个键盘和鼠标即可驱动。
DeltaV 工作站硬件
为您提供所需的性能,以将控制策略过程化并操作您的过程。
DeltaV Windows OS 升级包
升级现有所支持 DeltaV 工作站所需的所有媒介和 Microsoft O/S 许可。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。