图片 - PowerGen 的 Bob Yager

数字化转型

电力行业的数字化转型:从概念到现实

作者:Bob Yeager

在过去四十年中,电力行业的变革超出我们的想象 —— 而现在,我们发现自己正处于下一波变革浪潮的边缘。

进化对我们的行业并不新鲜:自上世纪 80 年代初以来,我们已经经历巨大的变化 —— 从互联网的推出和无线技术的发展,到构建神经网络和开发先进的模式识别。

现在,电力行业正在经历比以往任何时候都多的颠覆。但是伴随着颠覆而来的是进步。

在接下来的20年里,我们将看到电力行业通过对软件的依赖来让运营变得更加高效和安全。基于新兴的软件技术能够通过计算机的准确性,增加正常运行时间并减少人为错误。

该技术还解决了一个更大的问题:帮助公司掌握通过数十年试验和试错所学到的关键系统知识。正在进行的物联网推动的革命将使企业能够利用这些知识培训更高效的团队,而配备了全新内置领域特长的数字化转型发电厂,可以帮助公司确保其工厂运营效率达到峰值。

至关重要的是:电力的未来发展离不开继续变革。然而,未来并没有既定的路线图,每个组织对数字化转型都有不同的看法。安装新的工厂软件或硬件对所有行业来说都可能是一个挑战,在电力行业尤其如此。

然而,它不必像看起来那么可怕 —— 进入数字孪生。

在艾默生,我们发现客户希望测试新的协议和流程以优化其运营并接受正在进行的数字化转型 —— 但客户希望非常谨慎地进行操作。毕竟,电力行业没有容错的余地。

作为回应,许多公司已经开始实施数字孪生模式 —— 模拟现场工厂,使公司能够在不影响实际控制系统的情况下测试所提议的更改。但是,在这些与工厂系统完全分离的环境中存在的数字孪生体中进行测试,是一个不完美且可能有害的过程。由于它们仅充当即时快照,因此从创建完成的那一刻起,它们就会迅速变得不准确和过时。由于实时系统继续运行而没有被反映在数字孪生环境中,这可能会导致出现问题。

这就是我们专注于“嵌入式数字双胞胎”技术的原因。利用我们的集成控制和仿真平台,艾默生可以与公司合作打造一个与真实工厂中控制系统同步运行的精确数字复制品。数字双胞胎和工厂更像是真正的双胞胎——一起成长,经历同样的环境。这消除了时间界限,同时避免了现场作业中的问题。

凭借这项领先技术,艾默生和工厂协同工作,在整个数字化转型过程中安全地确定运营效率、提高安全性并减少计划外维护。

每一项新兴技术都带来实现更高效率的新承诺。嵌入式数字孪生可以安全测试这些可能性,同时保持实际上为数十亿人的生活提供电力的关键行业的完整性。像数字孪生这样的技术已准备好协助电力行业真正接受数字化转型并实现获益。

请启用 JavaScript 以使用此网站。