艾默生全新边缘解决方案简化高级 IIoT 应用

PACSystems 边缘解决方案架构

PACSystems™ 边缘解决方案产品系列提供适配目的产品包并减少集成、开发和验证 IIoT 项目的时间。高分辨率图像



艾默生边缘解决方案利用优化包中的 Movicon.NExT、WebHMI、Connext OPC UA 服务器和 PACEdge 平台。

艾默生边缘解决方案利用优化软件包中的 Movicon™.NExT、WebHMI、Connext OPC UA 服务器和 PACEdge™ 平台打造强大且具有灵活连接性、可视化和支持云的工具集。高分辨率图像

随时可部署的 PACSystems™ 边缘解决方案帮助 OEM 和最终用户快速部署和执行高级边缘计算、虚拟化和 IIoT 技术

中国上海(2022 年 1 月 18 日)——艾默生推出 PACSystems™ 边缘解决方案,这是一套全新的工业边缘硬软件解决方案产品系列。边缘解决方案简化了选择和部署,帮助原始设备制造商 (OEM)、系统集成商和最终用户显着缩短集成、开发和验证数字化转型项目的时间。该产品系列连接和计算的占用空间小,可进行全厂范围的分析和监督,通过适配的软件包提供一系列可扩展的边缘功能。这些解决方案使食品与饮料、工业机械、可再生能源等行业的人员能够在工作地点轻松对关键数据进行分析的采集以及对数据的可视化处理,从而优化并主动维护运营,提升正常运行时间和效率。

制造商在边缘硬软件上选项杂乱,很难组合出能在在边缘收集和处理数据进行深入分析的有效 IIoT 解决方案,导致提高生产力、能耗、机械运行状况等无法改善。PACSystems 边缘解决方案是获得完全许可和优化的艾默生边缘和 IIoT 软件与计算硬件组合,可显着减少选择、配置和支持边缘解决方案的时间和复杂性。最终用户在整个运行过程中可以更快地深入了解迥异和滞留的数据源,缩短取得成效的时间。OEM 可以安全主动地监控机器运行状况,提高可操作性和性能可见性,在潜在问题发展为宕机事件前通知操作员。 

艾默生系统与软件集团总裁 Sabee Mitra 表示:“在对关键数据和分析信息生成之时进行访问,将使工厂人员采取快速、有依据的行动来改善生产。“任何使用 PLC 的行业应用借助 PACSystems 边缘解决方案均可随时随地为操作员提供即时洞察,并维持简单的可扩展性。”

艾默生新的边缘解决方案利用优化软件包中的 Movicon™.NExT、WebHMI、Connext OPC UA 服务器和 PACEdge™ 平台打造强大、且具有灵活的连接性、可视化和支持云的工具集。用户可以随时地连入现场设备或控制系统,打造高级边缘计算、工厂和能源分析和监控系统,然后在通用人机界面 (HMI) 上按照从机器到企业级别呈现此信息。 

个性化的 PACSystems 边缘解决方案无缝互连,在整个平台上轻松扩展。组织可以先从一个应用开始部署,根据未来需求增长加大构建,轻松提升已有解决方案的价值。它们包括:

  • RXi HMI:提升机器操作和性能可见性,让操作员轻松快速访问关键信息。
  • RXi 边缘计算:利用任意来源的数据进行实时洞察和机器学习,使操作员可立即访问,改进决策。
  • RX3i 边缘控制器:利用单个设备的高速且具有确定性的控制以及智能化机器,实时进行流程优化。
  • RXi 边缘分析:通过直观的预配置分析信息,简化工厂生产力、性能和能源使用等信息的访问和可见性。
  • RXi主管(Supervisor):将工厂资产和生产数据关联,形成全面、实时并具备随时访问可视性的生产操作视图。

加速应用程序开发、从设备到云的安全开放连接、满足工程师和操作员的 IIoT 需求以及支持未来 OT 和 IT 集成的灵活性,使最终用户、系统集成商和 OEM 全部受益。 

更多关于 PACSystems 边缘解决方案的信息,请访问 https://www.emerson.com/PACSystems-Edge

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的艾斯本技术,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问: Emerson.cn

请启用 JavaScript 以使用此网站。