在 AMS 2140 机械健康分析仪上显示的PeakVue Plus 可提供现场规范性分析,帮助用户提高旋转设备的可用性。高分辨率图像
PeakVue™ Plus 振动分析固件帮助现场技术人员提高决策支持
德克萨斯州奥斯汀(2019 年 5 月 13 日)——近日,艾默生推出了 PeakVue™ Plus,新版本可提供现场规范性分析,帮助用户提高旋转设备的可用性。该固件简化了从数据采集到采取行动的过程,帮助用户在分析机械振动时能及时正确的作出决策。
PeakVue Plus 将专业技术融入分析算法,帮助 AMS 2140 机械健康分析仪用户迅速了解机器是否处于良好的工作状态,快速看到问题的严重性以及是否与轴承缺陷或润滑有关。有助于现场技术员确定根本原因并在故障发生前或引起非计划停机前迅速解决设备问题。
艾默生机械健康产品管理总监 Robert Skeirik 认为:“PeakVue Plus 简化用户分析,以延长轴承使用寿命并确保资产的长期可用性,就像一键获取专家帮助。”
PeakVue Plus 基于 PeakVue 技术,可对振动信号进行滤波,专注于冲击数据,对任何滚动轴承设备整体资产健康状况来说,都是一个主要指标。
全新的 AMS 2140 装置发货时将配备 PeakVue Plus。当前 AMS 2140 用户如果订阅有效的 Guardian Support,就可以升级装置,添加 PeakVue Plus。作为一项优化系统可靠性和性能的服务,Guardian Support 通过提供单一的联机位置帮助用户查看艾默生设备运行状况,获取全天候技术支持和下载软件更新。
艾默生计划后续也会为其它艾默生机械健康产品添加 PeakVue Plus、允许分析工具在 Plantweb™ Optics 资产性能平台中报告,帮助用户更好地管理整个企业的资产运行状况。
如需了解更多信息,请访问 emerson.com/PeakVue 和 emerson.com/GuardianSupport。