艾默生推出简单易用且支持蓝牙功能雷达液位变送器,确保优化安全运行

罗斯蒙特 3408 非接触式雷达液位变送器

罗斯蒙特 3408 液位变送器具备全方位易用性,提升安全性和工厂绩效。 高分辨率图像



罗斯蒙特 3408 液位变送器已经过 IEC61508 (SIL2) 认证

罗斯蒙特 3408 液位变送器已经过第三方 IEC 61508 安全认证,适用于关键性安全应用 (SIL2)。
高分辨率图像




观看此短视频,了解有关 Rosemount 3408液位变送器的更多信息。

罗斯蒙特 3408 液位变送器简化调试、运行和维护,提高安全性和工厂绩效

瑞典哥德堡(2023 年 1 月 23 日) — 艾默生推出一款非接触式雷达设备罗斯蒙特™ 3408 液位变送器,它具备全方位易用性,能提高现场与工人的安全性以及工厂绩效。罗斯蒙特 3408 是一种多功能液位测量解决方案,可广泛用于化学品储存、混合罐和露天应用等行业场所。

雷达液位测量的优势受到了广泛认可,因此该技术在众多行业中迅速铺开,但雷达的调试、操作和维护工作仍然太复杂。为此,本设备提供一系列在生命周期内可持续减少复杂性的功能,包括强直观性界面、Bluetooth® 无线技术远程功能、预测性报警、原位验证、数据历史库以及可升级设计。 

用户界面提供清晰的图形说明,指导操作人员轻松安装、调试、验证、操作和维护。增强的易用性使过程和制造组织更安心地放弃耗时的人工程序,从而提高安全性并大幅提高生产率。

新设备基于调频连续波(FMCW)技术,在挑战性过程环境也能准确可靠地测量。它通过了安全完整性等级 (SIL) 认证并按照国际电工委员会的 IEC 61508 标准(关乎功能安全性)设计,因此同样适用于防溢罐这类关键性安全应用。

艾默生专有的智能仪表自校验软件轻松检查设备工作情况,还不会中断过程。官方设备验证记录简化了合规工作。此外还有一个高级诊断套件连续监测关键设备工作情况和过程参数。该功能提供可操作信息和预测性报警,有助于形成预防性维护策略、简化故障排除工作并提高过程可用性。内置历史库方便用户访问存储的过程数据和警报,深入了解过程,帮助排除故障。

该变送器可远程和现场进行验证测试,使程序快捷简便、节省时间、提升工厂和工作人员安全性。设备采用可更换设计,若出现故障,只需更换变送器护罩内的电子模块盒,不需要更换整个变送器头。节省了时间和材料,因此设备极具性价比。

艾默生雷达液位测量业务产品管理总监 Thense Korsbo 表示,“新一代工程师希望现代自动化技术能够易于实施、操作和维护,因此,我们有责任提供尽可能简化操作员任务的解决方案,尤其是防溢罐保护等关键性安全应用,这也是艾默生设计罗斯蒙特 3408 的重点。易用性优化将帮助组织提升工厂效率、完成生产目标、达到高等级安全性。”

 如需进一步了解平衡膜片和波纹管泄漏检测解决方案,请访问:www.Emerson.com/Rosemount3408

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的艾斯本技术,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问: Emerson.cn

请启用 JavaScript 以使用此网站。