加大使用可再生能源对于全球企业、社区和个人来说都势在必行。但在大规模部署风能和太阳能等可再生能源的过程中,可靠性一直是限制其广泛应用的最主要因素。电力对于当今社会不可或缺,其可靠性绝无退让的余地。
強大的軟件和我們的自動化產品組合讓我們看到一个大规模实现可再生和可靠能源的未来。首先就是重新构想发电厂,将过去单一来源的物理电厂转变为“虚拟电厂”,聚合多个小型的电力资源(称为分布式能源,简称 DER),并在它们之间实时转移发电,从而实现更高的可靠性。假设有这样一家虚拟工厂:它结合了风能、太阳能、水能、生物质能和其他清洁能源,当可再生资源可用时,就使用这些可再生资源,需要时再切换到备用天然气或其他传统资源。
艾默生正在帮助公司和客户实现这一愿景。我们最近宣布了净零排放承诺,并已加入 RE100,这项全球举措集结了致力于 100% 使用可再生能源的企业。与此同时,我们也在为客户提供所需的解决方案,帮助他们生产可再生的可靠能源,并实现可持续性和业务目标。
艾默生控股子公司 AspenTech 推出的分布式能源管理系统 (DERMS) 就是一个例子。这款先进的软件能够实时管理可再生能源、预测分布式能源 (DER) 的供应情况,并从经济角度优化发电,以此建立“虚拟电厂”,从而安全、智能地为电网提供可靠能源。该软件目前已在北美数家主要公用事业公司投入使用或正在部署,帮助实现对 DER 的主动管理,以期在未来几年能够更加广泛、可靠地使用可再生能源。
当然,向“虚拟电厂”的转变也为运营商创造了新的管理环境,加速了向一体化、远程运营中心发展的趋势,而不是对工厂进行逐个管理。集中化运营能够提高跨大地理区域管理不同能源的效率。
AspenTech 的数字电网软件平台可帮助运营商将多个电厂和能源整合到单一位置进行管理,以优化性能、维持运营,并为电网稳定性提供支持。艾默生与全球范围内的主要能源供应商合作,将跨地域的可再生能源远程集中运营,我们的创新平台将帮助他们安全地将数百种能源连接到同一个中心。
艾默生 Ovation™ 分布式控制系统融入近五十年来的电力专业知识,可支持公司将可靠的创新型电力平台投入运行,同时够保护工厂的可靠性,为电网引入更多可再生能源。
但这只是一个开始。通过集中管理和 DERMS 这样的解决方案,可再生能源的自动化程度将越来越高,从而提高风能、太阳能、水能到生物质能等多种能源和蓄能的效率。随着对日益广泛的可再生能源资源的高效调动,我们发现了一个机会,能够满足提供可靠且实惠的可再生能源这一迫切需要。