相关创新案例
智能创新和解决方案,专为全世界的食品供应、能源和生产等关键产业而设计。
创新的关键在于尝试新事物,以确定是否有其他方法可作为提供改善结果的解决方案。 但对于向电网提供电力的能源公司来说,由于没有丝毫犯错的余地,因而创新更为复杂。
艾默生的新技术可提供一个虚拟平台,允许企业在将运营调整提议应用于实际工厂前,进行无风险的实时测试。 利用这个集成式控制和仿真平台,艾默生能够为实际工厂创建精确的数字复制品。 被称为“数字双胞胎”的高保真模拟器与实时控制系统同时运行,从而实现了更为先进的测试,并确保变化不会影响电力供应。
数字双胞胎技术不仅仅用于测试产品或组件。 利用有关系统各部分如何运行并响应环境的研究数据,并使用真实世界中传感器提供的数据作为支持,数字仿真既可以分析和模拟真实世界的情况,也可以响应运行的变化。 从本质上来讲,数字孪生充当了真实世界中的专家系统、监视设备和控制设备(如传感器)。
世界领先的科技研究集团 Gartner 将数字双胞胎评为“2018 年十大战略技术趋势”,预测在不久的将来将有数十亿台设备拥有数字双胞胎,并且到 2020 年,估计将有 210 亿个连接的传感器和终端投入使用。
这种先进的模拟可以在大规模和复杂装置上部署,实时工作,以解决对全面工业和制造运营的潜在影响。这种尖端技术已经对电力行业产生了影响。
目前,对实时虚拟测试的需求已大幅提升。 根据 2016 年美国能源信息署的报告,到 2040 年,全球电力需求将增长 69%。 这种需求增长给可靠的发电带来更多的压力,同时伴随着向可再生能源的过渡,而可再生能源的处理方式也不同于传统能源。
数字双胞胎技术使企业能够测试相关方法,以更有效地整合这些能源,让运营远离风险。 而且,凭借模式识别、普适测量 (Pervasive Sensing™) 和分析工具等其他艾默生技术,客户将拥有最新的资源套件,真正实现高水平的绩效。
数字双胞胎技术使企业能够测试相关方法,以更有效地整合这些能源,让运营远离风险。 而且,凭借模式识别、普适测量 (Pervasive Sensing™) 和分析工具等其他艾默生技术,客户将拥有最新的资源套件,真正实现高水平的绩效。
利用我们的数字双胞胎技术,客户将超越当前的运营水平,无论现在还是未来,都能大幅度提高效率和安全性。