您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
找到合适的火焰检测器,以帮助确保人员和设施的安全。
根据燃料源的不同,火焰会放射出红外线 (IR)、可见光和紫外线 (UV) 等不同波长的电磁辐射。由于部分火焰人眼看不见,如今的火焰检测器利用光学技术来检测火焰。在此情形下,光学火焰感应技术应运而生,利用 UV、UV/IR 和多光谱红外检测不同燃料源的火焰。这些火焰检测产品依靠对光谱波段中发射的辐射进行视距检测来确定火焰是否真实存在。
考虑您希望检测的潜在火焰由烃类还是无机物产生。对于烃类火焰,天然气和氧气燃烧后会产生二氧化碳和水。这种类型的火灾会产生波长为 0.2 微米的 UV 信号以及波长为 2.7 微米和 4.5 微米的 IR 信号。氢气火焰仅产生水分子,因此我们看不到烃类火焰会产生的二氧化碳峰值。选择适合您的燃料类型和辐射强度的火焰检测器,能够实现更精确的火焰检测。
阳光、闪电、热交换器等热物体和其他非火焰源之类的环境条件可导致误报。因此,火焰检测器必须要能区分真实火灾与假辐射源,以防具有破坏性且可能造成严重损失的误报,这至关重要。
火焰检测技术可以有效识别不同距离的火焰。所用的火焰检测器必须能在您要求的检测范围内运行。为提高火焰检测的成功率,通常在放置火焰检测器时会检测覆盖面重合。
与相机的镜头相似,光学火焰检测器也有“视场”。考虑视场范围将有助于您确定需要多少个火焰检测器才能覆盖装置或装置中的特定区域。
UV/IR 火焰检测器将 UV 光学传感器(0.18 - 0.26 μm 范围)与 IR 传感器(2.5 - 3.0 μm 范围)组合在一起,用于检测氢气和烃类燃烧产生的水蒸气。组合的 UV/IR 火焰检测器弥补了直式 UV 检测器的不足,可以在户外使用,但响应速度稍慢。浓烟会缩小检测范围。
MSIR 多频氢气和烃类火焰检测器在 2.0 - 5.0 μm 之间的红外光谱区域零点输入,检测水和二氧化碳的排放。热水带在检测氢气火灾方面尤其有用,因为氢气火焰在可见光范围内几乎难以察觉。此类火焰检测器可以远距离检测,且具有出色的防烟雾和防误报特性。
MSIR 多频烃类火焰检测器利用 4.0 - 5.0 μm 的红外光谱区检测烃类火灾产生的二氧化碳排放,但对水蒸气不敏感。这类火焰检测器可以远距离检测燃料和气体的火焰,并具有出色的防误报特性,但无法识别氢气火灾。
其他依赖于视距辐射的火焰检测器技术包括:
了解为什么光学火焰探测器是高风险行业广受欢迎的解决方案
机库面临着独特的挑战,因为高度易燃的航空燃料可能会发生泄漏。下一代Rosemount 975火焰探测器帮助保护人员和昂贵的设备,通过检测燃料和天然气火灾在远距离和广泛的区域。火焰探测器安装在建筑物的角落和地面,以帮助确保探测器的视野覆盖任何可能发生火灾的区域。
食品和饮料加工和储存设施存在独特的安全风险。下一代Rosemount 975火焰探测器保护人员和设备,检测火灾具有高免疫力的假警报。耐用的不锈钢阀体和加热光学元件,以消除冷凝和结冰,工作温度范围为-76°F至+185°F(-60°C至+85°C),覆盖面积达300英尺(90米)。
在废物管理场所,火灾是经常发生的可能性,因为许多类型的废物都很容易燃烧。下一代Rosemount 975火焰探测器连续监测和快速检测火灾,同时保护人员和设备。Rosemount 975火焰探测器探测火灾在远距离和广泛的区域具有高免疫力的假警报和超快的响应速度-低至20毫秒。火焰探测器战略性地安装在多个位置,确保探测器的视野覆盖任何可能发生火灾的区域。
在运营储油库时,没有所谓的“太安全”,尤其是当这些储油库位于城市附近时。新一代Rosemount 975火焰探测器有助于检测油罐场的火灾,以保持您的操作顺利安全运行。一个完整的防火解决方案有助于确保更长的正常运行时间,延长资产使用寿命,并尽可能降低运营成本。避免造成人员伤害或设备损坏。
由于对压缩机机械的持续高应力和潜在的火灾,压缩机站需要连续的火焰监测。新一代Rosemount 975火焰探测器探测火灾的超快响应速度低至20毫秒。
各种危险与装卸易燃和有毒产品有关,包括意外释放和潜在的点火。下一代Rosemount 975火焰探测器持续提供超快的火焰检测响应速度-低至20毫秒-以帮助保护人员和设备
油井有可能产生可燃蒸汽和气体,增加火灾或爆炸的风险,这可能在没有警告的情况下发生。下一代Rosemount 975火焰探测器提供连续的火焰检测,即使在极端温度和强风,以保持人员和设备的安全。
依靠艾默生维护工程师,提升装置从启动到关机的运行性能。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
下载白皮书,了解火焰检测器和气体检测器如何帮助提高各种应用的安全性。
了解如何在工厂中实施有效的气体安全方法,以便保护您最宝贵的资产
了解您所在地的艾默生办事处电话和地址信息
咨询专家,了解更多罗斯蒙特产品信息