Fintoil 粗制妥尔油生物精炼厂位于芬兰的科特卡-哈米纳港口,应用艾默生的自动化软件和技术后,该工厂的运营性能将得到大幅提升。 高分辨率图像
自动化软件和先进的数字技术进一步提高世界第三大粗制妥尔油精炼厂的性能,加速向更清洁的燃料过渡
芬兰皮尔卡拉(2022 年 6 月 21 日)– 为提高建设在芬兰科特卡-哈米纳港口的生物精炼厂的运营性能,Fintoil公司和 Neste Engineering Solutions公司共同选择了艾默生(美国纽约证券交易所代码:EMR)的自动化软件和技术。该工厂将成为世界第三大粗制妥尔油 (CTO) 生物精炼厂,生产先进的生物燃料和生化原料,以降低排放,减少对化石燃料的依赖。
CTO 是木材制浆过程中的副产品,在工厂经过提炼后,能够生产可再生第二代柴油的可持续原料,以及用于化工、食品行业和制药行业的松香、甾醇沥青和松节油。这些 CTO 衍生物的碳足迹最多可比它们的化石基等同物少 90%。
“这家工厂配有先进的设备,搭载了 Neste Engineering Solutions公司的 NEXPINUS™ 分馏技术,相比传统的妥尔油精炼厂,能够节约 40% 的能源,是兼顾效率与可持续生产、支持循环经济的典范,”Fintoil 首席执行官 Jukka Ravaska 解释道。“我们与 Neste Engineering Solutions 和艾默生合作实施了数字自动化技术,这样我们将能够安全高效地运营工厂,更大程度地降低运营成本,还可以大规模生产生物燃料和生化原料,将其作为化石基产品的可行替代产品。”
为降低项目风险并控制好进度和预算,艾默生将应用项目确定性方法,实现项目执行的数字化,并采用设备远程测试等方法。为提高工厂的安全性能,艾默生咨询服务将针对网络安全的最佳实践提供建议。
艾默生自动化解决方案业务的执行总裁 Mark Bulanda 表示:“各家公司都在雄心勃勃地追求脱碳和环境可持续性目标(包括向清洁燃料过渡),而艾默生的专业知识和技术就在帮助他们实现目标的过程中发挥着重要作用。我们提供专业的项目知识和先进的数字解决方案,不仅能帮助 Fintoil 提高可持续燃料的产能,还可以优化工厂效率,降低对环境的整体影响。Neste Engineering Solutions公司在 CTO 业务方面拥有丰富的经验,我们很荣幸能与之合作开展这个项目。”
除了为项目提供 NEXPINUS技术、工程采购及施工管理外,Neste Engineering Solutions 还将负责为新的 CTO 生物精炼厂提供全套应用软件。
Fintoil 与 Neste Engineering Solutions 还将一起部署艾默生的 DeltaV™ 分布式控制系统、DeltaV 安全仪表系统以及 DeltaV Live 操作员界面软件,实现高效生产、更强大的运营性能和更高的过程可见性,并启用紧急关闭功能,以提高工厂和人员的安全性。艾默生的资产管理软件维护需求低,具备先进的测量技术和诊断功能,可提高设备的可靠性和性能,有助于提高工厂的可用性和产量,并降低持有成本。
该工厂预计将于 2022 年建设完成,届时年产能可达 200,000 吨,将会减少 400,000 吨的二氧化碳排放,占芬兰总碳排放量的 1% 左右。