艾默生为制氢提速

艾默生软件和系统提高海上制氢厂的安全性、正常运行时间和运营效率

Neptune Energy 在北海的运营平台 Q13a-A。高分辨率图像

世界首个海上环保制氢过程中不可或缺的自动化技术

荷兰赖斯韦克(2022 年 1 月 11 日)——艾默生 (NYSE: EMR) 帮助加快大规模海上环保制氢的技术开发。公司正在加紧开发可用于运行天然气平台上,并且可安全高效运营世界首个海上环保制氢过程的软件与系统。

PosHYdon 试点项目是为了实现海上风电、天然气和制氢的整合——使用绿色能源生产可再生燃料。位于北海的 Neptune Energy 运营平台 Q13a-A 将主导该项目,了解可变电源下的电解槽效率以及在海上平台上安装和维护环保制氢厂的成本。

环保电力将用于模拟风力涡轮机的波动供应,为生产过程提供动力,该过程中,海水转化为软化水,然后通过电解安全地生产氢气。而后,氢气与天然气混合,经由已建好的天然气管道输送到海岸,再馈入国家天然气管网。1 MW 电解槽预计每周可生产最多 3 吨氢气。

“氢被视为‘未来燃料’,而在艰巨的脱碳和净零排放目标下,扩大产能、加快过渡到使用可持续能源制氢显得至关重要。”艾默生自动化解决方案执行总裁 Mark Bulanda 谈到。“我们与企业合作伙伴都希望通过 PosHYdon 项目为大规模海上环保制氢开辟道路,为能源转型进程做出重大贡献。”

艾默生的 DeltaV™ 分布式控制系统、DeltaV 安全仪表系统和 DeltaV Live 操作员界面软件将用于管理海水淡化和电解装置、气体混合以及工厂设备的平衡。DeltaV 软件和系统解决可变淡化海水给料和电源等特殊应用挑战,实现更高的安全性、更长的过程正常运行时间和更大的运营效率。此解决方案一方面确保现有的天然气运营不受影响,另一方面使混合气达到要求的规格。与现有海上系统集成以及陆上运营通讯不同,这些都将大幅提高过程可见性,防止不可预见性问题。

Bulanda 说:“PosHYdon 项目是形成海上安全、大规模环保制氢步骤的一次良机。”“艾默生在氢价值链、风电和海上能源行业的经验有助于项目成功实施,我们的成熟技术则确保这一首创应用的安全高效运行。”

PosHYdon 由联合企业合作伙伴 Nexstep、TNO、Neptune Energy、Gasunie、Noordgastransport、NOGAT、DEME Offshore、TAQA、Eneco、Nel Hydrogen、InVesta、Hatenboer、Iv-Offshore & Energy 以及 Emerson 共同开发。项目已获得荷兰企业局 (RVO) 示范能源和气候创新计划的 360 万欧元拨款,此计划投资领域是可再生能源开发,包括氢试点。

带英语字幕的动画视频:https://vimeo.com/367724580

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的艾斯本技术,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问: Emerson.cn

请启用 JavaScript 以使用此网站。