新 UPM 桉树纸浆厂位于乌拉圭中部的 帕索德洛斯托罗斯市附近。高分辨率图像
阅读更多
上海时间(2021 年 6 月 4 日)–艾默生作为 芬兰森林工业公司 UPM的主要仪器供应商为乌拉圭中部 帕索德洛斯托罗斯市附近的新桉树纸浆厂提供测量和控制技术。艾默生先进的测量仪表、气体分析解决方案和高压控制阀将帮助工厂监测和控制生产过程,来优化运营效率和提高工厂可靠性,以确保安全生产和环境的可持续性发展,从而大大的降低运营成本。
艾默生与UPM 签订的这项合同,是蒙得维的亚港口附近的造纸厂和 帕索德洛斯托罗斯当地工厂投资的 30 亿美元项目的一部分。新UPM 桉树纸浆在 2022 年下半年开始投入使用,每年预计可以加工 210 万吨桉树纸浆,将UPM 纸浆产能提高到 50% 以上。
此次合作进一步巩固了艾默生作为受 UPM 信赖的自动化合作伙伴的地位,延长了两家公司 30 年的合作关系。