艾默生 MTP 工具可帮助制造商降低风险、加快进入市场,并实现预计收益以及降低项目成本。高分辨率图像
简单实用的MTP 即插即用的集成实现模块化制造、降低资本和运营成本,并加快自动化部署
上海时间(2021 年 6 月 3 日)——近日,艾默生宣布将新的 MTP 过程自动化标准集成到控制系统中,进一步助力制造商加速上市并降低项目和运营成本。艾默生是首批支持国际过程工业自动化用户协会 (NAMUR)) 模块类安装包 (MTP )标准的供应商之一,该标准适用于分布式控制系统 (DCS)和可编程序逻辑控制器 (PLCs)。
过程工业(尤其是生命科学和化工行业)面临的重大挑战是将产品上市或改变运营以适应新产品所需要很长时间。由于许多流程变化下,工程师可能需要花费数周或更长的时间来集成制造撬装及相应的自动化系统。NAMUR 持续与艾默生等行业领导者合作开发 MTP,建立一个通用、开放的标准,以减少项目时间,并使新设备集成做到近乎即插即用。艾默生估计,与传统集成工具相比,使用其 MTP 工具可以为制造商和系统集成商可以节省数周的项目时间和数十万美元的工程成本。
艾默生 DeltaV 平台市场营销副总裁 Sean Sims 认为:“MTP 是帮助制造业更快响应不断变化的市场的重要一步。艾默生通过 MTP 工具,延续了对行业标准的支持与革新。DeltaV 和 PACSystems 自动化系统之间的集成以及与第三方自动化系统的集成,有助于实现更模块化、更灵活的制造,从而帮助客户加快上市速度。”
艾默生将 MTP 加入DeltaV™ 和 PACSystems™ 自动化系统,使最终用户或系统集成商无需使用额外工程工具或特殊集成工具。艾默生MTP 工具为 PACSystems PLC 和 AMS 机械预测设备创建一个自动集成到 DeltaV DCS 的配置文件。PACSystems 和 DeltaV 系统均支持与使用了 MTP 支持的第三方组件或编排层系统进行集成。
MTP 可以帮助用户减少项目时间并降低运营风险,轻松加速关键产品的上市。对于制药和生物技术行业,MTP 有助于实现“大厅式”灵活制造,只需少量的重新设计即可实现撬装替换。更灵活的制造意味着生产现场可以更快地切换撬装,根据患者的需求生产出不同产品。
艾默生还在首次推出的 MTP中迈出重要一步,将制造设备的可靠性数据导入 DeltaV 系统。操作员可以通过来自 AMS资产监测边缘分析设备的健康数据评估工厂资产的健康对运营和生产产生了怎样的影响。
关于艾默生 MTP 解决方案的更多信息,请访问 Emerson.com/MTP
关于 MTP 的更多信息,请访问 NAMUR 的 MTP 页面。