田纳西河流域管理局 (TVA) 选择艾默生帮助其完成 Magnolia 电厂的现代化和优化工作,从而为客户提供更加清洁、可靠的电力。高分辨率图像
艾默生的数字化转型技术和专业知识,支持 TVA 确保其机组长期、快速反应供电的目标
匹兹堡(2020 年 12 月 9 日) – 田纳西河流域管理局 (Tennessee Valley Authority, TVA) 选择全球软件、技术和工程先进企业艾默生 (NYSE:EMR) 帮助其完成 Magnolia 电厂的现代化和优化工作,从而为客户提供更加清洁、可靠的电力。Magnolia 项目是 TVA 五年计划的一部分,计划投资 1.1 亿美元用于在其所有发电机组上安装数字技术。艾默生的软件和技术将支持 TVA,通过先进的运营管理、增强的网络安全以及数字孪生赋能培训,完成密西西比工厂的数字化转型工作。
TVA 是美国最大的公共电力供应商,旗下的电力公司为田纳西流域七个州的 1 千万人提供电力。980-兆瓦的 Magnolia 电厂自 2003 年开始运作以来,使用联合循环技术,最多生成比天然气高出 50% 的电力,同时比其他资源产生的排放量更少。
可靠、负责的运行管理对于满足区域不断增长的电力需求至关重要,这给传统技术(成本高昂且难以维护)带来了挑战。艾默生将使用其 Ovation™ 自动化系统和软件,替代联合循环电厂现有的系统。数字孪生技术将为操作员提供先进的培训,使他们能够快速、安全地响应发电需求。强大的网络安全技术是艾默生的综合解决方案不可或缺的一部分,设计用于增强和保障 Magnolia 电厂的运作。
TVA 天然气和水利运作副总裁 Allen Clare 表示,"这些升级是更大的长期资产战略的一部分,这样,未来几年我们都不用担心它们的运作。”
艾默生和 TVA 使用虚拟技术替代面对面交流,使项目在 COVID-19 全球大流行期间不断推进。
艾默生共用事业部总裁 Bob Yeager 表示,“TVA 致力于对其机组进行数字化转型,使其能够为客户提供更可靠和更清洁的电力。我们的技术允许我们保证该关键项目的进度,并将社区和运作安全放在首位。”
Magnolia 项目预期于 2022 年完成。TVA 为田纳西州大部分地区以及亚拉巴马州、密西西比州、肯塔基州、乔治亚州、北卡罗莱纳州和弗吉尼亚州的部分地区提供电力。
根据 Omdia 发布的报告,艾默生已成为全球发电行业中领先的分布式控制系统提供商。1
1Omdia 2020 年分布式控制系统报告。市场份额由营业收入决定。艾默生不为结果提供担保。基于该结果的任何风险均由第三方承担。