艾默生新型无线自动恢复模块(ARM)简化了阀门系统的调试和组态。高分辨率图像
新型自动恢复模块(ARM)简化了阀门系统的调试和组态
中国上海(2021 年 10 月 12 日)— 近日,艾默生推出了 AVENTICS™ G3 电子现场总线平台的无线自动恢复模块(ARM),助力技术人员通过手机、平板电脑或笔记本电脑轻松对气动阀门系统进行调试和诊断。
艾默生流体控制和气动系统全球技术副总裁 Enrico De Carolis 表示:“AVENTICS G3 现场总线平台是首款提供无线技术的平台,能使控制工程师轻松完成阀门系统的组态和诊断。该产品进一步推动了我们帮助制造商减少生产停车和简化阀门系统调试的探索,同时为使用诊断/预测进行分析以及推进具有 IIoT 功能的智能设备提供了一种方式。”
新型无线 ARM 模块和 AVENTICS G3 现场总线平台是汽车、食品和饮料、轮胎、包装和金属加工行业气动阀门系统应用的理想选择
即使阀门系统位于机器内部或天花板上,无线 ARM 模块也可以通过内部 Wi-Fi 访问点和移动网站轻松访问 AVENTICS G3 现场总线平台的诊断和调试功能。凭借低成本和高灵活性特点,提供了与硬接线人机界面(HMI)相同的可视化优势。无线 ARM 模块为报警、电压水平、短路、模块错误、开路负载故障和分支故障等情况,实时生成错误通知,以减少系统停车。
该设备占地面积小,在跳线链接组件内就能轻松连接到 AVENTICS G3 现场总线平台。它具有低距离、中距离或远距离信号三种功率设置,无论阀门系统安装在何处,都能安全可靠地访问数据。其它安全优势包括:在组态过程中可关闭无线信号,多种密码选项,以及在没有控制信号的情况下提供诊断和调试信息。
无线 ARM 模块兼容以太网/IP DLR 和 PROFINET 协议。后面发布的产品将支持更多协议。
无线 ARM 模块还保护 AVENTICS G3 现场总线平台的组态信息不受严重故障的影响,包括所有可设置节点和附加的 I/O 模块参数。
艾默生还为 AVENTICS G3 现场总线平台推出了升级版的紧凑型ARM 模块,以向后兼容现有 ARM 和 G3 现场总线平台。新ARM模块可保护组态信息免受严重阀门系统故障的影响,提高了系统的可靠性。
AVENTICS G3 现场总线平台的电子参数和设置会自动存储在 ARM的非易失性存储器中,然后 ARM 会自动断电,确保存储的信息在电源峰值或严重故障期间不会被删除。De Carolis 表示:“新替换的 G3 现场总线通信节点可自动从 ARM 模块中下载所需参数,迅速恢复阀门系统和生产线的运行,而无需控制工程师重新调试,提供了真正的‘即插即用’功能。”
ARM 模块外形紧凑,可轻松安装在 AVENTICS G3 现场总线平台的跳线连接组件内,而无需改变安装方式。