艾默生与 HyIS-one 就韩国最大的商用车加氢站项目签署谅解备忘录。左为 HyIS-one 首席执行官 Kwon Sung-Wook,右为艾默生韩国区副总裁兼总经理 JaeSung Jeong。高分辨率图像
自动化领域翘楚艾默生将提供先进技术助力韩国扩大氢能基站,建设更具可持续发展的交通基础设施
韩国首尔(2024 年 10 月 16 日)—— 全球自动化与软件佼佼者艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)将为 HyIS-one 在韩国釜山新建加氢站(也是韩国最大的商用车加氢基础设施)和储氢设施提供先进的技术和氢能专业知识。
建成后的加氢站容量将达到每小时 350 公斤,每天可以为 200 多辆商用车(如客车、卡车)加氢。其储氢设施最多可储存 1.5 吨的加压氢气,将成为韩国首个无需停靠管拖车即可卸载氢气的大容量商用车加氢站。
HyIS-one 首席执行官 Kwon Sung-Wook 表示,“它不仅是韩国最大的加氢站项目,也是韩国首个集储氢卸氢于一体的加氢站。依托艾默生在氢能领域的专业知识和创新技术,我们将共同引领韩国的可持续氢能基础设施实现商业化。”
艾默生完善的自动化解决方案产品组合有助于保障 HyIS-one 加氢站的安全性和可靠性。为达成该商业项目的高性能需求,艾默生将提供压力和温度变送器、超声波气体泄漏检测器、调压器和安全阀。
HyIS-one 表示,该加氢站的设计高度灵活,可根据业务需求变化调整设备放置位置,加氢速度相较于其他将提高 50% 以上。HyIS-one 计划到 2026 年在全国建立 30 个大型加氢站,并拥有自己的管拖车,以打造商用车加氢系统。
艾默生韩国区副总裁兼总经理 JaeSung Jeong 表示,“我们致力于为全球氢能行业的合作伙伴提供先进的自动化解决方案。希望艾默生的全球经验和技能可以帮助 HyIS-one 在韩国本土和海外扩展氢能基础设施。”
HyIS-one 于 2023 年被韩国环境部选定为私人资本补贴企业,目前已在釜山、仁川、安山和济州建立了四个氢能基地,并且正在继续扩建其氢能基站。