全新解决方案利用 3D 打印技术降低噪音并提高流通性。高分辨率图像
Fisher Whisper 阀内件采用 3D 打印技术优化工艺设计,使阀门流通能力提高 20%,噪音降低 10 分贝
爱荷华州马歇尔敦(2023 年 11 月 1 日)——艾默生宣布推出创新的 Fisher™ Whisper™ 降噪阀内件技术,适用于旋转阀和直通阀,丰富了艾默生的 Whisper 噪音控制解决方案产品系列。新一代 Fisher Whisper 降噪阀内件技术通过 3D 打印以及其他先进技术进行内件设计,有效提升阀门流通能力并解决噪声问题。
工业应用中,控制阀噪声是一个亟待解决的问题。噪声是由阀门的高压降产生的,当流体通过阀体内狭窄的通道时,会产生很高速度。空气动力噪音与气体速度有很大关系,因此大流量和高压降的应用往往会产生较高的噪音。这种噪音会损害听力,并且随着时间的推移会破坏管道、敏感设备以及管道连接和阀门组件。
旋转阀通常比直通阀便宜,但由于其阀内件结构,更容易产生高噪音。由于现场有限的空间和其他因素,很难在阀内件中增加降噪组件,因此旋转阀不太用于高噪音应用。
Fisher 新型旋转阀的 Whisper 降噪阀内件技术解决了这一问题,通过 3D 打印技术实现 20dBA 的降噪效果,与传统方案相比多减少了 10dBA。在实现大幅降噪的同时保持了旋转阀的高流通能力,而且成本远低于直通阀。
目前我们的直通阀产品拥有多种类型的降噪阀内件,它们均采用更精细的结构,以达到高降噪效果。一般来说,阀内件越复杂,降噪能力就会更强,成本也更高,但流通能力会降低。如果使用传统降噪阀内件设计并且要求高流通能力,就需更大的阀体。
Fisher新型直通阀 Whisper 降噪阀内件采用 3D 打印技术进行阀内件设计,有效提高流通能力,解决了上述问题。与传统阀内件设计相比,采用新技术的直通阀的流量增加了 20%,同时噪音降低了 30dBA。现在可以使用更小尺寸的阀门,从而节省安装空间和成本。
艾默生的新型降噪解决方案能够显著降低噪音,又没有传统设计的缺点,为最终用户提供了更多的选择来解决阀门噪音问题。
更多信息请访问 Emerson.com/Whisperrotary 和 Emerson.com/Whisperglobe。