Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K 是业内性能高、可靠性强并且内置预测功能的阀门智能定位器。 高分辨率图像
Fisher FIELDVUE DVC7K 通过实时数据分析给您提供阀门的健康状况监测以及常规维护建议
爱荷华州马歇尔敦 (2023 年 10 月 10 日) — 艾默生发布 Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K 智能阀门定位器,一款 30 多年现场验证的基础上进行的全新设计。DVC7K 采用 Advice at the Device™(设备自检自荐)技术,具备嵌入式计算和分析能力,可在设备内通过蓝牙®功能将原始数据转换为就地可操作信息。这意味着维护人员可以便捷地通过手机、平板电脑或计算机无线接收数据,无需进入工厂的控制室。新的智能阀门定位器科技能够帮助用户在过程工业应用中提高开关阀和调节阀的性能、可靠性和正常运行时间,进而提高整个过程工厂的效率,同时也简化工作流程所需的信息。
本产品可作为调节阀和开关阀的附件,提供阀门数据的本地分析,同时可与主机系统进行数字通信等功能。这些功能将提高设备运转率,包括帮助工作人员发现问题,提供维护建议,使被动变成主动维护,降低维护成本,缩短故障排除时间。例如,调节阀可能对控制信号的反应变慢,这通常是故障问题的先兆。DVC7K 会识别此类状况,警示工作人员,并提供解决建议。
DVC7K 集合了多种专利技术、基于经验的算法、连续实时分析、灵活的连接方式和集成便捷等特点,通过对数据进行诠释和分析来优化维护行为。它利用功能强大的实时机载边缘计算来分析问题并生成可执行信息,通过机载诊断工具在本地分析数据,实时掌握阀门的运行状况。如果分析过程中发现问题,则会发出可在本地和远程查看的警报,其中包含简化工作流程的信息,从而节省时间和资金。所有警报均包含解决问题的操作建议,这是阀门智能定位器的一项新功能,也是业内独有的。
以往,阀门智能定位器的数据必须进入主机系统才能查看,现在随着智能化的发展,您无需访问主机软件即可访问数据。所有信息可以在 DVC7K 的本地用户界面上查看,也可以通过艾默生 Secure Bluetooth® 无线技术在阀门附近查看,或者通过网络传输到主机 (如分布式控制系统DCS或资产管理系统AMS) 后远程查看。
本地用户界面的 LED 指示灯也可一目了然的展示阀门运行状况,用户可以从界面主屏幕向下查询以查找更多信息。艾默生的 Secure Bluetooth 技术可以在 9 米距离内任何支持蓝牙的设备(如智能手机或平板电脑) 访问一台或多台智能阀门定位器。无论是本地、附近还是远程查看的信息,都可以让工厂人员更了解阀门的运行状况。
远程连接性能以及设备本地诊断建议功能提高了灵活性,提供了快速决策和快速行动所需的信息,以解决出现的问题。DVC7K 的安装支架与经典的 DVC6200 完全一样, 不论是新购阀门还是升级替换均可实现非接触无连接的安装方式。无论哪种情况,均可以通过本地用户界面快速、轻松的进行调试。凭借超过 300 万台 FIELDVUE 定位器的销售和超过 100 亿小时的现场运行时间,产品的可靠性和性能已在使用中得到证明,这是 Fisher 和其他艾默生阀门经常用于关键和苛刻工艺行业应用的原因。
更多信息请访问 Emerson.com/FisherDVC7K。