艾默生推出医疗保健行业款呼吸治疗设备阀组集成解决方案

ASCO 588 系列阀组

ASCO 588 系列阀组将缩短制造商的工程设计与装配时间,提高能效、产品寿命和设备可靠性 高分辨率图像

ASCO 588 系列阀组将缩短制造商的工程设计与装配时间,提高能效、产品寿命和设备可靠性

新泽西州弗洛勒姆帕克(2023 年 7 月 19 日)— 艾默生发布了 ASCO™ 588 系列台式制氧机阀组,这是医疗保健行业首款交钥匙阀组解决方案,可优化呼吸治疗设备的设计,加快新产品上市。对于依赖制氧机的病患来说,必须迅速用上机器,因此制氧机是否随时可用、是否运行稳定非常关键。588 系列阀组经过专门设计,可以简化设备的工程设计和装配,提高设备能效、使用寿命和可靠性。 

如果没有阀组集成方案,制造商要将阀门一个个地安装到制氧机的气路上,并使用专用管道连接每个通口。而小巧轻盈的 588 系列阀组可轻松集成制氧机的流体路径,大大减少了医疗设备制造商的工程设计及装配时间。588系列具有两个坚固耐用的通用阀,可精确控制压缩机和分子筛之间的空气流量。阀组可轻松固定在流体路径上,倒钩端口设计简化管道连接。 

“制氧机对于身患慢性呼吸系统疾病的病人来说很重要,所以它们需要随时能投入治疗。然而,这类设备最重要的是如何合理设计流体路径,这需要大量时间。”艾默生分析与医疗部门市场经理 Thomas Beck 说,“我们的流体路径专家在 ASCO 588 系列阀组中设计了一个低功率但稳定的解决方案,节省医疗制造商的时间和使用成本。制造商只需连接几个管道即可,安装起来快速又简单。” 

588 系列除了简化了设计和装配之外,还提高了设备能效和可靠性,延长了产品寿命。阀组外形紧凑,我们无需牺牲性能也能让设备更小巧。阀门功耗低,延长了设备的电池寿命和充电间隔时间,令制造商的产品从竞争产品中脱颖而出。阀门的高可靠性则延长了制氧机的整体使用寿命,降低制造商的使用成本。 

更多关于 ASCO 588 台式制氧机阀组的信息,请访问 https://www.emerson.com/en-us/catalog/asco-588。 

 

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的艾斯本技术,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问: Emerson.cn

请启用 JavaScript 以使用此网站。