在田野里奔跑的女士

制药

幕后:以技术助力重大疫苗与药物研究

整个疫情期间,大家都在关注疫苗和药物研发,以阻止新冠疫情的扩散和影响。虽然有效的疫苗对于进入后疫情时代至关重要,但在为数十亿人提供救命疗法的复杂过程中,这只是我们迈出的第一步。

身着白色实验服的科学家站在墙上写满数学与科学公式的实验室

一旦研制出疫苗,就必须适当地批量生产并进行安全地生产和运输,这对于成功应对全球疫情同样重要。为此,公司需要依靠在幕后发挥作用的先进自动化技术来研发和保护治疗方案,从提出概念到制定配方再到投入使用,各个环节都涵盖其中。

作为服务于生命科学行业的杰出自动化技术公司,艾默生一直以来都在帮助迅速扩张的制药公司、医院以及其他医疗保健组织,加快救命的新冠肺炎药物的研究、开发以及向患者供药的速度。

自动化已迅速成为制药业的无名英雄。通过将至关重要的安全性和可扩展性相结合,在满足监管要求前提下,先进的自动化系统和软件协同工作,将疫苗从实验室的小批量生产扩大到了全球范围内的大规模制造。这些技术还有助于确保品质稳定和快速生产,缩短治疗药物上市时间 — 由于制造审查和手动流程减少,所以成本更低。

例如,艾默生的电子编组和即插即用技术减少了与设备安装和连接相关的时间和成本,从而让新设施和扩展的设施快速上线。它们还有助于安全地集成系统以确保数据完整性,使公司能够以电子方式满足日益严格的监管报告要求。

艾默生正在与世界各地的众多药物制造商合作,对现有的工厂和生产线进行改造,以便更快地将药物交付到患者手中。凭借自动化领域的专业知识,艾默生将帮助其他公司编写、测试、安装、验证和调试自动化软件,安全地加快药物的上市速度。

除了在协助制药方面取得的成功之外,艾默生还进行大量投资和收购,从而在整个产品开发生命周期中进行扩展。凭借这些战略举措,艾默生能够开发出了可以无缝转移到全面制造的软件;增强了用于调度和优化容量的建模软件;提供了用于优化设备性能并消除生产停机时间的高级分析工具;也推出了用于培训操作员的数字模拟软件等等。

应对新冠肺炎的技术需求并非仅限于制造方面。疫苗进入大规模生产阶段后,必须进行分销,这就要求疫苗在整个全球药品冷链(温度受控的供应链)中运输时保持恒温。

通过传感技术与先进分析工具的强大组合,艾默生帮助公司检测运输或储存中的风险,例如温度波动、湿度、振动、冲击甚至安全威胁,从而保障药物的完整性。

温控物流故障每年给生物制药行业造成的损失高达 350 亿美元。拥有整个冷链的实时数据有助于制药企业避免这些损失,同时满足高度监管行业不断提高的报告要求。

随着全球温控制药市场的不断扩大,人们对此类技术的需求也不断增长。事实上,艾默生每年生产的传感器超过 300,000 个,帮助全球医疗保健和药品供应链采集 80 亿个数据点的数据,协助向超过 700 家医疗保健客户(包括世界上一些大型医院)交付医疗用品和耗材。

我们从新冠肺炎疫情中汲取有关药物完整性和运输速度的宝贵经验教训,现在会继续将这些经验运用于整个制药行业,拥有正确的技术以及快速实施这些技术的合适人员对于快速满足全球医疗保健需求至关重要。

请启用 JavaScript 以使用此网站。