Security - Woman at table on laptop

利用工业级安全为工业物联网提供支持

艾默生知道,复杂的安全措施能确保关键的运营数据既可以供需要的人员使用,又可以避免被不需要的人员接触。

数十亿个传感器覆盖整个制造过程,共同协作来监控构成无处不在的物联网 (IoT) 的“物”集合。这些传感器具有不同的作用,并且在各个行业收集的数据各不相同,但他们都有一个共同点:数据,并且是海量的数据。

数十年来,制造商主要使用高度安全的专用网络来控制关键的工厂功能或运营技术 (OT)。但近年来,石油和天然气等制造行业已开始考虑和实施物联网应用,以实现更广泛和更具成本效益的设施监控和控制,同时降低成本并提高灵活性。

根据定义,工业物联网应用需要将数据从现有的专用网络通过全球互联网传输给远程专家和供应链合作伙伴。这将要求安全处于核心位置。在艾默生,我们看到复杂的安全措施能确保关键的运营数据既可以供需要的人员使用,又可以避免被不需要的人员接触。

凭借在智能传感器、无线技术和数字自动化领域超过 25 年的经验,艾默生为石油天然气及其他行业提供了丰富、安全且联网的 OT 解决方案。在如今我们帮助引领向工业物联网过渡的过程中,我们认识到一个普遍的事实:工业物联网的发展取决于是否对安全性具有相同的信心。

确保工业物联网的安全需要关注构成大部分应用的四个方面:远程采集数据的传感器;OT 网络转换这些数据并将其安全地连接到互联网(“第一英里”);存储和处理数据以生成宝贵洞察的软件;最后是设计、管理和使用这些网络的人员。

最近,艾默生扩展了其高度成熟的 PlantwebTM 数字生态系统,以帮助制造商在采用工业物联网大幅提升过程自动化和效率时安全地解决这四个方面的问题。 

  1. 传感器
    艾默生帮助客户部署设备和无线网络,以测量和跟踪从能源效率和有害气体泄漏到腐蚀和维护需求的所有信息。这些设备和网络的设计将不间断安全功能放在首位,并且具有加密和密钥管理等功能。高度的安全性使其适用于重要的 OT 系统。
  2. “安全的第一英里”
    我们将设施的专用 OT 网络与互联网之间的连接称为“第一英里”。制造工厂中的此类通讯连接必须合理设计,让企业能够选择性地将高度安全的 OT 数据与高度安全的专用或云网络连接起来进行实时分析。使用分层网络基础设施将 OT 网络连接到互联网可实现安全的“第一英里”。而分层网络通过使用专门的防火墙和应用程序保护不同层级来提供安全性。 
  3. 数据存储和软件
    许多第三方应用程序提供商(例如艾默生)都在利用先进的云计算环境(如 Microsoft Azure),这类环境强大的安全性已在众多主要企业的 IT 部门中得到验证。总体来说,这种方法被广泛接受是因为它依赖于大多数公司已经审核的服务,并且符合严格的全球安全认证和地区要求。
  4. 人员和政策
    制造商需要制定并执行清晰的安全策略,而且所有与物联网网络元素互动的员工均应了解和理解这些政策。对相关设备和软件的访问应限于直接需要的员工,并且必须严格控制对部署工业物联网的设施的访问,尽可能提高数据的安全性和价值。

工业制造商很快意识到采用工业物联网的正确策略是可扩展方案......从亟待解决的特定业务问题开始逐步展开。艾默生拥有针对每一个安全层面的成熟解决方案,我们将满怀信心地帮助制造商采用工业物联网技术。

请启用 JavaScript 以使用此网站。