相关创新案例
智能创新和解决方案,专为全世界的食品供应、能源和生产等关键产业而设计。
超人的眼睛或许有透视能力,那凡人呢? 承包商呢?
只要与我们合作,他们也可以有。
事实上,我们每天都见证着承包商使用 X 光“透视”检查深埋于 10 英尺地下的泄漏情况。
这是因为我们为承包商以及水管工、HVAC 技工和设施经理等维修专业人员带来了可以查看并解决隐藏问题的工具。
诸如显示器以及记录仪等工具可用于排水管及下水道的视频检测。 例如我们的 SeeSnake® CS6x 和 CS6xPak 数字刻录式显示器不仅可以使用 WI-FI 及蓝牙连接,还能以流媒体的形式将检查视频发送至最新的 iOS 或 Android 设备并予以记录。
还有如 NaviTrack II 定位仪等通管定位工具,能够为查找地下管道提供更多便利,或 SR-24 管线定位仪这种精准且可运用 GPS 以及蓝牙技术、能与外部的数据采集设备轻松集成的设施定位工具。
另外,我们还有 micro LM-400 高级激光测距仪等检测及测量工具。 专业人员在使用该设备时只需指尖的几次点击就能快速获得距离读数以及各种复杂的计算结果。 将其与智能手机或平板电脑相连,还可将测量结果以图像或草图的方式与他人分享。
我们还为专业人员提供了手持式的视频检测设备。 例如,micro CA-25 型数字内窥镜配备固定的 17 mm 防水摄像头,可完成基础及短距检查作业。
当我们将所有这些“超能力”赋予承包商时,为什么不确保他们也可以在线分享建筑项目信息及数据呢? 凭借 RIDGIDConnect™ 在线业务工具,客户可以使用便捷的在线报告平台,并可即时与他人存储和分享检测信息。 通过这一技术,专业人员还可以在现场处理他们的信息,通过智能手机创建新的报告。 他们可以查找作业报告,从手机上载媒体记录或者调用关于客户的建议:简而言之,RIDGIDConnect 让用户随手可得商业记录。
现在我们可以看到:经过工程设计的技术及创新性构思能够应对最严苛的条件。 这将使您获得曾经只有超人才有的“透视”能力。