相关创新案例
智能创新和解决方案,专为全世界的食品供应、能源和生产等关键产业而设计。
每天,数百万英里的管道将碳氢化合物(如原油或天然气)从源头运输到提炼厂,然后最终输送给消费者。管道穿越寂静的荒野和繁华的社区(大部分是看不到的景观),是当今世界上最安全、最有效的碳氢化合物运输方法。
由于仅美国境内就有近 250 万英里的管道,对该网络的完整性和安全性的担忧日益增加。事实上,这些管道中有一半使用时间已经超过 50 年。不过,凭借艾默生的管道完整性管理方案,防漏选项从未如此理想。
为尽可能清楚地掌握管道内的情况,艾默生的检测设备会沿管道长度放置,以不断采集数据。利用这些智能设备和一整套管道完整性和运营管理软件应用程序,以及基于风险的集成分析软件工具,能源公司能够监控状态以识别管道中的潜在薄弱环节,从而有针对性地将资本部署到高风险管道区域。
例如,艾默生尖端技术可以确定腐蚀和管道壁变薄的速度,赢得关键时间,并为工程师提供有关预防性维护措施的实时洞察。同时,艾默生控制系统提供即时解决方案,例如通过减少流量来降低管道压力,以降低发生事故的可能性。实时信息与决策支持软件和服务结合在一起,可提高油气管道的运营效率、商业盈利能力和安全性。
先进的泄漏检测
虽然管道技术已经取得巨大进展,但管道不可能是完美无缺的。当谈及管道泄漏时,在 10 分钟内与 10 小时内发现泄漏的区别就是快速修复问题与发生重大灾难的区别。我们绝不会轻视这份责任。
如果真的发生泄漏这种特殊情况,艾默生先进的泄漏检测技术,可以识别泄漏并精确定位,以便立即采取纠正措施以减少影响。该技术可利用各种数据,实时进行瞬态管线建模,对于世界各地的管线运营商而言是非常重要的工具。
我们的技术至关重要,可帮助企业首先预防他们以前无法预见的问题,然后以比以往更快的速度解决出现的问题。但更重要的是,它可以在源头防止发生泄漏。
在艾默生,我们认为保护自己的环境不是单纯的管道梦想。凭借我们的管道完整性管理创新,这已经在全球范围内变为现实。