相关创新案例
智能创新和解决方案,专为全世界的食品供应、能源和生产等关键产业而设计。
疾病各式各样,治疗疾病的药物也千差万别。如果您翻阅杂志或观看 30 分钟的电视广告节目,会看到名称复杂的新一代药物,以及受帮助患者对药物赞许的感言。药物行业以创新为动力,其前景面貌正在不断迅速改变。
艾默生的自动化技术作为促进各行业加工制造的优秀技术,正在帮助各企业以比以往更快、更安全的方式,将改变人们生活的药物推向市场。如果您考虑到一半以上的美国人每天都在服用处方药物,那么以更快的速度将所需药物推向市场的重要性将是显而易见的。
新药物
生命科学的进步使得能够以意想不到的方式治疗各种严重疾病的新药不断被开发出来。患有癌症、糖尿病、肝炎、关节炎等自身免疫性疾病以及其他严重病症的患者都会受益于一种相对较新的患者免疫治疗类型,即“生物制剂”。这类新疗法正在改变人们的生活,为寻求帮助的病人减轻痛苦,缓解患者的健康和生活质量所受到的负面影响。
这些药物带来的影响不可否认,而使之成为现实的制造过程也同样复杂。新型生物药物具有不同于传统药物且更复杂的要求,这意味着制造过程的开发可能成为一项挑战。
改变流程
艾默生正在为从研发实验室到生产设施的制造开发流程带来转变。过去,实验室的研究人员先要使用实验室设备取得突破,然后再对成果进行解读、转换并升级到生产层面。这种多步骤流程速度缓慢、效率低下,难以将产品投入大规模生产中。
现在,得益于先进制造技术和我们可扩展的 DeltaV 系统,实验室的研究人员能够使用与药物商业生产时相同的设备和自动化技术进行药物开发,为研究如何高效生产药物提供了重要见解。通过在实验室和制造层面实施我们的自动化和控制技术,我们帮助企业以较低的资金成本实现高度精确且灵活的制造能力,也因此使得药物更容易提交至全球监管机构并通过其认证。
一次性使用技术作为最近医药制造业的一个趋势,可使企业更高效地从生产一种药物转换到另一种药物,在数小时内即可准备好一条生产线,而传统制造方法则需要几天时间。
虽然效率方面的益处不言而喻,但改造后的制药流程正在全球范围内产生更大的影响。自动化能实现灵活的制造组成,这种组成能用于为应对本地危机(如埃博拉病毒或其他流行病)生产少量药物。此外,这种可扩展技术还可以解决“孤儿”药问题(该行业术语是指用于治疗一小部分人群并且大规模生产无利可图的药物)。
这些基于自动化的新型制造方法可以快速、可靠、安全和经济地制造所需的药物,同时最大限度减少固定设备投资。
制药行业日新月异,而对于艾默生,我们看到自己正在为这种变化赋予我们的力量,一次次推出挽救生命的创新。