相关创新案例
智能创新和解决方案,专为全世界的食品供应、能源和生产等关键产业而设计。
越来越多的应用将液化天然气 (LNG) 作为能源:它高效、可靠而且清洁,可替代多数其他类化石燃料,全球储量丰富,而且生产成本较低。
但使用液化天然气也面临一些挑战。天然气必须在干燥而恒定的 -260°F 温度下进行液态运输,而许多气藏位于不易或不便维持超级冷冻环境的区域。全球对液化天然气的需求每年都在快速增长,需求的增大的同时,复杂性和风险也随之上升。
而艾默生则将这些问题当作创新的灵感来源。我们运用自动化技术、服务和专业知识,帮助液化天然气行业克服这些问题,从而更好地利用这种清洁又经济的燃料资源。我们的专家和解决方案在优化全球运营的同时,不断缓解项目风险,降低复杂性。
复杂的能源产业需要创新性思维和解决方案。液化天然气的温度和压力问题更突显行业的复杂性。艾默生技术和专家与客户公司共同执行和监控的解决方案,使得无论是在远程操作,还是从难以抵达的位置运送到集中的生产中心再到亟需使用能源的位置,均能实现液化天然气的处理和运输安全性 ——从而满足清洁可靠能源的需求。
这些集输系统的可靠性——以及负责其过程之专家的工作效率——对于生产优化的安全至关重要。艾默生传感器和远程监控功能为专家提供实时、全天候的诊断访问权限,帮助资产平稳运行。上述领先技术应用可以让相应的专家在 483 公里(300 英里)的海上位置或世界其他任意位置有效地获取重要数据。
艾默生在 LNG 方面的技术正在为一些前沿的能源公司提供创新的解决方案。例如,当一家国际能源巨头希望开发位于西澳大利亚近海偏远地区的世界主要海上天然气储量之一时,他们着手建造一个新的现代化浮式生产设施,其规模可与六艘航空母舰相媲美。当他们需要行业领先的自动化解决方案来完成这个雄心勃勃的项目时,他们会转向艾默生。艾默生作为项目的主要自动化承包商,利用过程控制和监测技术帮助设施安全可靠地运行。
该液化天然气项目和其他不计其数的项目使艾默生得以帮助各公司充分利用我们的能力,并创造机会享受我们的资源。我们可以预见,这种更加清洁的燃料资源将会进一步满足世界对能源的需求。
详细了解我们如何帮助公司实施此能源解决方案。