相关创新案例
智能创新和解决方案,专为全世界的食品供应、能源和生产等关键产业而设计。
有时太热,有时太冷; 有时太干,有时太湿。
办公建筑中的环境每天都让人感到“如此不同”。 甚至每一小时都可能出现变化。 从一间办公室进到另一间办公室,或者从一条走廊走到另一条走廊,都可能感受到这种不同。 这种感受能以各种不同的方式被感知或“观察到”。
但我们只用一种方式看待。
我们认为在办公建筑中就如同在家中一样舒适。
这是因为艾默生开拓了控制温度、湿度以及空气质量的全新方式。 我们能够解决他人解决不了的问题,是因为我们始终在寻求具有生产力的合作以及新的创新。
在俄亥俄州戴顿大学的校区内,我们设有一整套专门用于在加热、制冷以及相关环境优化技术领域进行创新的设施。 这个名为 Helix 的创新中心具有完全尺寸的真实物理环境,我们的团队可以在其中测试提升居住及商业建筑控制性、效率及舒适性的新方式。 从中获得的知识我们再融入到提供给客户的所有产品和服务中。
启动办公建筑项目时,我们从设计着手。 虽然我们清楚所有的情况都具有独特性,但在监管法规以及选项不断变动的背景下寻找恰当的解决方案不是容易的事情。 此外,系统的可互操作性也带来了新的挑战。 不过,我们通过与 HVAC 生产商合作,带来可以解决所有问题(效率、降低复杂性、连接性以及舒适性)且具有附加值的设计,而经过几年时间的使用这些设计即可证明其自身的价值。
设计之后是安装。 艾默生的专业技术和产品能确保项目几乎所有方面保持平稳进行。 来自世界各地的经销商、承包商、工程师、电气技师以及现场维护专家都相信我们的品牌可以使电气安装过程更加安全、更有生产力、更加可靠。
凭借艾默生模块化的技术,每一个房间都可以达到更高的舒适性及控制水平。 我们的压缩机具有双级和可变速驱动选项,能降低能耗、提升室内人员舒适度,以及设立可靠性的标准。
我们将之称为“设计师空气”。 该机制可以:
将这些因素加起来,您就能得到我们所看到的图景:办公建筑中就如同家中一样舒适。