携手实现目标:AspenTech 和艾默生
艾默生携手 AspenTech 提供软件,在设施的整个生命周期,助力客户实现目标,涉及从边缘到企业计算,从传感器到管理层,从概念提出到运营和维护。
从始至终,艾默生和 AspenTech 结合双方优势,打造出量身定制的软件解决方案,为设施生命周期每一个阶段提供支持。我们的共同愿景是?更安全、更可持续的运营,不仅能提高盈利能力,还能增强可靠性。
我们借助先进的普适传感和智能边缘技术,不仅能收集数据,还能获得独到见解。充分利用情报,正确、快速地做出响应。
艾默生携手 AspenTech 将基于状态的控制技术引入 DeltaV 和 Ovation。这不仅实现了运营自动化,还进行了重新设计,基本达到自给自足。
世界在不断变化,与生产工厂保持联系至关重要。因此,我们向企业提供必要的工具,帮助他们获取可实操的见解,确保他们走在发展的前沿。
Ovation™ 性能优化软件结合 Aspen Utilities Planner™ 和 OnLine Optimizer 软件的优势,既能提高工厂效率和盈利能力,又能控制成本和排放。它可以在不断变化的条件中找出目标工作模式,检测可能出现的重大损失,平衡单个或多个装置之间的电力分配,并迅速适应负载和燃料成本的变化。
由 Aspen HYSYS 支持的 Mimic 仿真将 Mimic 的强大的培训和集成功能与 Aspen HYSYS 的深度工程设计集于一身。Mimic 仿真相当于一套综合性工具,可进行多用途动态模拟 (MPDS)、操作员培训模拟 (OTS) 和仿真式培训模拟 (ITS)。
AspenTech 与艾默生协同增效,通过汇集来自 AMS 智能设备管理系统、AMS 机械管理软件和 Aspen Mtell® 等来源的数据,将成果放大。这种集成方法不仅能大大增强可靠性,还能为从工厂到董事会的所有人员赋能。此外,善用现有的设备和传感器投资,可巩固强您取得的可靠性成果,并显著提高盈利能力。
DeltaV™ 光谱 PAT 向控制系统直接提供频谱波形数据,提升了稳定性和性能。在生产线上实时、连续验证及控制与实时质量发布相结合,能使制造商简化监管管理、优化设施性能,从而提高生产能力。