Измерительный преобразователь Micro Motion 5700
Новый преобразователь позволяет получать полностью достоверные измерения, проводить анализ важнейших процессов и вырабатывать рекомендации для повышения эффективности работы существующих кориолисовых сенсоров Micro Motion
РОССИЯ, Челябинск (08 июня, 2016) – Emerson представляет измерительный преобразователь Micro Motion модели 5700, предназначенный для широкого спектра применений, от коммерческого учета жидких и газообразных сред до стандартного управления технологическим процессом. Преобразователь 5700 позволяет получать полностью достоверные измерения, анализ важнейших процессов и дополнительную эффективность технологического процесса.
Высокая скорость обработки сигналов обеспечивает оптимальную производительность даже при решении таких задач, как поверка измерительных приборов, налив и дозирование. Функция диагностики Smart Meter Verification дает необходимую уверенность в показаниях прибора, а проверка нуля подтверждает результаты калибровки и сигнализирует о необходимости повторной установки нуля измерительного прибора.
Используя новый преобразователь, российские предприятия получат доступ к подробным статистическим данным об измерениях, что обеспечит возможность проведения диагностики или оптимизации технологического процесса. Графический пользовательский интерфейс разработан для интуитивно понятной эксплуатации прибора и упрощает процессы ввода в эксплуатацию, конфигурирования, технического обслуживания и диагностики неисправностей. Новый преобразователь обрабатывает результаты измерения кориолисового сенсора и преобразует их в ценную информацию о производственном процессе за счет формирования надежных архивных файлов о состоянии технологического процесса и расходомера, включая метки времени, а также журналов конфигурационных изменений и предупредительных сигналов. Еще одним преимуществом преобразователя является упрощенная установка и быстрый ввод в эксплуатацию.
Преобразователи 5700 совместимы как с новыми, так и с уже установленными первичными преобразователями расхода (сенсорами) моделей ELITE CMF, CMFS, F и H. Конструкция преобразователя позволяет выполнять интегральный и удаленный монтаж с сенсорами счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion, а также установку во взрывоопасных зонах. На сегодняшний день доступны аналоговые, импульсные, дискретные выходные сигналы или цифровой протокол Modbus, а также входные сигналы - аналоговый или цифровой HART. В ближайшем будущем появятся дополнительные функции цифрового обмена данными для преобразователей модели 5700.
«Преобразователь 5700 создан с учетом подхода Emerson к разработке инновационных технологий, который основывается на концепции проектирования, ориентированного на пользователя, – говорит Джейсон Липли, менеджер по продукции Micro Motion. – Мы тестировали прибор с точки зрения удобства использования, чтобы понять, какая информация необходима пользователю и какие требования обусловлены реальными особенностями применения. Все характеристики модели 5700 были разработаны для того, чтобы сократить время и специальные знания, необходимые для установки и эксплуатации кориолисовых расходомеров».
«Преимущество преобразователя 5700 состоит в том, что он позволяет предоставить ценную информацию и обеспечить более глубокое понимание технологического процесса на основании результатов измерений кориолисовых сенсоров Micro Motion, – поясняет Билл Грейбер, вице-президент компании Emerson по маркетингу бизнеса Micro Motion. – Таким образом, предприятия смогут более эффективно использовать результаты измерений, выполненных кориолисовым сенсором, в целях дальнейшего понимания и улучшения условий эксплуатации, а также повышения производительности».
Чтобы узнать о новых возможностях применения Micro Motion™ 5700, пройдите по ссылке.
О компании Emerson
Emerson (NYSE:EMR), Сент-Луис, США - мировой лидер, объединяющий технологии и инженерные разработки для создания инновационных решений для Заказчиков на рынке товаров промышленного назначения, коммерческом рынке и рынке индивидуальных потребителей по всему миру. Компания состоит из пяти бизнес-платформ: Process Management, Industrial Automation, Network Power, Climate Technologies и Commercial & Residential Solutions. Продажи в 2015 финансовом году составили 22,3 млрд долл. Более подробная информация представлена на сайте Emerson.com.