O armazém de rack de alta baía monitora vibração em rolos para eliminar lentidões inesperadas

ESTUDO DE CASO DE MONITORAMENTO DE CONDIÇÃO | OPERAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZÉM

Fabricante de componentes elétricos cresce seu programa de Edge Analytics em depósitos com solução de monitoramento de vibração

Análises preditivas do processo no Edge industrial

ANÁLISES PREDITIVAS DO PROCESSO NO EDGE INDUSTRIAL


O AMS Asset Monitor estende o monitoramento on-line e contínuo das condições para uma variedade de ativos sem precedentes, proporcionando maior visibilidade sobre a condição deles.



EXPLORAR O AMS ASSET MONITOR 



CONTEÚDO RELACIONADO


Empresa Top 5 nos EUA em energia e serviços gerais reduz custos de mão de obra e melhora a confiabilidade com software de análise e monitoramento de vibração wireless
 

Os monitores de vibração wireless AMS, a AMS Machine Works e a tecnologia PeakVue da Emerson, dentre outros, ajudam a impulsionar o cliente de energia e serviços gerais rumo ao futuro.



LEIA O ESTUDO DE CASO





CONTEÚDO RELACIONADO


Fabricante de produtos químicos evita falhas perigosas monitorando vibração e empregando ferramentas de software de análise


O software Machinery Health da Emerson e o Machinery Health Monitor AMS 6500 com tecnologia PeakVue incorporada ajudam a refinaria a evitar o tempo de inatividade.



LEIA O ESTUDO DE CASO




Resultados de negócios

  • Redução substancial na desaceleração da produção e tempo de inatividade para aumentar a disponibilidade do processo
  • Problemas previstos com um mês de antecedência
  • Redução nas tarefas de manutenção não planejadas para melhorar a programação

Aplicação

Postes são movidos em rolos ao longo de trilhos para recuperar produtos das prateleiras altas em um armazém. Os postes se movem com velocidade e aceleração rápidas. Se um dos dois for reduzido, a produção diminui.

Cliente

Fabricante alemão de conectores industriais.

Desafio

Os componentes para fabricação são armazenados em cestos mantidos em torres de compartimentos altos que sobem alto acima do chão do armazém. Para recuperar as peças que são essenciais para a produção, os agarradores são levantados e abaixados em postes que rolam sobre trilhos pelo armazém em alta velocidade com partidas e paradas rápidas. Os rolos que abraçam os trilhos levam uma surra e experimentam desgaste no plástico que toca o trilho de metal. Vibrações na mecânica dos rolos indicam que há abrasão e valas.

Quando o desgaste se torna significativo o suficiente, os postes devem diminuir ou parar seu trabalho de recuperação para que os rolos possam ser substituídos. À medida que a equipe começou a construir uma nova área de recuperação, eles queriam ter mais certeza do sistema de recuperação. Eles procuraram um método para prever quando o desgaste nos rolos começaria a fazer com que os mecanismos retardassem ou parassem o processo de recuperação.

Solução

Após experiências passadas bem-sucedidas com essa solução da Emerson, o cliente pediu à equipe da Emerson que implementasse o sistema de monitoramento de vibração em uma área de armazém recém-instalada. O objetivo era ser capaz de agendar as atividades de manutenção, prevendo a degradação do rolo antes de retardar o processo de recuperação de peças.

O AMS Asset Monitor da Emerson reúne dados dos sensores nos rolos para medir e avaliar vibrações de pico a pico. Por meio da interface OPC/UA, os dados são enviados para o PC da área onde os dados são registrados, as tendências são registradas e os níveis podem ser comparados e alarmados conforme necessário.

O monitoramento da vibração nos ajuda a entender o comportamento e as condições do ativo, permitindo-nos agendar tempo de inatividade e manutenção antes que ocorra um evento acidental ou perda de eficiência na produção. Nós também nos sentimos muito mais seguros sabendo que o sistema não está funcionando como cego".

- Gerente de Manufatura

O software de visualização Movicon SCADA da Emerson permite que a equipe veja os dados facilmente para fins de planejamento. Trabalhando juntos, as equipes do cliente e da Emerson criaram uma solução que na segunda fase de teste detectou um problema pendente de rolete um mês antes de ter causado falha e uma falha no processo. Reforçada por esse sucesso, a equipe de manutenção agora planeja reparos em vez de ser pega de surpresa e ter que interromper a produção.

Outra economia veio quando, equipada com dados, a equipe do cliente poderia provar um problema de qualidade de rolo para o fabricante do sistema de compartimento. O fabricante do sistema de compartimento então substituiu os rolos a seu custo.

"Ajudou muito nas discussões sobre problemas de qualidade ter registrado dados mostrando o comportamento relacionado ao aumento dos níveis de vibração. Os dados nos ajudaram a entender o comportamento da máquina e as condições de rolo, e fizeram com que o fabricante do sistema de rack de baia alta substituísse os rolos ao seu custo".

-Gerente de Manufatura

O cliente viu e documentou os sucessos e tem planos de aplicar a solução Emerson a outras áreas de recuperação no armazém, bem como em outras instalações de armazéns de produção em todo o mundo.



Iniciar

Solicite uma consulta para descobrir como a equipe de especialistas em monitoramento de condições da Emerson pode ajudá-lo a iniciar, expandir ou melhorar seu programa ou projetos atuais.

Ative o JavaScript para usar este site.