A Emerson Ventures faz investimento estratégico em Spearix

ST. LOUIS (31 de agosto de 2022) – A Emerson (NYSE: EMR) fez um investimento estratégico por meio da Emerson Ventures, seu braço de capital de risco corporativo, na Spearix Technologies, Inc., cujo processador de rádio adaptativo e multinúcleo fornece uma solução de nível de sistema para comunicação sem fio de Internet das Coisas Industriais (IIoT).  

Por meio do investimento e da abordagem de investimento estratégico de valor agregado da Emerson Ventures, a Emerson apoiará a tecnologia de Spearix e o crescimento em estágio inicial, expandindo suas próprias capacidades de IIoT. A Emerson Ventures é o primeiro investidor corporativo ou institucional a fazer um investimento em Spearix. Em conjunto com o investimento, a Emerson também firmou um acordo de colaboração em engenharia com Spearix.  

"À medida que a IIoT cresce, bilhões de sensores e transceptores de radiofrequência (RF) operam perto de outros em bandas de RF sem licença e de baixo custo. As redes sem fio são cada vez mais desafiadas por uma variedade de agregadores de RF, que podem impactar a confiabilidade e a faixa", disse Thurston Cromwell, vice-presidente de desenvolvimento e inovação e diretor da Emerson Ventures. "Acreditamos que tecnologias como a que Spearix está construindo prometem superar os obstáculos causados por interferência e congestionamento. A Emerson obterá ainda mais confiabilidade e alcance por meio da implementação da tecnologia Spearix em nosso robusto portfólio de rede de malha sem fio industrial e produtos de software associados. A tecnologia Spearix também apresenta uma enorme oportunidade de melhorar significativamente o desempenho de muitos outros protocolos de comunicação sem fio." 

"O investimento da Emerson Ventures permitirá que a Spearix desenvolva suas arquiteturas avançadas de RF e Processador de Sinal Digital (DSP) e continue a oferecer soluções que resolvam problemas de conectividade em ambientes de RF extremos e congestionados", disse Laura Schafer, vice-presidente e gerente geral, soluções de detecção e conectividade generalizadas da Emerson. "Esta tecnologia oferece uma nova abordagem de hardware e software que tem o potencial de melhorar significativamente o desempenho, preservando, ao mesmo tempo, os investimentos feitos nos protocolos de comunicação existentes". 

Com sede em Cedar Park, Texas, a oferta primária de produtos Spearix é um processador de rádio multinúcleo e software associado que se adapta para otimizar o desempenho e a energia com base em condições ambientais medidas. Foi demonstrado que a tecnologia melhorou muito a confiabilidade da conexão de protocolos industriais enquanto opera sob interferência pesada induzida por operação Wi-Fi generalizada de alta potência e alta largura de banda. 

"Na Spearix, temos planos e metas ambiciosos, e estamos animados em fazer parceria com a Emerson, que traz o mesmo pensamento inovador com o qual contamos todos os dias", disse Manas Behera, fundador e diretor executivo da Spearix. "A Emerson é o ideal para nós, pois eles têm as pessoas certas, a tecnologia, os processos e a experiência de mercado. Juntos, nós acreditamos que vamos resolver um desafio enorme enfrentado atualmente pela IIoT".   

Juan Conchas, vice-presidente de vendas e marketing da Spearix, acrescentou: "A parceria com a Emerson é um passo fundamental na comercialização da tecnologia Spearix, proporcionando vários casos de uso novos em aplicações de alto valor, além da industrial. O mercado está exigindo confiabilidade de nível industrial em muitas aplicações emergentes, particularmente em bandas de espectro aberto, como 2,4 GHz, onde a coexistência será um desafio". 

O investimento complementará a visão da Emerson para WirelessHART e a evolução de seu portfólio de produtos de IIoT. A Emerson liderou o desenvolvimento do WirelessHART como um padrão aberto nos anos 2000, estabelecendo-o como o protocolo sem fio líder para aplicações industriais. A integração da tecnologia Spearix oferece uma mudança de passo em confiabilidade e faixa que é totalmente compatível com sistemas WirelessHART existentes e melhorará a coexistência e a eficiência espectral, fornecerá um suporte de rede maior para reduzir o custo total de propriedade, oferecerá taxas de dados mais altas para acomodar dispositivos ricos em dados e fornecerá redundância para aplicações críticas. 

Sobre a Emerson

A Emerson (NYSE: EMR), com sede em St. Louis, Missouri (EUA), é uma empresa líder global em tecnologia e engenharia e fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Um líder na automação industrial, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade por meio de seus negócios Emerson Automation Solutions e AspenTech. O negócio de soluções comerciais e residenciais da Emerson ajuda a garantir a saúde humana e seu conforto, a proteger a qualidade e a segurança dos alimentos, a promover a eficiência energética e a criar uma infraestrutura sustentável. Para mais informações, visite Emerson.com

Declarações prospectivas e preventivas 

As declarações neste comunicado de imprensa, que não são estritamente históricas, podem ser declarações “prospectivas”, que envolvem riscos e incertezas, e a Emerson não se responsabiliza por atualizar tais declarações para refletir desenvolvimentos futuros. Esses riscos e incertezas incluem a capacidade de a Empresa concluir com sucesso em termos e condições contemplados, e o impacto financeiro das vendas propostas do negócio de descarte de lixo de alimentos InSinkErator, o impacto financeiro da aquisição de AspenTech, o escopo, a duração e o impacto final da pandemia da Covid-19 e o conflito entre Rússia e Ucrânia, além das condições econômicas e monetárias, a demanda do mercado, inclusive em relação à pandemia e o declínio e a volatilidade dos preços de petróleo e gás, preços, proteção da propriedade intelectual, segurança cibernética, tarifas, fatores competitivos e tecnológicos, inflação, entre outros, conforme o Relatório Anual mais recente do Form 10-K da Empresa e relatórios posteriores apresentados junto à SEC. 

Notícias mais recentes

A Emerson apresenta o cromatógrafo de gases para aplicações de gás natural, biogás, medição de...

O Rosemount 470XA oferece uma solução compacta e econômica para transferência de custódia, captura de carbono e outras aplicações de gases...

Visão de automação industrial da Emerson para atender às demandas futuras de segurança...

Líder em tecnologia industrial com mais de 130 anos de história apresenta visão arquitetônica Boundless Automation na revista “Inovações em...

Nova solução da Emerson reduz custos com energia e emissões de carbono para fabricantes

O Energy Manager simplifica o monitoramento de eletricidade, o rastreamento do uso em tempo real para identificar oportunidades que possam...
Ative o JavaScript para usar este site.