Nova solução da Emerson reduz custos com energia e emissões de carbono para fabricantes

Solução de aplicação Emerson Energy Manager

A nova solução Energy Manager da Emerson ajuda os fabricantes a reduzir custos com energia e emissões de carbono em até 30%, oferecendo monitoramento de eletricidade em tempo real para identificar e minimizar desperdício. Imagem em alta resolução

Pré-instalado no Emerson PACSystems RXi

A Emerson apresenta sua nova solução Energy Manager, um sistema plug-and-play que simplifica o monitoramento de eletricidade industrial, ajudando os fabricantes a otimizar o uso da energia, reduzir as emissões de CO2 e aumentar a eficiência operacional. Imagem em alta resolução

O Energy Manager simplifica o monitoramento de eletricidade, o rastreamento do uso em tempo real para identificar oportunidades que possam minimizar o desperdício e reduzir as emissões em até 30%

Florham Park, N.J.
(4 de novembro de 2024) — A Emerson lançou sua nova solução Energy Manager, uma oferta de hardware e software pré-projetada criada para simplificar o monitoramento de eletricidade industrial com configuração rápida e operação intuitiva. Pronta para uso, a solução Energy Manager monitora o uso de energia dos ativos em tempo real, permitindo que os fabricantes obtenham informações detalhadas sobre o consumo de energia e os custos operacionais, reduzindo as emissões de dióxido de carbono (CO2) e maximizando a eficiência energética e operacional.

A maioria dos fabricantes, incluindo fabricantes de equipamentos originais e industriais, empresas de bens de consumo embalados e produtores de alimentos e bebidas, enfrenta uma pressão crescente para aumentar a produtividade e reduzir o uso de energia e o impacto ambiental. No entanto, as máquinas industriais utilizam muita energia, consumindo altas cargas mesmo quando ociosas. Para atender melhor às metas de eficiência e sustentabilidade, os operadores precisam da melhor visibilidade possível do uso da energia de suas instalações para lidar com resíduos e ineficiências. 

A solução Energy Manager da Emerson fornece medições de energia em tempo real, permitindo que os gerentes da planta visualizem rapidamente valores detalhados e identifiquem oportunidades de economia, como consumo ocioso e cargas de pico. O painel de instrumentos do software é fácil de usar e fornece uso de energia específico dos ativos, custos associados e emissões de CO2 para até 10 pontos de extremidade (expansível para 50 pontos de extremidade com uma licença). 

Esse nível de visibilidade proporciona às organizações maior controle para identificar máquinas ociosas e otimizar os cronogramas das máquinas durante horários de pico, diminuindo o uso de eletricidade em toda a planta e reduzindo significativamente os custos gerais com serviços gerais. A maioria das instalações pode reduzir o desperdício de energia em até 10–30% e as emissões de carbono em até 15–30%.

Altamente escalável e fácil de integrar com medidores de energia novos ou existentes, a solução Energy Manager facilita o comissionamento e realiza rapidamente o retorno sobre o investimento. O software está disponível pré-instalado no hardware de borda, como o computador industrial PACSystems™ RXi2-BP, ou como um aplicativo independente que pode ser instalado em um ambiente virtualizado. 

“Um monitoramento confiável e preciso dos custos com energia e emissões está se tornando inestimável para as organizações”, afirma Eugenio Silva, gerente de produtos de automação inteligente do negócio de Discrete Automation da Emerson. “Nossa nova solução Energy Manager oferece aos operadores, gerentes de instalações e equipes de sustentabilidade corporativa uma maior visibilidade e uma compreensão mais profunda do consumo de energia e dos custos operacionais a todo momento. Isso pode posicionar melhor as empresas para rastrear e atingir metas, cumprir com regulamentações e reduzir de forma confiável o impacto ambiental”. 

Para um monitoramento mais extenso de mídia e utilidades, o Energy Manager pode ser emparelhado com o Gerenciador de ar comprimido da Emerson para fornecer uma visão simplificada dos custos de energia e do uso de ar comprimido de máquinas em uma linha de produção, fábrica e instalações. 

Para obter mais informações sobre a nova solução do Emerson Energy Manager, visite https://www.emerson.com/en-us/catalog/emerson-energy-manager.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.


Contato:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com

Ative o JavaScript para usar este site.