Industrielle Brennerlösungen für Sicherheit und Effizienz
Bewährte Brennertechnologien und lokale Kompetenz, die Sie bei der Bewältigung der schwierigsten Herausforderungen in kritischen Branchen unterstützen.
Emerson ist seit mehr als 90 Jahren führend bei Verbrennungstechnologien in kritischen Branchen wie gewerblichen und industriellen Brennern, Kesseln, Hochöfen, Öfen, thermischen Oxidationsanlagen, Verbrennungsanlagen und mehr. Unsere weltweit zugelassenen Sicherheitsabschaltventile, Magnetventile, Stellantriebe und andere Komponenten bieten überragende Qualität und Durchflussleistung, wodurch Sie die höchsten Sicherheits- und Energieeffizienzstandards zu einem kostengünstigen Preis erreichen können.
Impulsfeuerung erhöht die Produktivität und reduziert Emissionen in Gasöfen mit mehreren Brennern. Diese Technik, die das „Pulsieren“ der Brenner in EIN/AUS- oder hochflammigen/niederflammigen Zyklen beinhaltet, sorgt für eine bessere Temperaturregelung und Brennstoffeffizienz. Außerdem maximiert sie die Luftzirkulation und homogenisiert die Wärme im Ofen. Zur Nutzung der vielen Vorteile des Impulsbefeuerns benötigen Brennersysteme robuste Ventile, die häufigem Öffnen und Schließen standhalten können, um die Wärme ordnungsgemäß zu regulieren.
Fremdbetätigtes ASCO™ Kolbenventil der Baureihe 290D
Ein druckbetätigtes, direkt wirkendes Schrägsitzventil für anspruchsvolle Anwendungen.
ASCO™ Abschaltventil der Baureihe 214 für Gas
Sicherheitsabschaltventile für Gas mit hohem Durchfluss und niedrigen Druck (5 psi) sind speziell für den Auf/Zu-Betrieb von Brenngas in kommerziellen und industriellen Gasbrennern konzipiert.
ASCO™ Abschaltventil der Baureihe 215 für Gas
Ein leichtes Sicherheitsabschaltventil für Gas mit Aluminiumgehäuse, ideal für den Betrieb im Vakuum und Heizgeräteanwendungen.
ASCO™ Ventil der Baureihe 158
Dieses speziell für Brenneranwendungen entwickelte Sicherheitsabschaltventil für Gas ist für den Einsatz mit dem ASCO™ Stellmotor der Baureihe 159 ausgelegt.
ASCO™ Stellmotor der Baureihe 159
Die Kombination der Stellmotoren der Baureihe 159 und der Gasventile der Baureihe 158 bietet eine global zugelassene Sicherheitsabschaltlösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Die Maximierung des Gasbrennstoffzugdurchflusses ist für die richtige Brennerleistung von entscheidender Bedeutung. Ein schlechter Durchfluss begrenzt nicht nur die Leistung, sondern erhöht auch das Risiko einer Abschaltung des Systems während eines Niederdruckereignisses. Obwohl alle Komponenten des Brennstoffzugs den Durchfluss beeinflussen können, bleiben die Sicherheitsabschaltventile ein häufiger Engpass. Zur Vermeidung dieser Ergebnisse ist es wichtig, Ventile auszuwählen, die einen hohen Durchfluss bieten, was wiederum die Brennstoffeffizienz steigert und Kosten spart.
ASCO™ Ventil der Baureihe 158
Dieses speziell für Brenneranwendungen entwickelte Sicherheitsabschaltventil für Gas ist für den Einsatz mit dem ASCO™ Stellmotor der Baureihe 159 ausgelegt.
ASCO™ Stellmotor der Baureihe 159
Die Kombination der Stellmotoren der Baureihe 159 und der Gasventile der Baureihe 158 bietet eine global zugelassene Sicherheitsabschaltlösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
ASCO™ Abschaltventil der Baureihe 214 für Gas
Sicherheitsabschaltventile für Gas mit hohem Durchfluss und niedrigen Druck (5 psi) sind speziell für den Auf/Zu-Betrieb von Brenngas in kommerziellen und industriellen Gasbrennern konzipiert.
ASCO™ Abschaltventil der Baureihe 215 für Gas
Ein leichtes Sicherheitsabschaltventil für Gas mit Aluminiumgehäuse, ideal für den Betrieb im Vakuum und Heizgeräteanwendungen.
Im Vergleich zu Erdöl allein ist Biodiesel sauberer, umweltfreundlicher und biologisch abbaubar und verursacht weniger Treibhausgasemissionen. Aus diesen Gründen kann die Aufrüstung alter Brennstoffzüge auf Biodieselmischungen die Kohlendioxidemissionen Ihres Brenners erheblich reduzieren und die Einhaltung der sich ändernden Vorschriften sicherstellen. Achten Sie darauf, mit Kesselherstellern zu arbeiten, die zugelassene Komponenten verwenden, wie ASCO™ Ventile der Baureihen 262 und 263 für Biodiesel.
ASCO™ Baureihen 262 und 263
Die ersten Verbrennungsventile, die für den Einsatz mit Biodieselmischung in industriellen und gewerblichen Kesseln in Nord- und Südamerika zertifiziert sind.
Der Einsatz nachhaltiger Biomasse anstelle herkömmlicher Brennstoffe kann eine Herausforderung darstellen. Zum Beispiel erzeugt die Verbrennung von Biomasse viel Ruß, der sich in den Kesselrohren ansammeln und Ausfallzeiten verursachen kann. Leider ist die manuelle Reinigung der Rohre ein ineffizienter, zeitaufwendiger Prozess.
Emerson bietet Systeme für die Biomasse-Rußabstrahlung, welche die Effizienz Ihrer Biomassekessel verbessern, Ihren Energieverbrauch senken und sogar die Produktivität verbessern können.
ASCO Impulsmagnetventil der Baureihe 353
Ein pilotgesteuertes Membranventil, das speziell für die extrem schnelle Pulsation in Rückstrahlstahlstaubfiltersystemen entwickelt wurde.
ASCO™ Tanksystem der Baureihe 355B
Dieses Tanksystem ist für den Einsatz in Staubfilteranwendungen konzipiert, die eine hohe Durchflusskapazität erfordern.
Sensoren der AVENTICS™ Serie AF2
Durchflusssensoren, die den Luftverbrauch in Pneumatiksystemen überwachen und so das schnelle Eingreifen bei Leckagen ermöglichen.
Regelmäßige Wartung ist für die Gewährleistung der Höchstleistung von Brennstoffzügen entscheidend. Aus diesem Grund sollten Sie modulare, wartungsfreundliche Komponenten für Brennstoffzüge wählen. Die Ventilgehäuse von Emerson verfügen über abnehmbare Endkappen mit Gewinde, die es Ihnen ermöglichen, die Ventile zur Wartung einfach zu entfernen. Unsere Ventile verfügen auch über Rohrentnahmen, die bei der Installation in Brennstoffleitungen eine schnelle Leckprüfung ermöglichen.
ASCO™ Ventil der Baureihe 158
Dieses speziell für Brenneranwendungen entwickelte Sicherheitsabschaltventil für Gas ist für den Einsatz mit dem ASCO™ Stellmotor der Baureihe 159 ausgelegt.
ASCO™ Stellmotor der Baureihe 159
Die Kombination der Stellmotoren der Baureihe 159 und der Gasventile der Baureihe 158 bietet eine global zugelassene Sicherheitsabschaltlösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
ASCO™ Abschaltventil der Baureihe 214 für Gas
Sicherheitsabschaltventile für Gas mit hohem Durchfluss und niedrigen Druck (5 psi) sind speziell für den Auf/Zu-Betrieb von Brenngas in kommerziellen und industriellen Gasbrennern konzipiert.
ASCO™ Abschaltventil der Baureihe 215 für Gas
Ein leichtes Sicherheitsabschaltventil für Gas mit Aluminiumgehäuse, ideal für den Betrieb im Vakuum und Heizgeräteanwendungen.
Unsere Ventile verfügen über Sicherheitsfunktionen, die mit den bewährten Praktiken der Branche in Einklang stehen, wie Redundanz-, Entlüftungs- und Leckprüfungsanschlüsse und Überdruckschutz. Alle Produkte werden streng nach globalen Standards getestet.
Wir integrieren zudem einen Verschlussnachweis und andere optische Anzeigen, die bestätigen, ob ein Ventil tatsächlich geschlossen ist oder nicht. Und mit großen Temperaturbereichen und wasserdichten Gehäuseoptionen bieten unsere Ventile eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit − selbst in rauen Umgebungen.
ASCO™ Ventil der Baureihe 158
Dieses speziell für Brenneranwendungen entwickelte Sicherheitsabschaltventil für Gas ist für den Einsatz mit dem ASCO™ Stellmotor der Baureihe 159 ausgelegt.
ASCO™ Stellmotor der Baureihe 159
Die Kombination der Stellmotoren der Baureihe 159 und der Gasventile der Baureihe 158 bietet eine global zugelassene Sicherheitsabschaltlösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
ASCO™ Abschaltventil der Baureihe 214 für Gas
Sicherheitsabschaltventile für Gas mit hohem Durchfluss und niedrigen Druck (5 psi) sind speziell für den Auf/Zu-Betrieb von Brenngas in kommerziellen und industriellen Gasbrennern konzipiert.
ASCO™ Abschaltventil der Baureihe 215 für Gas
Ein leichtes Sicherheitsabschaltventil für Gas mit Aluminiumgehäuse, ideal für den Betrieb im Vakuum und Heizgeräteanwendungen.
Häufig gestellte Fragen zu Industriebrennern
Die Sicherheitsabschaltventile für Brennstoff schalten den Brenner ein und aus und verhindern den Durchfluss von Brennstoff (Gas oder Öl) in die Verbrennungskammer, wenn der Hochofen, der Ofen, der Kessel, der thermische Oxidationsautomat oder andere Heizgeräte abgeschaltet werden. Sicherheitsabschaltventile für Brennstoff können elektrisch (motorisiert oder magnetisch) oder pneumatisch betrieben werden und sind gemäß nationalen Vorschriften und Normen vorgeschrieben.
Weitere Ventilmerkmale:
Normal geschlossen.
Wichtige Lebensdauertests werden durchgeführt.
Muss strengen Anforderungen für Dichtigkeit und Leckagen entsprechen.
Abschaltung in weniger als 1 Sekunde im Falle von Energieverlust.
Meistens werden zwei Ventile zwischen Brenner und Brennstoffversorgung benötigt.
Ein Abschaltventil ist ein Ventil, das geschlossen werden kann, um den Durchfluss eines Mediums zu stoppen („Abschalten“)
Es kann manuell oder automatisch sein, wenn das Ventil automatisch ist, dann kann die Betätigung elektrisch, pneumatisch (Luftdruck + elektrisch), hydraulisch (Drucköl + elektrisch) erfolgen.
Ein automatisches Abschaltventil ist ein normal geschlossenes Ventil, was bedeutet, dass der Antrieb in geschlossener Stellung ausfallsicher ist (meistens über eine Federrückstellung), sodass das Ventil bei stromfreier Energie automatisch abgeschaltet wird.
Eine kritische Sicherheitskomponente für Verbrennungsbrenner ist das sogenannte „automatische Sicherheitsabschaltventil“, ein Abschaltventil, das stromlos wird, wenn unsichere Bedingungen erkannt werden, wodurch sichergestellt wird, dass der Brennstofffluss zum Brenner ausgeschaltet und sicher ist.
Diese Ventile wurden speziell für Brenneranwendungen mit sehr geringer Leckagerate, hoher Verschlussgeschwindigkeit und guter Zuverlässigkeit entwickelt.
Ein Standard in der Brennerindustrie besteht darin, zwei In-Line-Installationen anzubringen, um sicherzustellen, dass bei Versagen oder Leckagen der andere dafür sorgt, den Brenner in eine Abschaltstellung zu bringen.
Ein Brennstoffzug ist der Satz an Flüssigkeitsregelungskomponenten, die von der Brennstoffversorgung bis zum Brenner führen. Das Ziel des Systems ist es, den Brennstofffluss in den Brenner sicher zu regeln und bei Bedarf eine sichere Abschaltung zu gewährleisten. Die Baugruppen eines Brennstoffzugs bestehen aus vielen Komponenten, die durch verschiedene Normen geregelt werden. Zum Beispiel:
NFPA 85: Gefahrencode für Kessel- und Verbrennungssysteme.
NFPA 86: Standard für Öfen und Hochöfen.
NFPA 87: Standard für Medienerhitzer.
EN 676: Gebläsebrenner für gasförmige Brennstoffe.
EN 746-2: Industrielle Thermoprozessanlagen.
Große Brenner werden über eine Kombination aus einem Brennermanagementsystem (BMS) und einem Verbrennungssteuerungssystem (CCS) gesteuert.
Das BMS gewährleistet die sichere Inbetriebnahme, den Betrieb und die Abschaltung von Brennern.
Manchmal wird das BMS auch als Flammenschutzsystem bezeichnet, da es den Brenner in der richtigen Reihenfolge startet, indem zunächst Gas aus der Verbrennungskammer entfernt, die Zündflamme (falls vorhanden) entzündet und dann die Hauptbrennstoffleitung geöffnet wird.
Während des Betriebs überwacht das BMS die Hauptbrennerflamme und unterbricht die Spannungsversorgung der Sicherheitsabschaltventile, wenn keine Flamme erkannt wird oder wenn ein unsicherer Zustand ermittelt wird. Darüber hinaus prüft das BMS das System bei der Inbetriebnahme auf sichere Betriebsbedingungen. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, stoppt das BMS die Inbetriebnahmesequenz und benachrichtigt den Bediener.
Das CCS besteht aus Geräten zur Regelung des Brennstoff-Luft-Verhältnisses und der Feuerungsleistung. Diese mechanischen und elektronischen Komponenten können Antriebe, Durchflussregelventile, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Frequenzumrichter (VFD) und Durchflusssensoren umfassen. Unter bestimmten Bedingungen können BMS und CCS in dieselbe Steuerungsanlage integriert werden.
Das Stellverhältnis von Heizgeräten ist das Verhältnis zwischen der maximalen und der minimalen Wärmeleistung des Geräts. Es hängt von der verwendeten Brennertechnologie ab.Ein Brenner mit einem Stellverhältnis von 10:1 bedeutet, dass er mit einer Wärmeleistung von 10 % seines Maximums betrieben werden kann. Das Stellverhältnis ist für den Markt für Heizgeräte von Bedeutung. Ein hohes Stellverhältnis bedeutet, dass es ein größeres Zeitfenster für die Modulation gibt. Ein Verhältnis von 10:1 bedeutet, dass der Brenner zwischen 10 % und 100 % seiner Kapazität arbeiten kann, um ihn bei unterschiedlichem Wärmebedarf mit 20 %, 30 % oder 40 % zu betreiben. Dies führt zu erheblichen Steigerungen beim Kraftstoffverbrauch und den Emissionen, da es die Möglichkeiten erhöht, nur das zu verwenden, was benötigt wird.
Zu den Brennstoffarten für Brenner und Kessel gehören:
Erdgas
Heizöl (Diesel)
Biodiesel
Koksofengas
Biogas
Wasserstoff
LPG (hauptsächlich Butan und Propan)
Einige Verbrennungssysteme verwenden feste Brennstoffe (wie feste Biomasse oder Kohlen). Diese Systeme sind unterschiedlich ausgelegt und haben unterschiedliche Regeln und Herausforderungen, für die Emerson ebenfalls Lösungen bereitstellen kann.
Die NFPA gibt Anforderungen an den nachweislichen Verschluss von Sicherheitsabschaltventilen für Brennstoff vor, die auf zwei Arten erfüllt werden können.
Die erste Option ist die Implementierung eines Schalters zum Nachweis des Verschlusses.
Diese vom Hersteller im Ventil installierte Verriegelung überprüft, ob das Sicherheitsabschaltventil für Brennstoff vollständig geschlossen ist, bevor die Spül- und Zündzyklen des Systems beginnen können.
Ein Schalter zum Nachweis des Verschlusses muss werkseitig eingestellt sein. Er darf nicht einstellbar sein und darf erst aktiviert werden, wenn das Ventil die geschlossene Position erreicht hat. Dies bedeutet, dass eine Regelung für einen zu großen Drehwinkel eingerichtet werden muss.
Die zweite Option zur Erfüllung der Anforderungen für den nachgewiesenen Verschluss ist der Einsatz eines Ventilprüfsystems.
Dieses System kann aktiv oder passiv sein. Ein aktives System verwendet eine Pumpe, um die Rohrleitungen zwischen zwei Sicherheitsabschaltventilen für Brennstoff unter Druck zu setzen und überwacht das druckbeaufschlagte Gas auf Leckagen, bevor das System in Betrieb genommen wird. Ein passives System weist den Verschluss jedes Ventil separat nach, indem es eine spezifische Sequenzierung des Öffnens und Schließens des Ventils vorsteuert, während mit Druckschaltern individuell auf Leckagen geprüft wird.
Je nach Wärmeleistung kann in Europa ein Ventilprüfsystem für Brennstoffzüge in Brennern eingesetzt werden. In NFPA-Systemen kann das Prüfsystem für Ventile in bestimmten Fällen die Notwendigkeit von Schaltern für den Nachweises des Verschlusses ersetzen.
Visuelle Anzeigen, die in vielen Normen wie FM, NFPA und UL erforderlich sind, zeigen an, ob ein Sicherheitsabschaltventil für Brennstoff offen oder geschlossen ist. Dies ermöglicht es dem Bediener, in Situationen, in denen das Ventil aus Sicherheitsgründen geschlossen werden muss, mit voller Sicherheit zu handeln.
Optische Anzeigen sind normalerweise mechanischer Art. Einige Normen schreiben vor, dass bei der Verwendung von Licht oder einer LED das Fehlen von Licht keine Position anzeigen darf. Diese Anforderung macht die Anzeige der geschlossenen Position mittels einer Leuchte komplizierter, da die Spannungsversorgung zum Ventil beim Schließen des Bauteils gestoppt wird.
Durch jährliche oder häufigere Leckageprüfungen kann sichergestellt werden, dass die Sicherheitsabschaltventile für Brennstoff im Falle einer Abschaltung zuverlässig funktionieren. Da die Ventilsitze mit der Zeit verschleißen, stellen diese Tests sicher, dass kein Gas durch das Ventil austritt.
Emerson Ventile für Industriebrenner verfügen über eine spezielle Druckentnahme, die dieses Prüfverfahren erleichtert, sodass das Ventil während der Prüfung an der Rohrleitung installiert bleiben kann. Diese Druckentnahmen erleichtern auch die Installation von Druckschaltern für die Druckgrenzwertüberwachung und die automatische Leckageerkennung bei Verwendung mit einem Ventilprüfsystem.