Как говорят родители, интерактивные занятия в рамках STEM вне класса являются самым сложным предметом
СЕНТ- ЛУИС (13 августа 2020 г.) — Согласно опросу компании Эмерсон, лидера промышленного и технологического оборудования (NYSE: EMR), проведенному среди родителей, после пересмотра школьными округами США сроков начала учебного года в свете пандемии COVID-19 возникли проблемы с переводом важнейшей части STEM-предметов (наука, технологии, инженерия и математика) из классной комнаты в виртуальную среду: практический опыт.
Значительное большинство (91 %) родителей считает практический опыт и эксперименты важнейшим мотиватором для привлечения интереса детей к математике и точным наукам, в то время как 4 родителя из 10 (39 %) сами проводят эти практические занятия при дистанционном обучении. Более чем 8 родителей из 10 (84 %) выразили готовность проводить эти уроки для детей при наличии инструкций, материалов и плана урока.
Этот интерактивный метод обучения повышает интерес к наиболее важным предметам: почти 6 из 10 родителей (57 %) считают, что их ребенок отстает по крайней мере по одному из предметов, а 3 из 10 (31 %) родителей назвали самым проблематичным для детей предметом математику. В то же время 31 % родителей указали на отличные результаты своих детей в английском языке и чтении.
«Преподаватели и семьи сфокусированы на проведении изменений самой среды обучения, чтобы каждый учащийся мог безопасно продолжить учиться, — говорит президент компании Эмерсон Майк Трейн (Mike Train). — Мы считаем, что компании несут ответственность за предоставление ресурсов для поддержки нового поколения инноваций. Часть из них продолжает предоставлять учащимся возможность быть вовлеченным в интерактивные практические занятия, которые зародили бы в них любовь к точным наукам, любовь к STEM».
Благодаря запущенной инициативе We Love STEM (Мы любим STEM) компания Эмерсон уже шестой год занимается разработкой практических занятий и экспериментов с обычными бытовыми предметами, доступными в каждой семье. См. Emerson.com/WeLoveSTEM. Чтобы помочь детям в своем сообществе (располагается в офисных зданиях компании в Миссури), компания Эмерсон передала более 6000 комплектов с инструкциями и принадлежностями учащимся младших и средних классов в школьные округи в Фергюсоне, Флориссанте и Дженнингсе.
Занятия STEM призваны способствовать целостности практического обучения, получаемого учащимися в обычной классной комнате, а также чтобы помочь их родителям. Почти 8 из 10 родителей (78 %) считают себя способными помочь своим детям в процессе их обучения во время пандемии, однако многие указали на необходимость дополнительных ресурсов: более активное общение с преподавателями (52 %), лучшее понимание предмета (51 %), повышенный доступ к учебным материалам и ресурсам, например к компьютеру или к Интернету, (48 %) и необходимость уделить больше времени на помощь (43 %).
Эмерсон уделяет большое внимание построению STEM-образования. Компания сотрудничает более чем с 350 университетами и техническими колледжами по всему миру, пожертвовала 8,3 миллиона долларов США на подготовку и обучение поколений будущего с помощью школ, университетов и соответствующих программ в течение 2019 финансового года. Кроме того, компания Эмерсон провела более 30 мероприятий под эгидой We Love STEM в 12 странах мира, при этом в интерактивных занятиях приняло участие более 2000 учащихся.
Более подробную информацию можно найти на сайте Emerson.com/WeLoveSTEM
# # #
О компании Эмерсон
Компания Эмерсон является мировым лидером в области технологий и проектирования, предлагающим инновационные решения для заказчиков на промышленных и коммерческих рынках, а также на рынке бытовых потребителей энергоресурсов. Бизнес-платформа Automation Solutions помогает предприятиям технологического типа с гибридными и цифровыми системами управления максимизировать производство, защитить как свой персонал, так и окружающую среду, а также сократить энергетические и эксплуатационные расходы. Бизнес-платформа по коммерческим и бытовым решениям Commercial & Residential Solutions помогает обеспечить комфорт и защиту здоровья человека, защитить качество и безопасность пищевых продуктов, повысить энергоэффективность и создать устойчивую инфраструктуру. Более подробную информацию можно найти на сайтеEmerson.com.
Об опросе
Опрос проводился в режиме реального времени в Соединенных Штатах Америки 23–26 июля 2020 года компанией The Harris Poll по заказу компании Эмерсон. В опросе участвовало 1000 взрослых (18 лет и старше), являющихся родителями или законными опекунами детей в возрасте от 6 до 17 лет.